Geistesblitze für die Energieeffizienz

Chancen erkennen mit der interdisziplinären Expertise der Schneider Electric Beratungsservices

Das Potential für einen nachhaltigeren und wirtschaftlicheren Energieverbrauch schlummert in vielen Bereichen der Industrie – man muss nur genau hinsehen oder einen versierten Partner haben, um es zu entdecken. Dank der Möglichkeiten einer IoT-basierten Digitalisierung lässt sich Nachhaltigkeit aus unternehmerischer Sicht sogar als Wert und Chance begreifen. Denn mit ganzheitlicher Vernetzung und intelligenter Software lassen sich Ausfallsicherheit, Flexibilität und Energieeffizienz signifikant verbessern – das ist vorteilhaft für den ökologischen Fußabdruck und die Betriebs- bzw. Investitionskosten. Um den eigenen Energieverbrauch in diese Richtung zu optimieren, gehen Anlagenbetreiber in der Regel schrittweise vor, wobei die Unterstützung durch einen beratenden Experten – Stichwort Consulting Sales – besonders wertvoll ist.

Daten erheben

Als ersten Schritt bei der Energieeffizienzsteigerung gilt es, die aktuellen Verbräuche zu erfassen. Energiezähler (z.B. PowerLogic), Universalmessgeräte und Netzanalysatoren von Schneider Electric erhöhen die Sichtbarkeit der Energieflüsse sowie die Netzqualität. Das Erkennen der Verläufe einzelner Lasten ermöglicht außerdem die vorausschauende Wartung, sodass Anwender auch von einer längeren Lebensdauer bestehender Systeme profitieren. Um dies zu erreichen, müssen Messgeräte ihre Daten durchgängig und, wenn erforderlich, standortübergreifend an die Steuerungs- und Softwareebene kommunizieren. Durch die Verwendung einer solchen, ganzheitlichen Lösungsarchitektur lässt sich die Entstehung von Datensilos und Insellösungen von Anfang an vermeiden.

Daten auswerten, Probleme erkennen

Die Visualisierung der gesammelten Daten über den EcoStuxure Power Monitoring Expert macht ihn zur leistungsstarken Mensch-Maschine-Schnittstelle. Als auf der Edge Control-Ebene angesiedeltes Softwaretool bietet der Power Monitoring Expert neben einer Vielzahl an Filter-, Vergleichs- und Visualisierungsmöglichkeiten auch ein intelligentes Alarmmanagement. Analysen auf dieser Basis können unternehmenseigene Techniker oder der Beratungsservice von Schneider Electric übernehmen. Die Experten von Schneider Electric zeigen Lösungswege für mehr Energieeffizienz auf, beantworten technische Fragen und informieren über den Abschluss von Energieverträgen sowie rechtliche und kaufmännische Facetten der Energieversorgung. Damit ist es in vielen Fällen möglich, schnell und ohne großen Aufwand, von ungeahnten Einsparpotenzialen zu profitieren.

Probleme beheben

Abschließend zwei Beispiele für konkrete Maßnahmen, die Anlagenbetreiber nach der Beratung datenbasiert umsetzen können, um ihre Energieeffizienz zu erhöhen und so Energiekosten zu senken und Emissionen zu reduzieren: Lastspitzenmanagement und Netzqualitätskorrekturen.

Lastspitzen
Als sehr hohe, wenn auch nur kurzzeitige, Verbräuche verursachen Lastspitzen hohe Netzentgelte. Werden die Lastgänge in einem Unternehmen mithilfe entsprechender Messgeräte und Softwaretools detailliert überwacht und vorausschauend geplant, ist es jedoch möglich, die Verbraucher und (falls vorhanden) Erzeuger so zu optimieren und aufeinander abzustimmen, dass es zu keinen kostenintensiven Überlagerungen kommt. Durch die Reduktion der Netzentgelte ist bei dieser Maßnahme ein schneller Return of Investment fast schon garantiert.

Netzqualität
Nicht auf die Verbrauchsmenge, sondern die Form des Stroms beziehen sich Power Quality Maßnahmen. Nichtlineare Erzeuger und Lasten verursachen Oberschwingungsströme, die die Sinuskurve des Stroms verzerren. Hinzu kommt, dass es durch das Auftreten von Oberschwingungen oder sehr kurzzeitigen Spannungseinbrüchen auch zu erheblichen und kostspieligen Störungen einer IT-Anlage kommen kann. Und das leidige Problem der Blindleistung darf natürlich ebenfalls nicht vergessen werden. Die Datenerhebung und Analyse mit Schneider Electric zeigt in jedem individuellen Fall, welche Gegenmaßnahmen hier greifen. Mit diesen Informationen zu Problemen bei der Energieeffizienz ist es beispielsweise möglich, einen auf das Lastprofil zugeschnittenen Active Harmonic Filter zu installieren.

Fazit

Wie sich unter anderem bei Lastmanagement und Netzqualität zeigt, können Anlagenbetreiber bereits mit relativ einfachen Mitteln bei Industrieanlagen erhebliche Energieeffizienz-Gewinne erreichen. Neben einer exakten Kenntnis der rechtlichen Rahmenbedingungen spielt dabei die Schaffung einer hohen Datentransparenz eine entscheidende Rolle – kein Problem, wenn man auf die Unterstützung eines auf diese ganzheitlichen Lösungsansätze spezialisierten Partners wie Schneider Electric zählen kann.

Kommentar hinzufügen

Alle Felder sind erforderlich.