Säulen der Kreislaufwirtschaft: Refurbishing (Aufarbeitung)

Ist eine vom Kunden gefragte Lösung nicht mehr verfügbar, kann oft ein neu aufgesetztes Gerät aus Überbeständen älterer Generationen oder aus der Reparatur in die Bresche springen. Dieser Prozess des Refurbishing (Aufarbeitung) ist ebenfalls ein Element der Kreislaufwirtschaft bei Schneider Electric.

Ein eindrucksvolles Beispiel für die Bedeutung einer solchen Aufarbeitung von Bestandsanlagen stammt aus dem Bahnwesen. Über viele Jahre hinweg war die Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) Modicon A120 dort Marktführer. Sie wurde als Steuerung in verschiedensten Zugtypen verbaut. Es ist jedoch Vorschrift, regelmäßig eine komplette Revision der Züge vorzunehmen. Dabei muss das Fahrzeug komplett in seine Einzelteile zerlegt und geprüft werden. Entsprechend gab es auch Jahre nach der Abkündigung der SPS Produktreihe Modicon A120 immer noch Nachfrage nach Ersatzteilen oder Ersatzgeräten für die verbaute Steuerung. Sie durch eine neue SPS zu ersetzen, war keine Alternative. Dies hätte dann eine erneute Abnahme betroffener Züge durch die dafür zuständige Behörde notwendig gemacht.

Umfassendes Refurbishing-Programm

Stattdessen realisierte Schneider Electric ein umfassendes Refurbishing-Programm zur Aufarbeitung des Produkts in den eigenen Werkstätten. In dessen Rahmen tauschen Servicetechniker kritische Bauteile der SPS, testen das Gerät und schicken es an den Kunden zurück. Das offizielle Label „Vom Hersteller repariert und geprüft“ bestätigt die Aufarbeitung, die auch vom TÜV akzeptiert wird, da die originalen Test- und Prüfstände zum Einsatz kommen.

Heute gibt es vorbereitete Kits für unterschiedlichste Refurbishing-Fälle. Trifft ein aufzuarbeitendes Produkt ein, geht der entsprechende Ersatz in einem rollierenden Verfahren umgehend an den Absender zurück. Nach der erfolgreichen Etablierung bei SPS-Lösungen wurde das Thema Refurbishing mittlerweile auf Frequenzumrichter ausgeweitet. Geplant ist außerdem die kontinuierliche Ausdehnung auf weitere Produktbereiche sowie auf die Erweiterung des Angebotes auf die Schweiz und Österreich. Weitere Informationen zu Serviceleistungen für Antriebe und Umrichter finden Sie hier.

Verschaffen Sie sich einen Überblick über das Thema Kreislaufwirtschaft in der Einleitung zu dieser Beitragsserie. Ebenfalls verfügbar sind die Beiträge zu den Themen Reparatur und Reselling; im Mittelpunkt der nächsten Folge steht das Thema Recycling.

Kommentar hinzufügen

Alle Felder sind erforderlich.