Effizientes Pumpwerk: 15% Energieeinsparung durch nachhaltige Gesamtlösung

In der heutigen Welt, in der Nachhaltigkeit eine immer wichtigere Rolle spielt, sind innovative Lösungen gefragt, um die Energieeffizienz zu verbessern. Ein perfektes Beispiel dafür ist das Pumpwerk „Lange Erlen“ in Basel. Dieses hat durch den Einsatz von neuen Pumpen, effizienten Frequenzumrichtern und modernen Steuerungslösungen eine beeindruckende Energieeinsparung von bis zu 15% erzielt.

Die Herausforderung – Hohe Energieeffizienz des Gesamtsystems über eine große Anlagenlebensdauer

Das alte Pumpwerk, das aus den 1960er Jahren stammte, war nicht mehr in der Lage, den maximalen Wasserbedarf von 100 Millionen Liter effizient zu bewältigen. Die Industriellen Werke Basel (IWB) entschieden sich aus diesem Grund für den Neubau des Pumpwerks im Wasserschutzgebiet „Lange Erlen“. Zielsetzung dabei war es, eine nachhaltige Gesamtlösung zu schaffen und dabei eine bestmögliche Effizienz zu garantieren.

Die Lösung – Erfolgreiche Zusammenarbeit und Partnerschaft

Die WILO Schweiz AG erhielt den Zuschlag für die Lieferung, Montage und Inbetriebnahme der benötigten Trinkwasserpumpen. Die WILO-Pumpen, des Typs NPG 300/500 mit Ceram CT Beschichtung, wurden speziell für Anwendungen in der kommunalen Wasserversorgung, Gebäudetechnik, Industrie und Kraftwerken entwickelt. Mit einer Förderleistung von 300 Litern pro Sekunde, einer Förderhöhe von 74 Metern und einem Wirkungsgrad von 88% im optimalen Betriebspunkt, tragen sie effizient und zur dauerhaften Wasserversorgung in Basel bei.

Schneider Electric wurde in Basel damit beauftragt, die gewünschte Energieeinsparung über den schwankenden Tagesbedarf mit seinen Produktlösungen zu sichern. Dies umfasste den Einsatz von Smart Panels (des Typ Prisma) für die Energieverteilung inkl. der aktiven Oberschwingungsfilter, die modernen Steuerungslösungen des Typs Modicon M340/580 für die robuste und zuverlässige Automatisierung sowie die speziell für die Pumpentechnik entwickelten und vielseitig anpassbaren Frequenzumrichter der Serie Altivar 660 für die 355 kW starken Pumpen. Schneider Electric unterstützte auch bei der Konfiguration und Inbetriebnahme, um eine reibungslose und unterbrechungsfreie Wasserversorgung in Basel zu gewährleisten.

Fazit

Durch den Einsatz energieeffizienter Pumpen- und Antriebstechnik sowie moderner Steuerungslösungen konnte das Pumpwerk eine jährliche Energieeinsparung von rund 15% im Vergleich zur alten Ausführung erzielen. Neben den nicht unerheblichen Kosteneinsparungen wurde auch ein dauerhaft sicherer und effizienter Betrieb gewährleistet. Das neue Pumpwerk versorgt die Region Basel nun wieder mit ausreichend Trinkwasser in bester Qualität für die nächsten Jahre.

So bestätigt Sebastian Geugelin, Leiter Instandhaltung Produktion Wasser IWB Basel:
“In den Anlagen der Trinkwasserproduktion sind wir auf eine sehr hohe Verfügbarkeit des Gesamtsystems angewiesen. Die eingesetzten Produkte von Schneider Electric überzeugen uns mit ihrer hohen Qualität und Zuverlässigkeit!”

Die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen den Industriellen Werken Basel, Schneider Electric und WILO Schweiz AG demonstriert das Potenzial solcher Partnerschaften zur Förderung einer nachhaltigen Zukunft.

Kommentar hinzufügen

Alle Felder sind erforderlich.