Heimspiel: Der neue Lexium Scara-Roboter von Schneider Electric in der Verpackungsindustrie

Gerade erst auf dem Markt eingeführt, hat sich der Scara-Roboter beim Kartoniermaschinenhersteller Brunner bereits in der Praxis bewährt.

Die Brunner Engineering GmbH & Co. KG im badischen Durmersheim ist seit über 50 Jahren in der Verpackungsindustrie tätig und ein langjähriger Partner von Schneider Electric. Gegründet 1965 von Otto Brunner, hat sich die Firma mittlerweile zu einem der führenden mittelständischen Anbieter von Verpackungsmaschinen entwickelt. Mit innovativen Lösungen wie dem ersten Horizontalkartonierer im Jahr 1985 setzt Brunner immer wieder neue Maßstäbe.

Das aktuelle Portfolio umfasst Kartoniermaschinen in verschiedenen Ausführungen und reicht von halbautomatischen bis hin zu vollautomatischen Lösungen. Für das Einlegen der Produkte kommen jeweils unterschiedliche Lösungen zum Einsatz. Bei Anlagen mit höchsten Leistungsanforderungen setzt Brunner beispielsweise Delta-Roboter von Schneider Electric ein. Neu bei dem modular aufgebauten Kartonierer (Aufrichten – Befüllen – Verschließen) ist nun die Möglichkeit der Befüllung mit dem Lexium Scara.

Der Vertikalkartonierer VCL 180S

Konkret handelt es sich dabei um den auf der Fachpack 2024 in Nürnberg präsentierten vollautomatischen Vertikalkartonierer VCL 180S, der sowohl links- als auch rechtsöffnende Faltschachteln verarbeiten kann. Diese Flexibilität ist vor allem für Lohnverpacker interessant, die oft keinen Einfluss auf die Stanzform der von ihren Kunden beigestellten Faltschachteln haben. Ein weiteres Highlight des VCL 180S ist die automatische Zuführung für Kosmetiktiegel. Und genau hier – bei der Befüllung – kommt der neue Lexium Scara RS-P6 60 mit 300er Z-Achse von Schneider Electric zum Einsatz. Je nach Faltschachtel- und Produktgröße können damit bis zu 80 Faltschachteln pro Minute verarbeitet werden. Die Bedienung der Anlage erfolgt optional über ein 15“ PC-basiertes HMI von Schneider Electric.

Der neue Lexium Scara: Effizienz auf kleinstem Raum

Bei dem neuen Lexium Scara von Schneider Electric handelt es sich um einen Hochgeschwindigkeits-Industrieroboter, der durch seine kompakte Bauweise und seine schnellen, präzisen Bewegungen überzeugt. Mit integriertem Antrieb und integrierter Elektronik spart der Roboter bis zu 40 Prozent Platz im Vergleich zu anderen Scara-Modellen. Besonders hervorzuheben sind sein verlängerter Z-Hub, der rund 40 Prozent größer ist als bei vergleichbaren Robotern, und sein Arbeitsbereich von bis zu 1,4 Metern bei einer Traglast von 6 kg. Durch die vollständige Integration in das Steuerungssystem PacDrive 3 entfällt die sonst in der Robotik übliche Schnittstellenproblematik, was die Integration und Inbetriebnahme erheblich vereinfacht. Typische Anwendungsbereiche sind neben der Verpackungsindustrie der Automobilbau, die Medizintechnik oder die Elektronikindustrie. Gängige Einsatzgebiete sind Fertigungs- und Montageprozesse, das Be- und Entladen von Maschinen, Pick-and-Place-Aufgaben, Verpackungsprozesse oder das Materialhandling.

Die Vorteile des Lexium Scara in der Praxis

Der Einsatz des Lexium Scara bei Brunner zeigt eindrucksvoll, wie der Maschinenbau von intelligenter Robotik profitieren kann. „Mit dem Lexium Scara haben wir ein System gefunden, das unsere Flexibilität enorm erhöht. Die durchgängige Lösung von der Steuerung bis zur Verkabelung ermöglicht uns einen modularen Aufbau unserer Maschinen und reduziert den Installationsaufwand erheblich“, erklärt Ralf Mohr, Geschäftsführer der Brunner Engineering GmbH & Co. KG.

Die kompakte Bauweise des Roboters ermöglicht zudem eine sehr einfache Montage, da er direkt am Maschinengestell befestigt wird und keine separate Aufhängung benötigt. Durch die interne Integration von Steuerung und Servoantrieben ist der Schaltschrankaufbau standardisiert und bleibt unverändert, gleichgültig ob der Kartonierer manuell oder mit dem Roboter bestückt wird. Zudem kann der Lexium Scara auch in die Simulationssoftware EcoStruxure Machine Expert Twin von Schneider Electric integriert werden. Damit ist es dem Anwender möglich, einen digitalen Zwilling der Anlage zu erstellen, mit dessen Hilfe der Einsatz des Roboters getestet und optimiert werden kann. Ein Echtzeit-Feldbus garantiert jederzeit synchrone Bewegungen.

Kosten und Leistung optimal kombiniert

Ein wichtiger Vorteil des Lexium Scara ist sein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Delta-Roboter bieten zwar eine höhere Leistung, sind allerdings deutlich teurer. Diese Kombination macht ihn zur idealen Wahl für Anlagen mit hohen, aber nicht maximalen Anforderungen an die Performance.

Ein Blick in die Zukunft

Mit der Integration des neuen Lexium Scara in den VCL 180S positioniert sich Brunner einmal mehr als Vorreiter in der Verpackungsbranche. Der Einsatz dieser Technologie zeigt, dass die Verbindung von Flexibilität, Effizienz und einfacher Integration nicht nur theoretische Vorteile bringt, sondern handfeste Wettbewerbsvorteile bietet. „Der Lexium Scara ist für uns tasächlich ein Schlüsselelement, um weiterhin hochflexible und kosteneffiziente Maschinen zu bauen“, so Mohr abschließend.

Lexium Scara: Die Highlights auf einen Blick

  • Ultrakompakt, vollintegriert, effizient und präzise
  • Hochgeschwindigkeits-Industrieroboter in Kompaktbauweise
  • Integrierte Steuerung und Servomotoren
  • Echtzeit-Feldbus für synchrone Bewegungen
  • Nahtlose Integration in unterschiedliche Steuerungssysteme
  • Bis zu 1,4 m Arbeitsbereich bei 6 kg Traglast

Weitere Informationen zum Lexium Scara finden Interessenten HIER.

Tags: , , ,

Kommentar hinzufügen

Alle Felder sind erforderlich.

Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.