Das Topthema im Smart Home: Energieverbrauch senken und Kosten reduzieren mit Wiser Home

Energieeffizient und nachhaltig wohnen mit Lösungen von Schneider Electric

Stark gestiegene Energiepreise und das wachsende Bewusstsein für den Klimawandel machen smarte, vernetzte Anwendungen als Werkzeug zur Reduzierung des Energieverbrauchs – und damit auch zur Verbesserung der eigenen CO2-Bilanz – in Privatwohnungen so interessant und begehrt wie nie. Im Mittelpunkt des Interesses: Wiser Home, die nachhaltige Smart Home Lösung von Schneider Electric in den beliebten Merten Schalterdesigns für unterschiedlichste Einrichtungsstile.

Wiser Home: Die Basics

Wiser Home ist die umfassende, intelligente und modular aufgebaute Smart Home Lösung von Schneider Electric. Modular bedeutet, dass der Einstieg in das System in ersten ausgewählten Bereichen beginnen kann und dass es sich später Schritt für Schritt um neue Funktionen erweitern lässt. Kernkomponenten für den Einstieg in das smarte Wohnen mit Wiser sind Elektronikeinsätze im Merten Schalterdesign, Mess- und Schalteinheiten für die Verteilung sowie verschiedene Systemerweiterungen. Smarte Steckdosen, Zwischenstecker und Funktaster finden sich darunter ebenso wie eine komplette Heizungslösung oder ein intelligentes, vollwertiges Energiemanagementsystem. Digitale Steuerzentrale aller Wiser Komponenten in den eigenen vier Wänden ist der Wiser Hub. Er dient als Gateway für die Kommunikation und überwacht und steuert die eingebundenen Geräte über die intuitiv zu bedienende Wiser Home App. Er ist mit der Wiser Cloud verbunden und ermöglicht so auch eine Bedienung aus der Ferne.

Ein kurzer Exkurs in die Technik

Möglich wird die zentrale Steuerung durch die drahtlose Vernetzung der verschiedenen Wiser Geräte. Der Zugriff auf diese erfolgt über ZigBee, dem weltweit führenden Standard für die Kommunikation im Smart Home. Über den Wiser Hub wird ein ZigBee-Mesh aufgebaut, dass die Geräte und den Hub untereinander vernetzt.

Wiser Energiemonitoring: Garant für die effiziente Energienutzung

Zu den vielfältigen Möglichkeiten und Funktionen von Wiser Home gehört ein vollständiges, professionelles Energiemanagementsystem, das hier näher vorgestellt werden soll.

Grundsätzlich: Wird der Energieverbrauch einer Wohnung detailliert in Echtzeit überwacht, ist sofort erkennbar, ob kritische Verbraucher wie beispielsweise Kühlschrank oder Heizung richtig funktionieren. Für die Überwachung erforderliche Daten werden über sogenannte PowerTags erhoben. Dabei handelt es sich um im Neubau sowie im Bestand einfach zu installierende, hochpräzise Energiesensoren, die in die Verteilung integriert werden. Sie erheben vielfältigste Daten und senden sie über den Wiser Hub in die Cloud. Analysen dieser Daten machen Probleme sichtbar, die beispielsweise Ursache für drohende Defekte oder unnötig hohe Kosten sein können. Sind diese Probleme erkannt, können sie behoben werden, ehe größerer Schaden entsteht. All dies funktioniert via Smartphone oder Tablet über das Wiser Energiemonitoring, das Bestandteil der Wiser Home App ist. Fällt eine Anomalie auf, bekommt der Nutzer eine Nachricht auf sein Handy. Wann genau diese Benachrichtigung erfolgt, lässt sich individuell festlegen.

Konkrete Beispiele

Die Raumtemperatur ist unnötig hoch, denn es ist niemand zu Hause. Smarte ZigBee-Heizkörperthermostate mit eingebautem Temperatursensor regulieren sie wunschgemäß herunter. Ein Gerät läuft unnötigerweise oder befindet sich im Stand-by-Modus. Ist es mit einem Wiser Smart Plug verbunden – dabei handelt es sich um eine Kombination aus schaltbarer Steckdose und Reichweitenverstärker für das Wiser System – kann es aus der Ferne via App ausgeschaltet werden.

Wiser Energiemonitoring: Das alles ist möglich

  • Übersicht über sämtliche Energiekosten
  • Kennenlernen und Optimieren des eigenen Nutzungsverhaltens
  • Statusinformationen über den Zustand elektrischer Verbraucher in Echtzeit
  • Sofortige Eingriffsmöglichkeiten bei auftretenden Anomalien
  • Messung des Stromverbrauchs als Basis für eine Prognose der Stromrechnung
  • Erfassung der Energieproduktion von Photovoltaikanlagen
  • Überwachung des Ladezustands von Elektrofahrzeugen
  • Statusmeldungen via App zu Stromspeichern (Batterien) unterschiedlicher Hersteller
  • Überprüfung des Heizungsverbrauchs im aktuellen und in den zurückliegenden Monaten
  • Anzeige der mit Wiser Home realisierten Einsparungen beim Heizungsverbrauch

Ideal auch bei Modernisierungsmaßnahmen

In Bestandsimmobilien lässt sich Wiser Home problemlos und ohne teure Umbauarbeiten nachrüsten, denn bestehende Elektroinstallation lassen sich einfach um Smart Home-Funktionen für Licht-, Jalousie- und Heizungssteuerung, Sensoren oder eben das Energiemonitoring ergänzen.

Die Vorteile von Wiser Home im Überblick

Vollwertiges Energiemonitoring: Energieverbrauch und Kosten im Griff dank fundierter Einblicke in die Elektroinstallation. Sofortige Korrekturmöglichkeiten bei Auffälligkeiten.

Modular und skalierbar: Wiser Home wächst ganz nach Wunsch mit den Bedürfnissen und lässt sich Schritt für Schritt erweitern.

Zeitsparende Installation: Installation, Inbetriebnahme und Steuerung via Wiser Home App.

Vielfältige Designs: Die breite Designpalette von Merten System M und System Design bietet für jeden Geschmack die passende Lösung.

Investitionssicherheit: Ältere Wiser Komponenten werden langfristig softwareseitig unterstützt, neue setzen auf den führenden ZigBee-Standard.

Sicherheit: Datenschutz, Privatsphäre und Sicherheit sind durch die Nutzung neuester Sicherheitsstandards garantiert.

Nachhaltigkeit: Durchgängig an Nachhaltigkeitskriterien orientierte Produktentwicklung und -fertigung.

Weitere Infos zum smarten Wohnen mit Wiser Home finden Sie hier: https://merten.de/produkte/wiser.html

Tags: , , , , ,

Kommentar hinzufügen

Alle Felder sind erforderlich.

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie Ihre Kommentardaten verarbeitet werden.

Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.