Combater a emergência climática com tecnologia de média tensão sem SF6

Imagine que eliminamos 100 milhões de veículos das estradas. Retirar esses 10% de veículos de passageiros reduziria as emissões de CO2 nuns impressionantes 350 milhões de toneladas por ano – e esta seria, sem dúvida, uma arma poderosa para combater a crise climática.

E se pudéssemos alcançar o mesmo impacto ambiental sem alterar o nosso quotidiano? É precisamente isso que podemos conseguir graças ao desenvolvimento e adoção da nova tecnologia de aparelhagem que permite às empresas de eletricidade e aos gestores de edifícios combater o aquecimento global e reduzir o seu impacto ecológico.

6 Razões para a Transição do SF6 para Ar Puro em Aparelhagem de Média Tensão

SF6 – o que é e onde se encontra?

Os sistemas elétricos utilizam aparelhagem, dispositivos de corte de circuitos que controlam o fluxo da corrente elétrica, parando-a ou iniciando-a entre os pontos A e B. Cada cela deve ser capaz de cortar as correntes elétricas e de se isolar para garantir um funcionamento seguro da rede.

Hoje em dia há mais de 30 milhões de unidades de aparelhagem de média tensão instaladas em todo o mundo que utilizam hexafluoreto de enxofre (SF6). O SF6 desempenha muito bem a sua função e é altamente fiável, pelo que é utilizado, e nele se confia, há décadas.

No entanto, o SF6 é um gás que provoca efeito de estufa e um dos responsáveis dos desafios climáticos que enfrentamos.

Qual é o impacto do SF6?

Pense no típico interruptor seccionador que faz parte de um quadro elétrico; este contém, em média, 1 kg de SF6. Esse quilograma tem o mesmo impacto que 23.500 kg de CO2, o que equivale a conduzir um carro durante 200.000 quilómetros – tendo em conta que um veículo normal emite cerca de 120g de CO2 por quilómetro.

As empresas de eletricidade podem liderar

As empresas de eletricidade representam 80% do mercado global de SF6, pelo que é lógico que assumam a liderança na hora de reduzir a utilização deste gás, adotando produtos mais ecológicos como uma aparelhagem sem SF6.

A nova tecnologia de celas de média tensão que utiliza corte em vácuo e isolamento de ar puro evita a utilização de SF6. Antes pensava-se que a aparelhagem com isolamento de ar para aplicações de média tensão era muito maior do que a que utilizava gás, mas isso mudou e hoje existem alternativas igualmente compactas e rentáveis, ideais para o contexto atual.

As soluções sustentáveis já existem e são mais necessárias do que nunca

A aparelhagem de média tensão sustentável reduz as emissões de gases de efeito de estufa, eliminando a necessidade de criar um novo gás que substitua o SF6 e evitando os problemas derivados da recuperação do gás no final do ciclo de vida do equipamento, da sua reciclagem ou de fugas.

Procurar alternativas sem SF6 é uma prioridade porque o consumo geral de energia continua a crescer e é esperado que cresça em 48% até 2040. Estudos demonstram que o incremento de emissões de SF6 se deve, fundamentalmente, à crescente procura de eletricidade por parte dos países em desenvolvimento, especialmente a China, o maior consumidor mundial deste gás. Ao mesmo tempo que cresce a nossa dependência numa eletricidade fiável, a forma como produzimos, distribuímos e utilizamos a energia também deve evoluir. A aparelhagem sem SF6 é parte desta evolução energética pois, quando comparada com a que utiliza gás, o impacto ambiental da rede elétrica é muito menor.

Limitar as emissões de gases de efeito de estufa e melhorar a sustentabilidade já são prioridades, tanto para as empresas como para as pessoas. Muitos estão já a implementar medidas para reduzir o seu impacto ambiental – com ações como reduzir o consumo de energia, reciclar ou conduzir menos –, e agora as empresas que utilizam tecnologias de média tensão contam com alternativas sustentáveis que lhes permitem reduzir as suas próprias emissões, escolhendo equipamentos ecológicos.

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.