Vai uma Ajudinha: O risco de incêndio intrínseco às instalações elétricas e o arco elétrico

Na Europa, a cada três minutos começa um incêndio elétrico numa casa; e, apenas no setor residencial, as perdas causadas por este facto ascendem a cerca de 6.500 milhões de euros anuais.

No nosso setor, é sabido que a principal causa da aparição de incêndios elétricos é o arco elétrico e, ainda que as Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão recomendem a instalação de medidas para o evitar, em Portugal não há muito o costume de instalar este tipo de equipamentos, pondo em risco os habitantes dos edifícios e a própria instalação.

Que podemos fazer para prevenir os riscos do arco elétrico? É o que nos vai contar Luis Catalan, Channel Manager, neste novo artigo da série Vai uma Ajudinha, que publicamos especialmente para si, profissional eletricista.

O que é e onde ocorre o fenómeno do arco elétrico?

A existência de ligações defeituosas numa instalação pode levar à carbonização das conexões e da cablagem, efeito que causará um maior fluxo de corrente, aumentando as possibilidades de um incêndio.

Este efeito é o chamado aparecimento do arco elétrico. As suas principais e mais frequentes causas ocorrem, portanto, em situações nas quais as ligações e a cablagem da instalação se encontram deterioradas.

Estes são os principais pontos críticos do aparecimento de arcos elétricos:

  • Defeitos no isolamento do condutor provocados por elementos mecânicos, como pregos ou parafusos;
  • Esmagamento de cabos ou conectores por portas, janelas ou móveis que possam danificar o material;
  • Rompimento de cabos por raios de curvatura demasiado pequenos, ao ampliá-los numa instalação ou colocá-los em abraçadeiras de fixação demasiado apertadas;
  • Radiação UV e mordeduras de roedores, sobretudo em instalações ao ar livre;
  • Contactos e ligações soltas – por exemplo, ligações danificadas atrás de tomadas.

Por outro lado, o arco elétrico pode ser classificado de três formas diferentes, em função do motivo pelo qual é originado:

  1. Arco elétrico em série

    O arco elétrico surge entre fases e ocorre entre duas partes de um mesmo condutor. Considera-se que um incêndio pode começar a partir de uma intensidade de 2.5 A a uma tensão de 230 V para este caso. Este fenómeno não pode ser detetado pelas proteções convencionais, uma vez que não provoca curtos-circuitos nem derivações para terra.

  2. Arco elétrico em paralelo

    O arco elétrico surge entre a fase e o neutro de dois condutores diferentes. Este fenómeno costuma aparecer devido a danos no material isolante e, neste caso, o arco elétrico começa a 75 A, pelo que não representa um problema para as instalações residenciais.

  3. Arco elétrico de fase-terra

    Este tipo de arco elétrico surge em paralelo entre fase e terra. Este fenómeno aparece a partir de 5 A, podendo trazer problemas a todo o tipo de instalações.

Como funciona um detetor de arco elétrico?

Ainda que o arco elétrico, enquanto fenómeno, seja relativamente fácil de localizar e definir, não tem uma única característica distintiva e a sua deteção é especialmente complexa.

Assim, um dispositivo de deteção de falhas de arco elétrico (também conhecido como Arc Fault Detection Device – AFDD, em inglês) analisa constantemente diferentes parâmetros elétricos, como a intensidade e a frequência do circuito.

O sinal característico do arco elétrico destaca-se por ter uma maior duração do que o arco transitório e por gerar perturbações de frequência tanto baixa, como alta.

É importante entender que o fenómeno do arco elétrico não pode ser detetado por disjuntores magnetotérmicos (que protegem de curtos-circuitos e sobretensões), nem por disjuntores diferenciais (que protegem contra descargas), sendo apenas identificável pelos dispositivos específicos para a deteção de falhas de arco.

Dispositivos de deteção de falhas de arco Acti9 iC40N e Acti9 iCV40N VigiArc

Para evitar o risco de incêndios elétricos nas instalações, a Schneider Electric acaba de lançar uma gama de deteção e proteção contra o defeito dos arcos elétricos.

Os dispositivos Acti9 iC40N ARC incluem, num único mecanismo de dois módulos, proteção combinada contra sobrecargas e curtos-circuitos, para além da proteção contra defeitos de arco.

Para uma proteção avançada completa, a gama Acti9 iCV40N VigiARC oferece, para além disso, proteção diferencial super imunizada F-SI, juntando num único dispositivo compacto as funções de uma bobina contra sobretensões, um disjuntor automático, um disjuntor diferencial super imunizado e proteção contra o defeito de arco elétrico.

Imagem 0.2 – Imagem do disjuntor Acti9 iCV40 VigiARC que combina proteção diferencial super imunizada, proteção contra sobretensões, proteção automática e proteção e deteção contra arco elétrico.

Imagem do disjuntor Acti9 iCV40 VigiARC combinando protecção super-imunizada contra fugas de terra, protecção contra sobretensão, protecção automática e detecção e protecção contra falhas de arco.

Ambas as gamas não apenas protegem a instalação contra os defeitos de rede mencionados, como também informam de forma intuitiva sobre os defeitos que causaram o disparo da proteção.

Através do VISI-TRIP – a tecnologia patenteada de sinalização da Schneider Electric que indica, através de um indicador mecânico vermelho, o motivo do disparo –, para além de um LED de diagnóstico, é possível averiguar o motivo do disparo à primeira vista.

Da mesma forma, ambas as proteções dispõem do indicador VISI-SAFE, que regista os contactos positivos e indica a abertura completa de todos os polos.

Através das proteções de arco elétrico da Schneider Electric, agora pode dispor de, e proporcionar aos seus clientes, um sistema de proteção elétrica avançado compacto e integrado. Não apenas melhora a segurança, como também é fácil de gerir, para evitar interrupções do abastecimento elétrico e o risco de incêndio das instalações elétricas, seja em casas, edifícios terciários ou ambientes industriais.

Se quer saber mais sobre o defeito do arco elétrico, a sua deteção e proteção, deixamos-lhe aqui um breve tutorial sobre o tema.

Tags: , , , , ,

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.

Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.