Multimedidor de energia: o que são e para que servem?

Introdução

Os multimedidores de energia são dispositivos eletrônicos desenvolvidos para monitorar, medir e analisar o consumo de energia elétrica em tempo real. Eles coletam dados precisos sobre a energia consumida por diferentes equipamentos, máquinas e sistemas em um ambiente.

Esses dados são essenciais para a tomada de decisões mais precisas, identificação de oportunidades de economia e a implementação de estratégias eficazes de gestão de energia.

E se está interessado em adquirir um multimedidor de energia, não deixe de acessar a loja online da Schneider Electric, clique aqui e aproveite!

Por que Monitorar o Consumo de Energia?

O monitoramento do consumo de energia é um passo fundamental em direção a um futuro mais sustentável e economicamente eficiente para as empresas e indústrias.

Ao compreender exatamente como a energia está sendo usada em um edifício, instalação industrial ou residência, é possível identificar oportunidades de economia, detectar ineficiências, reduzir custos e contribuir para a redução das emissões de carbono.

Os multimedidores de energia desempenham um papel crucial nesse processo, fornecendo informações detalhadas sobre diferentes aspectos do consumo elétrico. Veja alguns exemplos:

  • Tensão: a diferença de potencial elétrico entre dois pontos em um circuito, essencial para entender a qual a tensão fornecida aos dispositivos da rede e garantir que esteja dentro dos limites seguros.
  • Corrente: o fluxo de elétrons em um circuito, ajudando a determinar a quantidade de energia sendo consumida por um dispositivo.
  • Potência Ativa/Reativa: a taxa, expressa em watts (W), na qual a energia é consumida pelos dispositivos da rede e a porção da potência (reativa) que não é convertida em trabalho útil, mas ainda contribui para a corrente total, medida em volt-ampères reativos (VAR).
  • Fator de Potência: a relação entre a potência ativa e a potência aparente. Indica o quão eficientemente a energia está sendo convertida em trabalho útil.
  • Frequência: a taxa de oscilação da corrente alternada (AC), que na maioria das redes opera em 50 ou 60 hertz (Hz).
  • Harmônicas: são componentes de frequências múltiplas da fundamental (50Hz ou 60Hz). Harmônicas elevadas podem afetar negativamente a qualidade da energia e a operação dos dispositivos.
  • THD (Total Harmonic Distortion): a distorção total harmônica na forma de onda da corrente ou tensão. Uma medida da qualidade da energia e da presença de componentes de frequências indesejadas.
  • Demanda: a quantidade de energia elétrica consumida durante um determinado período de tempo. É usada para calcular os custos de demanda máxima em instalações comerciais e industriais.
  • Consumo: a quantidade total de energia consumida por um dispositivo, circuito ou instalação ao longo do tempo. É expresso em kilowatt-hora (kWh).

Tipos de Multimedidores de Energia

Existem diferentes tipos de multimedidores de energia, cada um atendendo a necessidades específicas de monitoramento e análise. Os principais tipos incluem:

  • Multimedidores de Energia Básicos: ideais para monitorar as grandezas básicas da energia, entre elas corrente, tensão, potência ativa e reativa. Um bom exemplo é a linha Easy Logic PM2000, que oferece medições precisas para análise básica de energia.
  • Multimedidores de Energia Avançados: para análises mais detalhadas, esses multimedidores agregam medições adicionais, como fator de potência, harmônicas e THD. O PowerLogic PM8000 é um excelente exemplo, fornecendo insights aprofundados sobre qualidade de energia e eficiência.
  • Multimedidores de Energia para Painéis Inteligentes: projetados para integração com sistemas de automação e controle, esses multimedidores facilitam a monitorização remota e o gerenciamento de energia em tempo real. Como exemplo, o PowerLogic ION7400 que oferece uma plataforma completa para otimização energética.
  • Multimedidores de Energia com Funções de Automação: Além de monitorar, esses multimedidores têm capacidades de automação, permitindo que você implemente estratégias de controle com base em dados de consumo. O ION9000, por exemplo, é uma opção robusta para ambientes industriais exigentes.

E quantos aos benefícios de usar um Multimedidor?

Investir nesses dispositivos não apenas contribui para a sustentabilidade, mas também traz inúmeros benefícios para sua instalação:

  • Precisão: Os multimedidores Schneider Electric oferecem medições precisas, garantindo que suas análises e ações se baseiem em dados confiáveis.
  • Otimização de Cargas: Ao compreender os padrões de consumo, você pode otimizar as operações e evitar picos de demanda, reduzindo assim custos e aumentando a eficiência.
  • Diagnóstico de Qualidade de Energia: Modelos avançados da Schneider Electric, como o ION9000, oferecem diagnósticos detalhados da qualidade de energia, auxiliando na identificação e resolução de problemas.
  • Controle Remoto: Com capacidades de comunicação, você pode monitorar e gerenciar seus multimedidores de energia remotamente, facilitando a tomada de decisões em tempo real.

Gostou do nosso conteúdo? Compartilhe!

Leia mais

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.