Seletividade para máxima segurança

“Seletividade”? “Discriminação”? Por que eles querem dizer a mesma coisa? Os termos denotam Trips “seletivos” ou “discriminatórios”. Em caso de falha, apenas um dispositivo – imediatamente a montante da falha – deve entrar em trip. Isso porque o sistema foi coordenado para discriminar entre dispositivos de entrada e saída e evitar que uma corrente de falha de saída faça com que todo o sistema caia. Mas tem mais: São dois “graus” de seletividade.

Graus de seletividade

A seletividade pode ser “parcial” ou “total”. Vamos pegar a parcial primeiro e imaginar dois disjuntores em série. No caso de uma sobrecorrente, o disjuntor do lado da carga tropeça até um determinado limite de corrente de falha – o “limite de corrente de seletividade”. Acima disso, ambos os disjuntores abrem e não há mais seletividade.

Diagrama: Tipo de seletividade de acordo com a corrente

Em seguida, a seletividade total é garantida até a corrente de curto-circuito da instalação. Apenas o disjuntor a jusante tropeça, enquanto o rio acima permanece fechado. Este arranjo garante a máxima disponibilidade. É a solução de proteção certa para ambientes críticos como hospitais, centros de processamento de dados e de produção onde a continuidade das demandas de serviços é muito alta. Finalmente, quando não é possível alcançar a seletividade adequada e é essencial para o correto funcionamento, a instalação de fontes de alimentação ininterruptas (UPS), unidades geradoras devem ser consideradas.

Corrente e tempo, os principais tipos de seleção

Para proteção contra sobrecorrente, isso geralmente diz respeito à seletividade atual e à seletividade do tempo. Na seletividade atual, apenas o disjuntor ao lado da carga selecionado desarmará quando uma corrente de falha estiver dentro do limite atual de seletividade. Os motivos para a seletividade são as correntes dos disjuntores, com os dispositivos sendo atribuídos aos limites de disparo de acordo.

O outro tipo principal de seletividade está relacionado ao tempo. Ele opera atrasando o dispositivo a montante – para permitir que o dispositivo de carga a jusante (mais próximo da falha) desarme primeiro.

 

Como funciona a seletividade por corrente e temporal na prática?

Corrente

Imagine dois disjuntores – um dispositivo de carga com classificação 16A e um disjuntor a montante de 25A. Ambos têm o mesmo atraso de tempo. No caso de uma sobrecarga de, digamos, 40A, o disjuntor a jusante desarmará entre 10 e 20 segundos, enquanto o desarme seguinte desarmará entre 100 e 200 segundos após ter dado partida na corrente de falha.

Temporal

Para alcançar a seletividade de tempo é necessário ter um disjuntor a montante com bandas de atraso de tempo. Digamos, dois CBs classificados como corrente nominal próxima. Ao detectar um disjuntor de corrente de falha a montante também o pega, mas leva mais tempo para tropeçar. Até lá, o disjuntor do lado da carga já terá apagado a falha. Se a falha for um curto-circuito, o tempo de defasagem de tropeços é de dezenas de milissegundos. Na verdade, os dispositivos de proteção são sempre encenados em função de seu tempo e limitações atuais em todas as técnicas de seletividade. Que outros tipos de seletividade existem?

Seletividade lógica e discriminação energética

Estes são usados para garantir a seletividade para qualquer nível de curto-circuito entre Disjuntores. Na seletividade lógica, que também atende pelo nome de sequência de zona intertravada (ZSI),os Disjuntores incorporam unidades eletrônicas de proteção conectadas por fios em uma configuração em cascata. Quando o disjuntor mais próximo da carga reconhece uma corrente de falha que excede seu limite de trip, ela transmite uma instrução lógica para o próximo, “dizendo-lhe” para esperar. Essa unidade de trip faz o mesmo e assim por diante. O único que não recebe o pedido é o disjuntor mais próxima da falha. Ele limpa a falha imediatamente.

Quanto à seletividade baseada em energia, bem, digamos que é um método de discriminar entre falhas do lado da carga e as correntes de passagem do lado da carga.
Este princípio combina o excepcional poder limitante dos dispositivos a montante e a liberação de reflexos, sensíveis à energia dissipada pelo curto-circuito no dispositivo. Quando um curto-circuito é alto, se for visto por dois dispositivos, o dispositivo a jusante limita muito e a energia dissipada no dispositivo a montante é insuficiente para fazê-lo desarmar. Enquanto isso, os engenheiros de especificação prescritiva devem verificar as tabelas de coordenação dos fabricantes e encontrar ferramentas para distinguir as técnicas de seletividade.
E vamos dar uma olhada na coordenação combinada de curto-circuito (em cascata) e proteção de backup coordenada.

Blogpost relacionado à >:

Fonte original: clique aqui.

Tags: , , , ,

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.