Um Ciclo de vida para Edge Computing, para Criar Diferenciação Competitiva

Edge Computing  é um tema quente no momento. Aqui, vou me concentrar no seu ciclo de vida para a computação e o armazenamento no local que estão sendo colocados normalmente onde a infraestrutura de rede costumava estar.

A vantagem local é essencial para os negócios hoje em dia. É uma ponte para a nuvem e fornece a velocidade e a capacidade de computação necessárias para facilitar melhor os processos e experiências digitais. Esses micro data centers criam diferenciação competitiva e incluem segurança física e de rede, energia e resfriamento e gerenciamento remoto.

Cityscape of modern city, Shanghai with sunset.

Os varejistas, hospitais e instituições financeiras, em particular, estão começando a atualizar seus recursos de computação de ponta. Os caixas remotos são um caso de uso no setor bancário. As filiais estão transformando os caixas eletrônicos em quiosques mais robustos com uma exibição de vídeo que pode colocar o caixa online em um horário posterior.

Edge como um diferenciador

A TI distribuída não é suficiente para suportar a era digital, portanto, a margem está se tornando crítica para os negócios com um alto nível de contato com o cliente. Organizações que atualizam e evoluem para a Local Edge criarão novos diferenciais e se anteciparão à concorrência.

A maioria de nós usa aplicativos todos os dias. Você já considerou de onde vem as informações para esse aplicativo? Meu aplicativo favorito da companhia aérea, por exemplo, informa se meu voo está na hora certa, calcula quanto tempo levarei para chegar ao aeroporto, se eu souber o comprimento das linhas no check-in e na segurança.

Todas essas informações e muito mais estão sendo alimentadas por sensores IoT reunidos por aplicativos de borda locais em todo o país ou no mundo, garantindo que eu tenha uma excelente experiência de vôo antes mesmo de entrar na aeronave. Pelo contrário, como minha expectativa de usuário é determinada pela melhor experiência que já tive, qualquer falha gerará uma experiência de voo desagradável.

Edge Computing é, portanto, uma necessidade para preencher a lacuna, à medida que as demandas de conectividade e processamento aumentam e se afastam do data center corporativo.

Avaliação e planejamento de Edge Computing

A avaliação e o planejamento do ciclo de vida da borda local devem começar com um estudo de viabilidade do ROI. Determine quais os custos de capex e opex e documente o retorno – seja ele realmente monetário ou uma capacidade de diferenciação (ou ambos). Em seguida, quantifique um valor total para obter a aprovação da liderança sênior para investir em uma estratégia de solução de borda.

Ao contrário de uma avaliação tradicional do data center,  a Edge Computing  geralmente envolve vários sites, portanto, certifique-se de considerar as diferentes características de energia e os espaços disponíveis. Saber o que você deseja implantar, é um dos primeiros desafios exclusivos das implantações de borda – especialmente se a distribuição for para várias centenas ou mesmo milhares de sites.

Não se esqueça de considerar os custos variáveis ​​de realizar o trabalho em locais separados. As implantações de borda local exigirão contratados locais.

Projetando Edge Computing

O projeto da infraestrutura física é a próxima fase do ciclo de vida e onde o equipamento para suportar a pilha de TI entra. Como você vai alojá-lo? Armários ou prateleiras? Dois post, quatro post ou recinto?

Veja os requisitos de energia e refrigeração. Soluções convergentes de TI e hiperconvergentes podem gerar muito calor, o que pode não ser o ideal em um antigo servidor de rede. O resfriamento do edifício poderia pegar a carga de calor? Ou precisa de um arrefecimento dedicado?

Em um datacenter tradicional, a padronização de um design de espaço em branco é muito comum, mas com a borda local de vários sites, há mais complexidade. Para ajudar a simplificar, desenvolvemos uma ferramenta de configuração de borda local para nossos parceiros.

A ferramenta simula a colocação da engrenagem de TI em uma imagem 2D do rack e, em seguida, calcula a carga de calor, o consumo de energia e o peso total indo para esse gabinete. Esse conhecimento intuitivo simplifica o processo de design iterativo. Alterações podem ser feitas rapidamente, modelos salvos e aplicados novamente.

Construindo Edge Computing

Quando se trata da construção – preenchendo o rack de TI e colocando em prática a infra-estrutura física (UPS, montagem em rack, PDUs, etc.), gerenciamento de cabos, segurança física e local – os componentes podem ser encomendados através de nós, já integrados Embalagem de choque. Ou as peças podem ser encomendadas em pedaços ao seu parceiro preferido.

Primeiro, é importante saber quem estará do outro lado para implementar a solução de borda local. O cliente o aceitará? Ou será a construção substituída por um integrador ou fornecedor de TI? E assim por diante.

Vários locais causam um enigma neste passo também. O custo de comprar uma solução pré-integrada é muito favorável quando comparado à contratação no local para montar, empilhar e configurar, conectar-se à rede, garantir que o software e os aplicativos funcionem corretamente e até mesmo descartar todo o papelão e caixas que tudo mostra em centenas de locais.

Soluções padronizadas e integradas podem reduzir significativamente o custo de logística e implementação. Considerando que, a instalação peça por peça eleva o tema de como gerenciar os custos, qualidade e consistênciae  em seguida, ter as pessoas certas no local para que as soluções podem ser instalados, testados e validados para garantir que eles funcionem corretamente.

Saiba mais sobre computação de borda e TI distribuída e por que a borda local é essencial no mundo digital.     

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.