Vetenskapsmän tror att den globala uppvärmningen bidrar till ökat antal stormar samt ökad intensitet. Under de senaste 5 åren har nästan 9 miljarder blixtnedslag dokumenterats globalt. Ökad värme i atmosfären eller haven bidrar till stormar. Ju mer värmeenergi som kommer in, desto kraftfullare vädersystem.
I de nordiska länderna upplevde man en onormalt varm sommar förra året och även värme och torka i början av denna säsong. Detta kan leda till mer frekventa och intensiva stormar.
Försiktighetsåtgärder som en husägare kan vidta
Husägare har mycket att tänka på när väderprognosen visar ruskigt väder. Mer vind innebär träd som faller, som i sin tur kan innebära fler trasiga elledningar och förstörda transformatorer i elnätet. Mer vatten innebär ett ökat översvämningshot. Blixtar som förekommer i många regnoväder kan resultera i skadliga spänningstoppar som orsakar förödelse på hemelektronik (och enheter som är anslutna till vägguttagen). Också ett avlägset nedslag nära ett elförsörjningssystem kan vara förödande. De tiotusentals volt som skapas i ett blixtnedslag kan ledas utmed elledningar och förstöra de inre funktionerna på känslig hemelektronik.
Allt detta resulterar i en avbruten tillgång till information och tjänster via nätet, och eventuell skada på dator, surfplatta eller mobiltelefon som råkar ligga på laddning när stormen slår till.
Ett starkt skydd: överspänningsskydd och UPS
Det finns två huvudval för att skydda dina apparater och elektronik från spänningstoppar: överspänningsskydd och UPSer.
Det vanligaste överspänningsskyddet är ett grenuttag med inbyggt överspänningsskydd. Dessa finns med olika antal uttag och skyddsnivå. Absorptionsnivån av el mäts i joule, ett högre värde innebär bättre avledning. Ett överspänningsskydd med högre joulevärde rekommenderas för att skydda dyr och känslig elektronik såsom TV, hemmabio och datorer.
En del överspänningsskydd skyddar också telefon- och datorledningar, inklusive koaxialkablar. Detta är viktigt för spänningstoppar kan färdas utmed dessa ledningar på samma sätt som med elnätet. Leta även efter modeller som har USB-portar för säker laddning av telefoner och surfplattor.
Ett annat alternativ är en UPS som ger överspänningsskydd tillsammans med batteribackup. En UPS är en bra lösning för hemmet eller hemmakontoret, till exempel, då den kan ge ström till batteriet på datorer och nätverksutrustning i händelse av strömavbrott. Den kan också strömsätta routern/modemet som ger Wi-Fi så du fortsättningsvis kan vara uppkopplad och tillgänglig också vid strömavbrott.
Beroende på UPS-modell har du allt ifrån några minuter till flera timmar med batteribackup. Valet beror på huruvida du bara behöver tid för att säkert stänga av enheter såsom datorer, nätverksserver, eller där du lagrar dina digitala bilder. Eller om du vill kunna fortsätta arbeta under strömavbrottet.
Lär dig mer om UPS och överströmsskydd
Överströmsskydd och UPS är små investeringar som erbjuder bra skydd för din elektronik och elutrustning som är värd tusen- eller tiotusentals kronor. För att veta mer besök sidan för lösningar för hemmet, där kan du hitta information om överspänningsskydd och UPS:er som ger säkerhet till en ansluten värld.
Om denna statistik har skrämt dig så oroa dig inte, om du blir 80 år är oddsen att bli träffad av en blixt bara 1 på 13 000 under hela din livstid (förutsatt att du inte brukar spela golf i åskoväder).
<div id=”tw-target-text-container” class=”tw-ta-container tw-nfl”>
<pre class=”tw-data-text tw-text-large tw-ta” dir=”ltr” data-placeholder=”Translation”><span lang=”sv” tabindex=”0″>Författare
</span></pre>
<img class=”wp-image-86″ src=”https://blog.se.com/se/wp-content/uploads/2019/09/Gustav-300×300.jpg” alt=”” width=”156″ height=”156″ />
Gustav Gustavsson Klippel
Country Sales Director – IT Division Sweden på Schneider
</div>
<pre id=”tw-target-text” class=”tw-data-text tw-text-large tw-ta” dir=”ltr” data-placeholder=”Translation”></pre>