Indice degli argomenti
Interconnettere macchine per “vedere” l’azienda
L’industria smart factory, pur essendo un approccio rivoluzionario, non richiede la totale ricostruzione dei propri sistemi produttivi. Ogni manager può innovare tecnologie e processi esistenti integrandoli, passo dopo passo, alle piattaforme di gestione aziendale. La parola chiave di questo percorso, sostenuto anche dal nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0, è interconnessione. Interconnettere una macchina o una linea ai sistemi informativi di fabbrica significa raccogliere in modo automatico (e avere sempre a disposizione) i dati relativi a produzione, qualità e manutenzione. Ma vuol dire anche registrare e analizzare le cause dei fermi macchina, garantendone maggiore continuità operativa. Lo scambio di informazioni migliora anche la sostenibilità produttiva, abbassando impatto ambientale, consumi energetici e costi complessivi. Insomma, questa integrazione abilita una costante visione di insieme delle attività aziendali.Come intervenire? Quattro obiettivi di miglioramento
Le tecnologie digitali sono pronte a rispondere portando una serie di vantaggi che fanno la differenza nell’attuale contesto industriale italiano. Se pensiamo alla piccola media impresa, substrato del nostro tessuto imprenditoriale, e alle inefficienze che ancora ne ostacolano competitività e redditività, le principali problematiche che si incontrano sono:- raccolta e scambio dei dati produttivi in modo manuale/cartaceo;
- assenza di analisi delle performance di produzione;
- mancanza di informazioni precise su tempi e cause dei fermi macchina;
- scarsa visione dello stato di avanzamento della produzione in corso.
- automazione della raccolta dati, dell’interfacciamento con i processi e dell’avanzamento di produzione;
- monitoraggio degli indici di performance (KPI – Key Performance Indicator) degli impianti produttivi;
- segnalazione in tempo reale degli eventi critici e abilitazione della tracciabilità di processo;
- misurazione dei consumi e corretta allocazione dei costi.
La risposta è semplice ed è nella disponibilità e capacità di analisi dei dati
L’economia digitale “costa” più fatica quando si tratta di rendere intelligenti i macchinari esistenti. Data Wizard è pensato per minimizzare questo costo e raccogliere automaticamente i dati per il monitoraggio smart da tecnologie meno recenti. Si tratta di una proposta semplice ma brillante che si unisce alla costellazione di soluzioni EcoStruxure per la fabbrica connessa. Intercettando diversi segnali significativi all’interno dei quadri di macchina, Data Wizard consente di interconnettere anche le macchine più datate del parco installato con una soluzione modulabile secondo tre opzioni tecnologiche:- Plus: condivisione dei dati con i sistemi informativi aziendali tramite protocolli standard;
- Prime: raccolta e visualizzazione dei dati tramite dashboard (in cloud o locali) e applicazione di realtà aumentata;
- Ultra: funzionalità di Prime con dati aggiuntivi, energetici o ambientali grazie all’applicazione di sensori wireless ZigBee.
Aggiungi un commento