Quattro vantaggi dei servizi di digitalizzazione di impianti e sistemi per la distribuzione elettrica

Efficienza, resilienza, sicurezza e riduzione al minimo dei tempi di inattività. Per vincere le sfide  di un mercato sempre più competitivo, le aziende possono sfruttare tutti i vantaggi dei servizi di digitalizzazione di impianti e sistemi di distribuzione elettrica. Ecco come.

Vincere le sfide della sostenibilità

Una delle sfide più importanti che ogni giorno affrontano gli imprenditori è quella di integrare la sostenibilità nel loro business. Questo significa rivedere le pratiche aziendali in un’ottica completamente nuova. Le grandi e le piccole aziende manifatturiere, per esempio, devono ripensare il loro approccio per arrivare a zero rifiuti nella produzione, per generare basse emissioni, per aumentare il rendimento delle risorse e per migliorare l’operatività. In Schneider Electric aiutiamo i Clienti proprio in quest’ottica, lavorando per accompagnare questo passaggio in diversi modi. Un esempio è l’implementazione di soluzioni digitali come i nostri servizi di digitalizzazione di impianti e sistemi di distribuzione elettrica per ridurre al minimo i tempi di inattività e rendere efficienti dal punto di vista energetico tutte quelle attività collegate ai sistemi di distribuzione elettrica di base di un impianto di produzione.

I quattro vantaggi dei servizi di digitalizzazione di impianti e sistemi per la distribuzione elettrica

Man mano che le aziende si impegnano a lavorare in maniera più sostenibile non devono perdere di vista la necessità di garantire nello stesso tempo, l’efficienza, la resilienza e la sicurezza di tutti i sistemi. Per quanto riguarda i servizi di digitalizzazione degli impianti e dei sistemi di distribuzione elettrica, i vantaggi per un’azienda sono:

1. Ottimizzazione dell’efficienza attraverso la misurazione e l’analisi dei dati

Misurare e analizzare i dati è l’unico modo per mantenere i servizi elettrici efficienti. Schneider Electric assiste i suoi clienti fornendo una serie di apparecchiature da connettere o già connesse
  • Monitoraggio remoto: gli strumenti di analisi dei dati riescono a identificare tendenze e anomalie, generando avvisi in caso di criticità per quanto riguarda fermo impianto o sprechi di energia. Questo significa poter intervenire rapidamente sui sistemi per mantenere gli obiettivi di consumo di energia e impronta di CO2.
  • Servizio di consulenza: siamo in grado anche di tenere sotto controllo il consumo di energia in più strutture e siti di produzione. Il confronto dei dati raccolti è fondamentale per misurare l’efficacia delle strategie di sostenibilità, ridurre le emissioni di CO2 e avere una visione completa. I siti a basso rendimento possono quindi essere facilmente identificati intervenendo in tutte le attività da rendere sostenibili.

2. Maggiore resilienza attraverso i servizi digitali integrati

Per molte aziende, i tempi di inattività imprevisti sono causati solo da problemi di alimentazione. Sfortunatamente, queste interruzioni hanno spesso cause molto diverse. Individuare il problema prima che si verifichi l’interruzione, eviterebbe tempi di inattività e garantirebbe la resilienza energetica. Le nuove offerte di servizi basati sul cloud rendono possibile per i clienti connessi in remoto, di monitorare ciò che sta accadendo nella loro rete elettrica in tempo reale. Con l’aiuto dei nostri esperti online, i clienti possono anche identificare, prima che si verifichino, le possibili anomalie di potenza che potrebbero portare a guasti. Di conseguenza, i problemi vengono rilevati prima che diventino critici in modo da avere il tempo di apportare le modifiche necessarie per continuare a far funzionare il proprio impianto produttivo in maniera stabile.

3. Miglioramento della sicurezza dei lavoratori e dell’ambiente

I servizi di digitalizzazione di impianti e sistemi per la distribuzione elettrica, aiutano anche a ridurre il rischio di sovraccarico, scosse elettriche, sovratensione e guasti ad arco. Sulla base della nostra esperienza in tutti i segmenti industriali, siamo in grado di sviluppare algoritmi che analizzano i dati dell’impianto elettrico in tempo reale, identificano le condizioni che fanno scattare gli allarmi e i potenziali pericoli per la sicurezza, per poi fornire una lista di azioni da intraprendere per prevenire ed evitare guasti. Rendiamo questi algoritmi disponibili ai nostri clienti e lavoriamo costantemente perché l’algoritmo sia sempre più performante nel tempo. E mentre continuiamo ad aumentare la nostra esperienza nell’installazione di strumenti intelligenti, analizziamo le nuove esigenze delle aziende, la loro aspettativa e le loro esperienze “sul campo” per poter fornire sempre la migliore soluzione possibile, in un mondo dove i processi si evolvono molto velocemente. Un altro importante vantaggio dei nostri servizi è la rimozione e lo smaltimento sicuro dell’SF6, un gas a effetto serra presente in alcuni quadri elettrici con un valore potenziale di riscaldamento globale (GWP) 22.000 volte superiore al CO2. Oltre allo smaltimento sicuro di questo gas, Schneider Electric sta riducendo ulteriormente il rischio di riscaldamento globale producendo quadri elettrici che utilizzano aria pure in vece di gas mantenendo gli stessi livelli di affidabilità e sicurezza.

4. La circolarità riduce al minimo i rifiuti e fa risparmiare denaro

L’economia circolare è oggi l’alternativa al modello industriale “take, make and dispose”. Ridefinisce i prodotti e i servizi, riduce al minimo i rifiuti e fa risparmiare denaro. Grazie alle soluzioni di retrofit, questo concetto “riuso e riciclo” è applicabile a tutte le apparecchiature di distribuzione elettrica. I quadri e gli accessori possono essere riutilizzati e i componenti obsoleti possono essere rinnovati, riparati o riciclati, per ridurre al minimo i rifiuti. In questo modo, il ciclo di vita delle apparecchiature viene prolungato e si spende meno denaro. Il recente whitepaper di Schneider Electric “Soluzioni di retrofit per la distribuzione elettrica” spiega come funziona il modello di economia circolare, mostra come i governi lo stanno promuovendo e spiega e calcola i benefici ambientali ed economici ottenuti con il retrofit delle apparecchiature di distribuzione elettrica.

Leggi il nostro whitepaper sui vantaggi delle soluzioni di retrofit per la distribuzione elettrica

Un solo impegno aziendale

I nostri valori fondamentali e l’offerta di prodotti di Schneider Electric sono da tempo allineati nell’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2. Schneider Electric ricava il 70% delle sue entrate vendendo soluzioni sostenibili, mentre il 73% dei nostri investimenti sono diretti allo sviluppo di nuove soluzioni che siano ancora più sostenibili.

Per maggiori informazioni sui servizi di digitalizzazione

Per saperne di più su come i sistemi di digitalizzazione possono aiutare a guidare le aziende per rendere i sistemi di distribuzione elettrica più efficienti, più sicuri, più resistenti e più sostenibili, scarica il nostro whitepaper “I servizi nell’era dell’IoT”, in collaborazione con Reuters. Questo post è stato pubblicato originariamente sul blog internazionale di Schneider Electric.

L’autore del post: Philippe Arsonneau

Philippe guida la Services Line of Business che combina tutte le offerte di servizi di Schneider Electric per promuovere l’innovazione attraverso i servizi digitali, offrendo maggiore efficienza, sostenibilità, sicurezza e resilienza ai nostri clienti.

Aggiungi un commento

Tutti i campi sono richiesti.