In caso di maltempo con fulminazioni, un limitatore di sovratensione può salvare i tuoi dispositivi. Scopri come scegliere quello più adatto alle tue esigenze.
In caso di fulmini, gli SPD (Surge Protection Device) – o limitatori di sovratensione, sono una protezione fondamentale. Per scegliere il “miglior” dispositivo e gli interruttori di protezione coordinati bisogna tener presente un’ampia gamma di parametri relativi ai tipi di SPD, alla disposizione degli interruttori e alla valutazione dei rischi.
Tre regole generali per la scelta della protezione contro le sovratensioni
Ora che abbiamo accertato che gli SPD dovrebbero essere il cuore di un sistema di protezione contro i fulmini, è il momento di pensare a come scegliere quello più adatto.
Ecco tre regole per l’installazione di un dispositivo di protezione da sovratensioni (SPD):
- Informati sui tipi, o sulle categorie, di SPD.
- Valuta il rischio di fulmini e le capacità di scarica.
- Utilizza i dispositivi giusti per proteggere la protezione dalle sovratensioni.

Ad esempio, per proteggere un quadro di distribuzione, è sufficiente installare un SPD di tipo 2 con capacità di scarica In>5kA. (8/20).
La valutazione del rischio
La valutazione del rischio è generalmente un processo complesso e meticoloso. Un buon punto di partenza è pensare a quali tipi di aree sono più o meno a rischio. Si può quindi considerare il tipo di SPD più adatto al tipo di edificio che si sta progettando di proteggere, se ha un quadro di ingresso a servizio singolo.
I fulmini colpiscono il 90% della terra. Le aree ad alta intensità di fulmini si trovano sulla terraferma, ai tropici. Le aree quasi prive di fulmini sono l’Artico e l’Antartico, seguite da vicino dagli oceani, dove si registrano solo da 0,1 a 1 fulmini/km2/anno.

Tuttavia, anche se la densità dei fulmini (Ng) non sembra significativa, molti Paesi come la Francia hanno incluso la Ng nella norma nazionale NF C 15-100. In effetti i fulmini possono essere pericolosi per l’impianto elettrico e questo rischio è preso in considerazione dagli standard globali.
Un paio di consigli
Utilizza la norma europea HD 60364-5-53 come riferimento. In alcuni Paesi è obbligatorio utilizzare questo standard quando si considera la protezione dalle sovratensioni per edifici di grandi dimensioni e/o altamente sensibili, come impianti industriali, ospedali e centri dati.
Altrimenti, tieni sempre a mente questa regola empirica:
- Installa sempre una protezione da sovratensioni di tipo 2.
- Se la distanza tra il limitatore di sovratensione e l’apparecchiatura da proteggere è superiore a 10 metri, aggiungi un SPD di tipo 2 o 3, vicino al carico da proteggere.
Proteggere gli SPD
Anche se gli SPD non interrompono l’alimentazione, sono possibili questi scenari:
- Il runaway termico causato dalle costanti ed eccessive sollecitazioni di un SPD che non supera i suoi attributi di fulminazione, potrebbe portare alla lenta distruzione dei componenti interni.
- La disconnessione dell’SPD è assicurata da un fusibile termico associato ai componenti elettronici (MOV) all’interno dell’SPD.
- Un cortocircuito dovuto al superamento della capacità massima di flusso o a un guasto sotto i 50 Hz dalla rete di distribuzione elettrica (ad esempio, interruzione del neutro, inversione fase-neutro). La disconnessione dell’SPD è assicurata da un dispositivo di protezione da cortocircuito esterno o integrato, come ad esempio un interruttore automatico.
Sebbene sia indispensabile scegliere un interruttore esterno, sono sempre più numerosi i produttori che li incorporano nello stesso apparecchio.
È necessario scegliere un interruttore automatico in base alla corrente di cortocircuito dell’edificio in cui è installato l’SPD. Ad esempio, un interruttore con potere di interruzione inferiore a 6kA è adatto a un edificio residenziale. Per un ufficio, di solito è di 15kA o 20kA.
Ma la determinazione del coordinamento è un’attività delicata, poiché nella scelta della protezione esterna da cortocircuito è necessario considerare molti parametri come il potere di interruzione, la resistenza alla corrente di fulmine, il coordinamento con la protezione a monte.
Per questo motivo ti suggeriamo di consultare il nostro Catalogo, che ti consentirà di scegliere più facilmente l’interruttore automatico più adatto alle tue esigenze.
Come scegliere l’SPD e l’interruttore di protezione
Lo schema seguente fornisce un’idea dei parametri di base che devono essere presi in considerazione nella scelta della protezione contro le sovratensioni.
Meglio ancora: utilizza il nostro sito web. Consulta il nostro selettore di dispositivi di protezione dalle sovratensioni.
Questo post è stato originariamente pubblicato sul blog Global di Schneider Electric.
Aggiungi un commento