L’audit è il segreto di un sistema elettrico sicuro e performante

Come sfruttare gli audit per identificare le carenze tecniche e rilevare i potenziali rischi di guasto all’interno dell’impianto elettrico di un’azienda. 

L’elettricità è l’unica risorsa critica di cui le aziende hanno bisogno costantemente eppure può essere anche il più grande ostacolo a un successo. Un’interruzione di corrente può rappresentare un grave problema di sicurezza o una costosa interruzione operativa. Solo in Europa, si stima che le interruzioni legate all’energia costino alle imprese oltre 150 miliardi di euro all’anno. Non solo, la principale causa degli incendi in più del 22% dei casi è dovuta a un guasto elettrico.  

Per le operazioni ad alta intensità elettrica, la perdita di corrente rappresenta un rischio finanziario significativo che può persino mettere a rischio la vita delle persone. 

L’importanza di gestione e monitoraggio 

Identificare correttamente le carenze tecniche e rilevare i potenziali rischi di guasto all’interno del sistema elettrico è di fondamentale importanza. Questa capacità permette non solo una visione più chiara dello stato di salute di un sistema elettrico ma mette in una posizione di vantaggio rispetto alle nuove sfide del settore come la sostenibilità e l’efficienza energetica. 

Scovare queste criticità può essere molto impegnativo, date le risorse disponibili che spesso sono limitate. EcoConsult Audit Advanced è la soluzione ideale per farlo. 

L’audit è la soluzione per una distribuzione elettrica più sicura e affidabile 

I nostri esperti professionisti hanno 15 anni di esperienza nell’audit e nella consulenza dei sistemi di alimentazione e possono ispezionare accuratamente il sistema elettrico di un’azienda per valutare le opportunità di miglioramento di sicurezza, resilienza ed efficienza operativa. 

La collaborazione tra i nostri consulenti esperti e il team dell’azienda permette di identificare le aree critiche che trarrebbero beneficio da sensori e monitoraggio remoto. Questo consente di migliorare la continuità del servizio e il monitoraggio dell’energia. 

Un audit in loco all’avanguardia, non invasivo, è fondamentale per valuta correttamente una installazione elettrica. Viene creato un diagramma unifilare dei dispositivi per identificare rapidamente eventuali punti deboli che potrebbero mettere a rischio i sistemi. In questo modo si individuano potenziali rischi di vulnerabilità e a raccomandare miglioramenti per le prestazioni e la sicurezza. 

“Avere il polso” del sistema di alimentazione è essenziale per capire come procedere al meglio. Gli esperti, con l’ausilio di software specifici, sono in grado di fornire un piano di modernizzazione completo che comprende: 

  • Un piano di manutenzione, 
  • Un piano di monitoraggio 
  • La gestione decennale del sistema (incluse le parti di ricambio e la gestione della documentazione tecnica). 

Tre cose che le aziende dovrebbero fare subito 

Ecco cosa serve per gestire correttamente un sistema di alimentazione: 

  1. Avere un piano di gestione accurato, 
  1. Avere la documentazione tecnica aggiornata (sotto forma di diagrammi unifilari e studi del sistema di alimentazione esistente) 
  1. Formare e aggiornare regolarmente il personale tecnico 

Le sessioni di briefing con tutte le persone coinvolte nella gestione e nel monitoraggio di un sistema elettrico sono utili per condividere quanto osservato relativamente al sistema, verificare i rischi e i passi successivi consigliati.  

I nostri esperti forniscono inoltre report completi con tutte le informazioni utili e una lista di azioni concrete, con consegne standardizzate per garantire una coerenza su più sedi o paesi e piani di manutenzione formativa con monitoraggio e strategie di gestione continue. 

Scopri EcoConsult Audit Advanced 

EcoConsult Audit Advanced include anche l’accesso a mySE, un portale “self-service” dedicato e personalizzato, che fornisce accesso ai dati relativi alle installazioni, allo stato del ciclo di vita, alle consegne delle valutazioni e alle raccomandazioni.  

Le raccomandazioni sono classificate in base alla criticità e vengono inviate notifiche ai team in loco per l’implementazione delle soluzioni. I clienti possono inoltre richiedere ulteriore supporto di un consulente attraverso il portale. Gli accessi sono organizzati per livelli in modo da consentire la gestione di più sedi/paesi per aiutare nel benchmarking aziendale. 

Scopri il percorso per l’affidabilità e la sicurezza del sistema elettrico 

Con partner esperti, ogni azienda può trovare il suo percorso verso l’affidabilità e la sicurezza ottimali del sistema elettrico. Anche la tua. 

Con rapporti completi su tutti i dati chiave, trasformare i rischi in migliori risultati commerciali: 

  • Aumento delle prestazioni dell’installazione. 
  • Criteri di manutenzione solidi. 
  • Piani ben gestiti per la modernizzazione. 
  • Investimenti in OpEx e CapEx previsti. 
  • Resilienza per il futuro. 

Contattaci oggi stesso per saperne di più su come possiamo aiutarti a migliorare il sistema elettrico della tua azienda. Scarica il nostro white paper “9 rischi del sistema di alimentazione che minacciano le operazioni aziendali“.

Questo post è stato originariamente pubblicato sul blog global di Schneider Electric.

Aggiungi un commento

Tutti i campi sono richiesti.