Transizione 5.0: opportunità per gli OEM nella Rivoluzione Industriale Sostenibile 

La Transizione 5.0 crea nuove opportunità per gli OEM. Scopri come i costruttori di macchine possono guidare l’innovazione industriale attraverso tecnologie sostenibili ed efficienti. 

La Transizione 5.0 rappresenta un’evoluzione strategica per il settore manifatturiero. Questo nuovo paradigma integra innovazione digitale, sostenibilità ed efficientamento energetico, offrendo agli OEM (Original Equipment Manufacturer) un ruolo cruciale nel sostenere le aziende italiane verso un futuro più competitivo e sostenibile. 

Gli incentivi della Transizione 5.0: un’opportunità per gli OEM 

Il Piano Transizione 5.0 mette a disposizione 6,3 miliardi di euro per sostenere progetti di innovazione a sostegno della trasformazione digitale ed energetica delle imprese Italiane per rendere macchine e impianti più efficienti e sostenibili riducendo i consumi energetici ed aumentando la produttività. Gli incentivi, sotto forma di crediti d’imposta, possono essere richiesti per: 

  • Investimenti in beni materiali e immateriali: le imprese possono ottenere un credito d’imposta per investimenti in beni tecnologicamente avanzati, come macchinari e software, che migliorano l’efficienza energetica e la digitalizzazione (macchina o impianto 4.0)  
  • Riduzione dei consumi energetici: è necessario dimostrare una riduzione dei consumi energetici di almeno il 3% per l’unità produttiva o del 5% per il processo interessato dall’investimento 

Questi sono considerati come investimenti principali per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali. Sono inoltre possibili investimenti aggiuntivi per:  

  • Autoproduzione da fonti rinnovabili: investimenti in impianti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo sono incentivati, esclusi quelli a biomassa 
  • Sviluppo di competenze: sono agevolabili le spese per la formazione del personale nelle competenze necessarie per la transizione digitale ed energetica, fino al 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali, con un limite massimo di 300.000 euro 

Per accedere agli incentivi, è fondamentale dimostrare un miglioramento concreto delle performance energetiche e produttive delle macchine e dei processi, con una riduzione minima del 3% dei consumi. 

Cosa significa Transizione 5.0 per gli OEM? 

La Transizione 5.0 combina due pilastri fondamentali: digitalizzazione e sostenibilità. Per gli OEM, questo implica: 

  • Valorizzare il parco macchine esistente: integrare soluzioni innovative per misurare e ottimizzare l’efficienza energetica e produttiva in base ai volumi di produzione. 
  • Progettare macchine pronte all’uso per accelerare/agevolare la realizzazione dei progetti di innovazione degli end user. 
  • Abilitare la sostenibilità: ridurre l’impatto ambientale e migliorare la performance produttiva. 

Grazie agli incentivi previsti dal Piano Transizione 5.0, i costruttori di macchine possono, proseguire nel percorso della macchina 4.0, proporre tecnologie innovative che permettano agli utilizzatori finali di accedere a crediti d’imposta, beneficiando al contempo di una produzione più efficiente, misurando performance ed energia. 

Schneider Electric, insieme ai suoi partner, fornisce supporto tecnico automazione energia e digitalizzazione, supporto finanziario e normativo per aiutare gli OEM a sfruttare al meglio queste opportunità, accelerando la realizzazione dei progetti d’innovazione. 

Le leve strategiche per gli OEM nella Transizione 5.0 

Per distinguersi in questo panorama, gli OEM devono puntare su: 

Efficientamento Energetico 

  1. Integrare all’automazione le soluzioni di misura ed efficintamento energetico 
  1. Utilizzo di motori ad alta efficienza. 
  1. Sistemi di regolazione della velocità per ridurre i consumi. 
  1. Integrazione di sistemi di recupero dell’energia (rigenerativi, condivisione DC bus …). 

Automazione e Digitalizzazione 

  1. Monitoraggio continuo tramite soluzioni “IIoT ready”. 
  1. Ottimizzazione dei processi con sistemi di controllo avanzati. 
  1. Interconnessione delle macchine per migliorare la flessibilità produttiva. 
  1. Utilizzo di soluzioni robotiche (robot/cobot) meccatroniche e automazione evoluta per efficientare a ridurre il time to market 
  1. Digital twin e soluzioni software per digitalizzare 

Soluzioni “ready-to-use” 

Progettazione di macchine in grado di contribuire direttamente al miglioramento dell’efficienza energetica di almeno il 3-5%, requisito fondamentale per l’accesso agli incentivi. 

L’expertise di Schneider Electric al servizio degli OEM 

Schneider Electric è un partner di riferimento per la Transizione 5.0, grazie a: 

  • Oltre 1.400 progetti 4.0 realizzati per PMI, supportando l’efficientamento di macchine e linee produttive. 
  • Un ecosistema di soluzioni tecnologiche integrate per l’automazione, la digitalizzazione e l’energia. 
  • Collaborazioni con partner finanziari, system integrator e studi tecnici per facilitare l’accesso agli incentivi. 

Un futuro sostenibile per l’industria manifatturiera 

Investire nella Transizione 5.0 significa preparare il settore industriale a sfide globali sempre più complesse. Per gli OEM, questa è un’opportunità unica per guidare l’innovazione, rafforzare le relazioni con gli end user e posizionarsi come protagonisti della rivoluzione industriale sostenibile. Affidati a Schneider Electric per implementare soluzioni d’avanguardia e trasformare le tue macchine in un vantaggio competitivo. Ottieni il supporto di un esperto. Scopri di più sul nostro supporto dedicato agli OEM e inizia oggi il tuo percorso nella Transizione 5.0!

Aggiungi un commento

Tutti i campi sono richiesti.