1924 – 2024: 100 anni di innovazione per il controllo motore TeSys  

Scopri come il controllo motore TeSys di Schneider Electric offre soluzioni innovative e digitali per affrontare le sfide della produzione industriale, garantendo sicurezza, affidabilità e efficienza energetica.

Controllo motore TeSys di Schneider Electric: Innovazione e Digitalizzazione

Da 100 anni, il controllo motore TeSys di Schneider Electric guida l’innovazione nel settore del controllo, protezione e monitoraggio dei carichi elettrici. Oggi, risponde alle sfide della produzione industriale con contattori, salvamotori e relè che offrono sicurezza, affidabilità e flessibilità, pronti per la digitalizzazione.

Dal primo contattore ai controlli motore TeSys

A partire dal 1924, quando fu inventato il primo contattore su barra, si sono susseguite una serie di innovazioni che hanno portato all’invenzione del primo avviatore in cassetta, del primo contattore modulare, del primo starter 3-in-1 fino ad arrivare alla piena digitalizzazione del controllo motore con soluzioni multifunzione come quelle offerte oggi.  

Oggi il nome TeSys è sinonimo di sicurezza, affidabilità, architettura plug&play e flessibilità. Nell’era della digitalizzazione TeSys guida ancora l’industria grazie alle sue continue innovazioni. 

Controllo motore TeSys: affrontare le sfide del settore

L’elettricità necessaria per il funzionamento di un tipico motore industriale rappresenta il 90% del costo di proprietà nell’intero ciclo di vita del prodotto.

Con le bollette sempre più elevate, determinate da costi dell’energia sempre più volatili – e con la necessità di contenere le emissioni di anidride carbonica – gestire in modo efficiente e sostenibile i motori elettrici è critico per il successo delle industrie, nel breve e nel lungo termine. 

In particolare, i responsabili degli impianti produttivi devono affrontare la sfida di migliorare controllo e protezione in tutte le fasi del ciclo di vita di un motore: 

  • Sfide di progettazione: in fase di progettazione si devono fare le scelte corrette al fine di superare le difficoltà nell’installare nuovi motori integrandoli con apparecchiature già presenti che potrebbero non essere allineate ai nuovi standard di efficientamento energetico 
  • Sfide operative: a livello operativo è necessario che gli attori chiave dell’azienda siano orientati al futuro prevedendo una digitalizzazione dei loro asset per permettere risparmi energetici, compresi i componenti di controllo motore 
  • Sfide manutentive: nella fase di manutenzione, è necessario abbandonare le pratiche di tipo reattivo per abbracciare modelli predittivi e preventivi, perché questo permette di ridurre le interruzioni dell’attività e aumentare la produttività.  

Gamma TeSys: soluzioni per l’ottimizzazione e la sostenibilità

Gestire in modo ottimizzato i motori adottando le soluzioni TeSys (quali contattori, salvamotori e relè delle linee TeSys K, Deca e Giga) ha dimostrato di poter garantire: 

  • Risparmi sugli investimenti fino al 20%, grazie al mantenimento di livelli di voltaggio adatti;  
  • Fino al 30% di risparmio su costi operativi, grazie a una progettazione adeguata; 
  • Maggiore produttività ed efficienza energetica grazie all’integrazione con servizi digitali e modelli predittivi.   

Inoltre, elettrificare e digitalizzare l’operatività dei motori, porta a una riduzione dei consumi che può arrivare fino al 30%, e si rivela essenziale per abbattere le emissioni in particolare nei settori energivori.   Non solo: secondo studi interni condotti da Schneider Electric, utilizzando le soluzioni innovative TeSys,  si riesce ad avere un tempo di rimessa in servizio quattro volte più veloce a seguito di un fermo macchina rispetto alle soluzioni tradizionali.  

Questi risultati sono possibili grazie ai componenti proposti dalla famiglia TeSys island con i quali la digitalizzazione consente di monitorare da remoto i carichi per facilitare diagnosi di problemi e l’identificazione della miglior soluzione, attuando strategie di manutenzione predittiva per garantire  continuità produttiva; inoltre, la gamma TeSys aumenta l’affidabilità grazie ai componenti di sicurezza per la macchina e l’operatore, quali nuovi controlli start and stop, controllori safety e interruttori di interblocco di sicurezza.  

TeSys oggi: digitalizzazione per una gestione avanzata

Le nuove soluzioni TeSys per il controllo dei motori sfruttano la digitalizzazione per consentire la gestione dei carichi, la gestione delle fonti e la manutenzione preventiva, riducendo il costo totale di proprietà per i clienti e gli utenti finali.  

Dalla fase di progettazione e costruzione fino al funzionamento e alla manutenzione, TeSys island fornisce una soluzione ottimale per tutto il ciclo di vita che favorisce la gestione avanzata degli asset e l’efficienza energetica. 

Da oltre 100 anni Schneider Electric è leader nella fornitura di prodotti e soluzioni innovative per l’industria migliorando l’efficienza energetica degli impianti, digitalizzando le apparecchiature al fine di semplificare le operazioni quotidiane, adottando un approccio preventivo alla manutenzione al fine di garantire la piena soddisfazione del cliente. 

Aggiungi un commento

Tutti i campi sono richiesti.