Industrie e edifici sostenibili: verso la decarbonizzazione 

L’uso efficiente di energia nel settore industriale richiede l’adozione di tecnologie più sostenibili e l’attenzione alla decarbonizzazione come obiettivo prioritario a livello globale. 

Di Alessandra Orfei e Berta del Pino.

Nel 2023 il settore industriale ha rappresentato il  37% del consumo di energia totale a livello mondiale, rispetto al 34% del 2002. Nell’ultimo decennio, la crescita dei consumi energetici è stata alimentata principalmente dal costante aumento della produzione nei sottosettori industriali energivori. Per questo è necessaria l’adozione di tecnologie più sostenibili e un focus sulla decarbonizzazione come obiettivo prioritario a livello globale. 

L’importanza della decarbonizzazione 

Nel panorama attuale, la decarbonizzazione è una priorità strategica. Questa tendenza ha portato al rapido susseguirsi di normative sulla sostenibilità, che hanno un importante impatto sulle imprese. Nuove leggi e direttive, la maggior parte delle quali sono guidate dalle istituzioni dell’Unione Europa (UE), stanno aumentando la pressione sugli obblighi normativi. 

Dal Climate Change Act alle nuove direttive sulla comunicazione degli obiettivi di decarbonizzazione e degli investimenti, il panorama normativo si evolve rapidamente.  

Per questo motivo, si prevede che le emissioni Scope 3 — che rappresentano circa il 75% delle emissioni delle aziende, in media — diventeranno un futuro requisito obbligatorio di rendicontazione. 

In questo contesto, Schneider Electric si è impegnata proattivamente a creare soluzioni sostenibili. Sappiamo che la decarbonizzazione non è solo un requisito ma anche un’opportunità per innovare e guidare il cambiamento.  

La nostra strategia per la sostenibilità  

Schneider Electric ha consolidato il suo impegno globale per la sostenibilità attraverso azioni tangibili, obiettivi ambiziosi e una strategia completa. Abbiamo adottato la certificazione Green Premium per la maggior parte dei nostri prodotti, abbracciato principi di economia circolare e basiamo ogni decisione nell’ottica di preservare il pianeta per le generazioni future. 

Le nostre applicazioni riguardano diversi settori in un mondo in costante evoluzione, dall’infrastruttura alla distribuzione dell’energia. Riconosciamo l’importanza di collaborare con i principali protagonisti del ciclo di vita del progetto, tra cui costruttori di quadri elettrici, OEM, contractor e integratori di sistema. Questo approccio collaborativo assicura che le nostre soluzioni non solo sono sostenibili ma anche adattabili alle diverse esigenze degli utenti finali. 

La sostenibilità in azione 

Per affrontare le sfide della sostenibilità negli edifici e negli impianti industriali, abbiamo sviluppato gli armadi da pavimenti in acciaio PanelSet SFN, con questi vantaggi: 

  1. Il prodotto è realizzato con fino il 50% di acciaio decarbonizzato, prodotto utilizzando una grande quantità di materiale riciclato (scarti) attraverso un forno elettrico ad arco (EAF). Il forno è alimentato al 100% da elettricità rinnovabile (come energia eolica e solare), portando a un’impronta CO2 significativamente ridotta. 
  1. Tale impronta CO2 ridotta si traduce nella riduzione Scope 3 per i clienti.  
  1. Il packaging sostenibile utilizza tra il 70 e il 100% di cartone riciclato e quasi nessuna plastica monouso.  

Questa combinazione di acciaio decarbonizzato e packaging sostenibile porta a una riduzione di fino al 34% di emissioni di CO2 per armadio. 

In un ambiente di lavoro in rapida evoluzione, la flessibilità è fondamentale 

Il design modulare di PanelSeT SFN permette di assemblarlo in modo rapido e veloce. La versione in kit non solo semplifica il processo di installazione ma riduce lo spazio di storage dell’80%. Questo design versatile e flessibile garantisce che le infrastrutture critiche siano pronte per rispondere alle sfide future.  

L’armadio non è solo sostenibile, ma anche robusto ed efficiente. Il design unico e brevettato del telaio, unito a una struttura imbullonata, consente di sostenere fino a 1.500 kg di carico statico. Inoltre, grazie a caratteristiche quali la piastra di montaggio a fissaggio rapido e le cerniere semichiuse delle porte, l’installazione diventa più semplice e richiede meno manodopera. 

Questo nuovo sistema modulare è estremamente versatile e adatto a diversi utilizzi: 

  • Ambienti industriali 
  • Reti elettriche e sistemi a energia solare 
  • Trasporti 
  • Infrastrutture idriche 

La sua integrazione con la versione precedente permette un semplice upgrade.  

Schneider Electric è impegnata per un futuro decarbonizzato. Le nostre soluzioni non solo sono conformi con le normative ambientali ma contribuiscono anche all’opportunità di innovare e creare un futuro più sostenibile. In ogni prodotto e strategia, dimostriamo che sostenibilità ed efficienza possono coesistere.  Per saperne di più. 

Questo post è stato pubblicato originariamente sul blog global di Schneider Electric.

Aggiungi un commento

Tutti i campi sono richiesti.