Come i robot industriali guidano il confezionamento, la lavorazione dei materiali, l’assemblaggio e il trasporto 

Le nuove tecnologie robotiche e i robot industriali permettono alle aziende di usufruire di numerosi vantaggi, ecco come utilizzarli.

di Jens Bunsendal.

Da anni la robotica contribuisce a migliorare la produttività e l’affidabilità delle aziende, riducendo anche i costi di produzione. Negli ultimi tempi poi, il suo valore è cresciuto ulteriormente grazie alle tendenze dell’industria 4.0 come le tecnologie abilitate dall’Internet delle cose (IoT), l’automazione avanzata, l’intelligenza artificiale (AI), i gemelli digitali (digital twin) e il cloud computing, che ne stanno agevolando l’utilizzo. 

I robot consentono di: 

  • ridurre i tempi dei cicli di lavorazione 
  • aumentare le prestazioni 
  • fornire agli ingegneri la flessibilità necessaria per ottimizzare i processi di assemblaggio e produzione.  

Come si possono applicare le nuove tecnologie robotiche 

I robot ad uso industriale si sono dimostrati particolarmente efficaci nell’aumentare l’efficienza in tre aree chiave: prelievo e imballaggio, lavorazione e assemblaggio dei materiali e trasporto nella logistica.   

Prelievo e imballaggio 

In questa area, le sfide possono includere: 

  • elaborazione di centinaia di prodotti al minuto 
  • esecuzione di movimenti robotici senza conoscere a priori la traiettoria di movimento 
  • anticipazione dei movimenti del nastro trasportatore per determinare se un prodotto è all’interno dell’area di lavoro del robot 
  • coordinamento di sistemi di visione multipli 
  • mantenimento delle operazioni durante la manutenzione del robot 
  • bilanciamento del carico dei robot 
  • supporto per adattarsi alle modifiche nei prodotti mantenendo la linea in funzione anche in caso di guasto di un componente 

Man mano che i parametri operativi diventano più complessi, gli ingegneri devono progettare nuovi modi per migliorare la velocità, aumentare la flessibilità e l’adattabilità, semplificare e ridurre i tempi di manutenzione. 

I robot Delta, in combinazione con veloci Motion Controllers, possono affrontare queste sfide grazie a: 

  • poca inerzia che consente un’alta accelerazione. Si tratta di un fattore cruciale per ottenere prestazioni elevate nei movimenti a breve distanza, comuni nei processi di pick-and-place 
  • un singolo controller che gestisce più robot Delta e nastri trasportatori all’interno di un ciclo di 1 millisecondo 
  • traiettorie di movimento che nel giro di millisecondi si adattano, in base a nuovi input di informazioni 
  • capacità di modificare improvvisamente la traiettoria se il sistema di visione fornisce informazioni sulla posizione del prodotto 
  • design a prova di igiene (ad esempio, nei modelli realizzati in acciaio inossidabile e alcuni con alloggiamenti lavabili) che migliora la sicurezza e la pulizia  

I robusti robot Delta sono ideali negli ambienti di picking e packing che richiedono funzioni sofisticate di controllo del movimento. Tuttavia, non tutti i robot sono uguali. Nella configurazione delle soluzioni, i costruttori di macchine e i responsabili di impianto hanno la possibilità di scegliere robot industriali che combinino alta velocità, igiene e prestazioni su ampi spazi di lavoro, fino a 1,8 m di diametro. 

Lavorazione e assemblaggio dei materiali 

Per un rapido ritorno dell’investimento, l’utilizzo di soluzioni robotiche per attività ripetitive come la movimentazione, l’imballaggio, il caricamento e lo scarico, è un’ottima opportunità. I robot possono essere un’estensione della costruzione di macchine da parte degli OEM, aiutando i costruttori di macchine a valorizzare le operazioni di assemblaggio migliorando l’interoperabilità in modo più efficiente. 

Le tecnologie robotiche ideali dovrebbero offrire: 

  • sistemi altamente adattabili capaci di adeguarsi alle variazioni di prodotto al minor costo 
  • posizionamento ad alta precisione 
  • una vasta gamma di bracci robotici per soddisfare requisiti specifici o la possibilità di poterli fornire secondo le specifiche del cliente 
  • controller di movimento capaci di gestire parti di macchine e robot in un unico ambiente 
  • movimenti sincronizzati tra robot e macchine 

I robot di tipo cartesiano sono ideali per le applicazioni di macchina perché possono essere adattati, progettati, costruiti e personalizzati per vari spazi di lavoro, carichi utili e vincoli di spazio. Il vantaggio principale è la riconfigurabilità di questi sistemi (ad esempio, offrendo diversi tipi di sistemi ad asse singolo combinati per soddisfare i gradi di libertà richiesti) per creare soluzioni che soddisfino le esigenze uniche dei clienti. 

Movimentazione in logistica 

Questo può includere diverse mansioni (ad esempio, preparazione degli ordini, operazioni di picking o di distribuzione dei pacchi), facilitando lo smistamento ed eseguendo in modo efficiente la separazione e altri compiti di movimentazione dei materiali. 

Nelle applicazioni di logistica, dove il peso del carico e la distanza di percorrenza variano significativamente, sono invece necessari robot industriali più grandi e versatili. 

I robot Delta possono gestire carichi fino a 15 kg, i robot di tipo cartesiano possono gestire oltre 100 kg e i Cobots possono gestire fino a 18 kg. I robot hanno bisogno di cinque o più gradi di libertà per posizionare meglio i gripper dei prodotti per sistemare i prodotti scaricati sui nastri trasportatori (ad esempio, in cumuli o scatole). Questo è possibile con sensori più avanzati e dati per regolare il movimento in tempo reale. 

Il numero di prodotti al minuto, il loro peso, la distanza da percorrere e come deve essere gestita, possono avere notevoli differenze. Con la robotica, gli ingegneri possono beneficiare di: 

  • controller sempre più performant 
  • strumenti di simulazione ed emulazione 
  • librerie di oggetti pre-programmati 
  • standard aperti e un’ampia gamma di bracci robotici come i robot Delta e quelli di tipo cartesiano 

Robusti processi di sicurezza informatica e design, conformi a certificazioni e standard del settore come la certificazione delle comunicazioni Achilles e gli standard riconosciuti a livello internazionale ISA/IEC 62443-4-1 e 62443-4-2, contribuiscono ad abilitare soluzioni logistiche di Industry 4.0 garantendo sicurezza, affidabilità e basso costo.  

I Cobots aggiungono una nuova dimensione 

In queste tre applicazioni, i robot collaborativi, o Cobots, stanno emergendo anche come soluzioni user-friendly con bassi costi di proprietà per aumentare ulteriormente l’efficienza produttiva. 

Rispetto ai robot tradizionali, i Cobots svolgono attività simili ma sono più piccoli, più leggeri, più flessibili e dotati di funzioni di sicurezza più sofisticate. 

I Cobots svolgono compiti che spesso vanno di pari passo con le attività tradizionali di lavorazione “umana” e sono molto utili per accelerare i processi produttivi e aumentare la produttività. Esiste una vasta gamma di compiti che robot e umani possono svolgere insieme, come il picking o il trasporto di prodotti attraverso un magazzino. 

La complessità tecnica aumenta con il numero di robot in una singola applicazione, di sensori e di apparecchiature di processo, rendendo le applicazioni più che mai orientate al software. Strumenti aggiornati di controllo, simulazione ed emulazione, combinati con librerie e standard aperti, possono tenere sotto controllo i costi di sviluppo. 

Per ulteriori informazioni 

I robot e i Cobots moderni offrono agli OEM e ai system integrators nuove opportunità per far crescere il business con clienti esistenti e nuovi. Aumentano le prestazioni della produzione, la qualità e la sostenibilità (attraverso un minor consumo energetico, una produzione più fluida e una riduzione dei rifiuti), offrendo al contempo la connettività, la flessibilità, la scalabilità, la sicurezza informatica necessaria per soddisfare le esigenze della produzione intelligente. 

Per saperne di più, accedi al nostro selettore di robotica per l’industria smart o visita la nostra pagina web sulla robotica integrata. 

Aggiungi un commento

Tutti i campi sono richiesti.