Guida completa alla sicurezza elettrica per elettricisti e utenti finali 

La sicurezza elettrica è fondamentale per proteggere sia gli elettricisti che gli utenti finali. In questo post parliamo delle principali misure di protezione da scosse, incendi e danni elettrici, con un focus sulle soluzioni innovative di Schneider Electric per garantire ambienti più sicuri e protetti

Con il cambiamento delle nostre abitudini quotidiane, che ci vedono sempre più spesso a casa anche per lavorare, è cambiato il modo in cui viviamo e consideriamo i nostri ambienti domestici. L’aumento del tempo trascorso a casa ha comportato un incremento dei consumi di energia elettrica, con le abitazioni che rappresentano il 29% del consumo globale. Sfortunatamente, un maggiore utilizzo dell’elettricità implica anche un aumento dei rischi, rendendo cruciale dare priorità alla sicurezza di tutti, utenti finali (chi abita le case) ma anche gli elettricisti. 

Se sei un elettricista, avere la garanzia di lavorare in sicurezza, è fondamentale. Per questo è importante comprendere tutti i pericoli in cui puoi imbatterti, come i flash d’arco e le scosse elettriche. Sebbene la probabilità di esposizione sia relativamente bassa, quando si verifica un problema elettrico, il rischio di un incidente è molto alto. 

È molto importante quindi conoscere, con grande competenza tecnica, tutte le misure per prevenire questi pericoli. In questo contesto, avere un sistema di gestione della sicurezza elettrica, un manuale o una checklist è essenziale. Se sei un elettricista, che lavora autonomamente o in azienda, è fondamentale adottare tutte le misure necessarie per garantire la tua sicurezza e quella dei tuoi dipendenti.  

Misure per garantire la sicurezza per gli elettricisti 

  1. Indossare abbigliamento protettivo adeguato 

È importante rimanere al sicuro quando si lavora con l’elettricità, indossando guanti e scarpe non conduttivi. Utilizzare ulteriori dispositivi di protezione in base al livello di esposizione. 

  1. Utilizzare strumenti che garantiscono di lavorare in sicurezza 

Usare strumenti come rilevatori di tensione, amperometri e tester delle prese, è fondamentale. Così come bisogna sempre utilizzare prolunghe sicure, ciabatte, protezioni per cavi, rivestimenti per cavi e protezioni per il pavimento che evitino un incidente o un infortunio. I dispositivi di protezione contro le sovratensioni e i regolatori di tensione possono anche aiutare a proteggere le apparecchiature. Per evitare rischi elettrici nei cantieri, si consiglia di utilizzare interruttori differenziali su ogni presa e di individuare le aree problematiche nei cablaggi. 

  1. Formazione per garantire la sicurezza di tutti, elettricisti e famiglie 

Una corretta formazione sulla sicurezza per i professionisti e per le famiglie può ridurre il rischio di folgorazione. È fondamentale dare priorità alla sicurezza, formare il personale per identificare i pericoli, utilizzare checklist di sicurezza quotidiane ed effettuare ispezioni complete. Incoraggiare il personale a chiedere aiuto ai superiori o ai professionisti esperti se non sono sicuri di come gestire le attrezzature. 

Le regole d’oro della sicurezza elettrica 

Esiste una notevole mancanza di consapevolezza riguardo ai vari pericoli elettrici e alle soluzioni possibili. Sebbene prendersi cura dei cavi e seguire i consigli di sicurezza “di base” sull’uso dell’elettricità siano buone pratiche, i prodotti che rendono sicuri i pannelli elettrici sono gli “eroi sconosciuti” che garantiscono la sicurezza elettrica nelle case di tutto il mondo. 

La sicurezza elettrica dovrebbe sempre seguire le tre regole d’oro:  

  1. protezione delle persone,  
  1. protezione delle apparecchiature, 
  1. protezione contro gli incendi. 

La scossa elettrica è uno dei pericoli che può variare da un lieve fastidio a essere fatale; quindi, è importante proteggere le persone quando accidentalmente entrano in contatto con parti elettriche in tensione. In casa usiamo vari elettrodomestici, come frigoriferi, lavatrici, televisori e forni. Questi dispositivi richiedono un intervallo di tensione specifico, e qualsiasi fluttuazione oltre tale intervallo può danneggiare i componenti elettronici nei circuiti, riducendone la durata o causandone danni irreparabili. È cruciale proteggere questi dispositivi dalle fluttuazioni di tensione. Gli incendi elettrici possono essere causati dal prelievo di corrente superiore al limite specificato. Connessioni elettriche non intenzionali tra parti in tensione e archi prolungati possono creare incendi, causando perdite con conseguenze devastanti. È fondamentale fornire protezione contro questi incendi per garantire la sicurezza di tutti. 

Cosa fa Schneider Electric per garantire la sicurezza elettrica 

Lavoriamo costantemente con costruttori di case, elettricisti e designer per fornire le migliori tecnologie digitali per un mondo in continuo cambiamento. Diamo priorità alla sicurezza durante le fasi di sviluppo di un intero progetto. 

Prodotti come interruttori differenziali (RCCB), dispositivi di protezione da sovratensioni (SPD) e dispositivi di rilevamento di guasti da arco (AFDD) garantiscono la massima sicurezza per i pannelli elettrici prevenendo sprechi di energia, folgorazioni, danni da sovratensione e incendi elettrici causati da apparecchiature e circuiti difettosi.  

Offriamo una gamma di prodotti RCCB, SPD e AFDD per garantire una protezione elettrica completa, come le gamme Easy9 e Resi9 e la famiglia Acti9 Active, una serie di dispositivi di protezione tutto-in-uno con dispositivi di circuito residui integrati, interruttori automatici e AFDD. 

Sicurezza per elettricisti e utenti finali 

Elettricisti e utenti finali devono adottare le giuste precauzioni per garantire la sicurezza elettrica a beneficio di tutti. In Schneider Electric, ci impegniamo a promuovere la consapevolezza sulla sicurezza e a offrire prodotti di alta qualità che consentano un uso sicuro e senza preoccupazioni della tecnologia e dell’elettricità per tutti. Visita il nostro sito per saperne di più.

Questo post blog è stato pubblicato originariamente sul blog global di Schneider Electric. 

Aggiungi un commento

Tutti i campi sono richiesti.