Protezione e qualità dell’alimentazione in ogni situazione

Easy UPS SRVE garantisce una alimentazione pulita a dispositivi essenziali e sensibili in condizioni di fornitura instabili, garantendo una connettività costante e affidabile nei momenti più critici.

Gli UPS (Uninterruptible Power Supply) rappresentano una componente essenziale in tutti i contesti operativi, dai piccoli uffici alle grandi aziende, dai locali pubblici alle abitazioni private, specialmente quando è necessario proteggere dispositivi o infrastrutture critiche. La loro funzione principale è garantire la continuità della fornitura di energia elettrica, evitando interruzioni che potrebbero causare danni o disservizi.

In tali situazioni, gli UPS entrano in funzione alimentando i dispositivi collegati grazie alle loro batterie interne. Il corretto dimensionamento dell’UPS è perciò fondamentale al fine di determinare quanta potenza fornire e per quanto tempo in caso di blackout.

Oltre alla continuità energetica, gli UPS offrono altre funzionalità. Possono, ad esempio, inviare comandi di spegnimento controllato ai dispositivi connessi, consentendo loro di arrestarsi in modo sicuro e prevenendo la perdita di dati o il danneggiamento dell’hardware. Inoltre, migliorano la qualità della fornitura elettrica filtrando disturbi come micro-interruzioni, sovratensioni e armoniche, proteggendo così le apparecchiature più sensibili.

Una soluzione per ogni esigenza

Grazie a un ampio portafoglio di prodotti, Schneider Electric è in grado di fornire UPS adatti a ogni settore e applicazione, garantendo continuità operativa, efficienza energetica e protezione avanzata. Coprono un’ampia gamma di esigenze, dai piccoli uffici e data center alle infrastrutture industriali e mission-critical, assicurando prestazioni elevate e affidabilità. Con tecnologie all’avanguardia e un forte impegno verso la sostenibilità, Schneider Electric aiuta le aziende a migliorare la resilienza energetica e a ottimizzare i consumi, contribuendo a un futuro più efficiente e sicuro.

Easy UPS SRVE è la gamma pensata per piccole e medie imprese che hanno bisogno di soluzioni affidabili per garantire la continuità operativa. Offre una protezione essenziale dell’alimentazione e un backup efficace per mantenere sempre attiva la connettività nei momenti più critici. Sono disponibili Disponibile in taglie da 1 a 10 kVA, in formato tower o rack, con autonomia standard o prolungata. Tra i plus da sottolineare, la possibilità di scegliere la versione con batterie al litio o VRLA (Valve Regulated Lead Acid).

Batteria al litio o VRLA?

Quando si sceglie un gruppo di continuità, uno degli elementi più importanti da considerare è il tipo di batteria. Le due tecnologie più diffuse sono le batterie al Litio e quelle al piombo-acido regolato da valvola (VRLA).

Le batterie VRLA sono la scelta più tradizionale per gli UPS. Offrono un buon compromesso tra costo e prestazioni e riducono al minimo le necessità di manutenzione grazie alla loro tecnologia sigillata, assicurando così una maggiore affidabilità e minori costi operativi nel tempo.

Nella versione VRLA, il sistema supporta fino a 4 pacchi batteria aggiuntivi, consentendo di raggiungere una capacità complessiva di 10 kVA con un solo modulo UPS. Questa caratteristica è particolarmente vantaggiosa per le aziende che necessitano di un’alimentazione ininterrotta per periodi prolungati, senza compromessi in termini di efficienza e sicurezza.

Brochure versione VRLA

Le batterie agli ioni di litio si caratterizzano invece per un peso ridotto e dimensioni più compatte, che ne facilitano l’installazione e la gestione, garantendo una maggiore efficienza energetica con tempi di ricarica più rapidi. Inoltre, hanno una durata maggiore (fino a 3 volte superiore) rispetto alle batterie tradizionali e lavorano in un range di temperature operative più ampio.

Brochure versione Litio

Una soluzione versatile e competitiva con tante caratteristiche distintive

Easy UPS SRVE a doppia conversione si distingue per qualità e competitività, offrendo una soluzione di protezione dell’alimentazione versatile e adatta a molteplici applicazioni. È sviluppato per gestire un ampio intervallo di tensioni in ingresso e instabilità dell’alimentazione senza che l’utente debba intervenire in alcun modo.

La possibilità di scegliere tra differenti capacità e tipi di batterie consente di personalizzare l’UPS in base alle specifiche esigenze aziendali, garantendo la massima efficienza e sicurezza.

Assicura un’alimentazione ininterrotta grazie al bypass automatico integrato, che entra in funzione in caso di guasto o errore interno dell’UPS.

L’alta efficienza energetica (fino al 94% in modalità a doppia conversione online e il 97% in modalità ECO) consente di ridurre i costi energetici e di raffreddamento senza compromettere le prestazioni.

L’interfaccia intuitiva permette di monitorare lo stato dell’UPS in tempo reale e di configurarlo facilmente in locale. Per la massima sicurezza, lo spegnimento di emergenza (EPO) garantisce un arresto sicuro in caso di incendio o altre situazioni critiche. Inoltre, la garanzia completa di 2 anni copre sia i componenti elettronici che le funzionalità delle batterie, offrendo tranquillità e affidabilità nel tempo.

Dispongono inoltre del software PowerChute Serial Shutdown, che assicura l’arresto non presidiato di server e workstation sfruttando la connessione attraverso i cavi seriale o USB, prevenendo in tal modo la corruzione dei dati e possibili danni alle apparecchiature.

Aggiungi un commento

Tutti i campi sono richiesti.