Come sette miliardi di smartphone potrebbero avere un impatto sulla sostenibilità dei data center

L’aumento dell’uso degli smartphone sta contribuendo alla crescita dei data center, che secondo le stime di McKinsey aumenterà del 10% all’anno fino al 2030.

Di Kevin Brown.

Quando usiamo i nostri smartphone – dispositivi su cui una persona media trascorre più di tre ore al giorno – ci aspettiamo che siano immediatamente e continuamente operativi. L’85% della popolazione mondiale (6,92 miliardi di persone), possiede uno smartphone. E le aspettative sulle prestazioni sono elevate. Le persone non sono disposte ad aspettare, ad esempio, il tempo medio che le persone trascorrono su una pagina web è di circa 15 secondi. E in 15 secondi non si può nemmeno leggere questo paragrafo.

Probabilmente le persone però non sanno che tutti questi telefoni dipendono da Data Center situati da qualche parte nel mondo, forse nelle vicinanze, ma molto probabilmente no. In altre parole, non si tratta del telefono in sé, ma della rete interconnessa, perché sia il telefono che la rete devono funzionare per offrire agli utenti l’esperienza che si aspettano.

L’aumento dell’uso degli smartphone contribuisce alla crescita dei data center, che secondo le stime di McKinsey aumenterà del 10% all’anno fino al 2030. E questo ci porta a farci delle domande.

Stiamo gestendo questi data center in modo efficace? Sono sicuri? Siamo responsabili nell’uso delle risorse?

Possiamo fare di più

Credo che nonostante i nostri progressi – e ne abbiamo fatti molti come settore – possiamo fare di più. Come si legge in un recente studio dell’Uptime Institute, “l’80% dei gestori e degli operatori di data center ha sperimentato qualche tipo di interruzione negli ultimi tre anni – un aumento marginale rispetto alla norma, che ha oscillato tra il 70% e l’80%”.

Con la diffusione dell’IT ibrido e la proliferazione di data center periferici, l’IT rischia maggiori cyber attacchi da parte degli hacker. Nel 2022, le aziende di tutto il mondo hanno rilevato 493,33 milioni di attacchi ransomware e il costo medio globale della violazione dei dati è stato di 4,35 milioni di dollari.

Per quanto riguarda l’energia, si stima che nel 2022 i data center consumeranno 240-340 terawattora (TWh) di elettricità a livello globale, pari a circa l’1-1,3% della domanda di elettricità. E si stima che cresceranno due volte più velocemente della domanda complessiva di elettricità.

Questa rapida crescita sta portando a concentrarsi sulla sostenibilità, che è sempre un aspetto fondamentale per il settore. E questo non si limita solo ai telefoni e ai grandi fornitori di data center. Molti CIO gestiscono infrastrutture altamente distribuite, con più della metà dell’IT al di fuori del cloud pubblico. Di conseguenza, anche il modo di stilare e gestire i report di sostenibilità sta cambiando.

Storicamente, l’IT non si è mai preoccupato dell’alimentazione, adottando la mentalità del “lasciamo che se ne occupino quelli del real estate/facility”. Ma l’attenzione verso la sostenibilità sta cambiando questa dinamica. I CIO iniziano a porsi domande come: “Da dove proviene l’energia e quanta è rinnovabile?”. Probabilmente i CIO si concentreranno maggiormente sull’efficienza delle apparecchiature IT stesse, comprese le applicazioni. E vorranno conoscere anche la loro impronta di CO2 e sapere cosa possono fare per raggiungere la massima efficienza energetica.

Ma ciò che sorprende di più è che oggi la maggior parte dei data center non è gestita in modo efficiente. Secondo Gartner, gli strumenti per la gestione delle infrastrutture dei data center (DCIM) hanno una penetrazione di mercato compresa tra il 5% e il 20% del pubblico di riferimento.

Quindi, abbiamo un’infrastruttura che non è affidabile come dovrebbe essere, può presentare rischi di attacchi informatici e che non sappiamo abbastanza su come renderla sostenibile.

Sono in arrivo delle regole?

Se questo è il futuro che ci aspetta, non sorprende il coinvolgimento dei governi. La Commissione Europea ha recentemente rivisto la Direttiva sull’Efficienza Energetica per aumentare significativamente l’obiettivo di efficienza energetica dell’UE, garantendo un’ulteriore riduzione dell’11,7% del consumo energetico entro il 2030. Questo significa un potenziale di risparmio complessivo di 630 miliardi di euro all’anno per le industrie che potrebbe anche creare 400.000 nuovi posti di lavoro. Per i data center, questo significa l’obbligo di presentare report sull’uso dell’energia. Secondo Data Center Dynamics, “in base all’EED, a partire dal 15 maggio 2024, i proprietari e gli operatori di data center nel blocco dovranno riferire annualmente le prestazioni energetiche dei loro data center per l’anno precedente in un database europeo”.

Considerando che sarà richiesta una qualità superiore nella rendicontazione di sostenibilità delle aziende, non è necessario scommettere che queste non saranno le uniche nuove norme.

È il momento di trasformare le opportunità in soluzioni

L’industria IT è uno dei settori più dinamici e in rapida evoluzione del mondo. Gli strumenti e le capacità per risolvere queste sfide ci sono, ma dobbiamo concentrarci sulle priorità del settore come resilienza, sicurezza e sostenibilità per avere un’infrastruttura più affidabile e meglio gestita.

Le aziende che lo faranno al meglio scopriranno probabilmente un vantaggio competitivo gestendo la propria attività in modo più efficiente e con meno sprechi.

Questo articolo è stato pubblicato in precedenza su Forbes.

Aggiungi un commento

Tutti i campi sono richiesti.