Indice degli argomenti
- Perché le aziende sono vulnerabili alle interruzioni di corrente
- UPS: Cos’è e come funziona per la tua azienda
- Soluzioni UPS APC: garanzia di continuità operativa
- Un’Offerta completa di UPS APC per ogni esigenza aziendale
- 🏢 Aziende e Data Center
- 🏬 Piccole e medie imprese
- 🏠 Abitazioni e piccoli uffici
- 🌄 Soluzioni portatili e off-grid
Secondo un recente articolo di Forbes, “il costo medio dei fermi operativi può arrivare a 9.000 dollari al minuto per le grandi aziende. Per settori ad alto rischio come la finanza e la sanità, in alcuni scenari i tempi di inattività possono costare oltre i 5 milioni di dollari l’ora.”
Numeri impressionanti, soprattutto se consideriamo i recenti blackout elettrici che hanno colpito l’Europa a causa dell’instabilità delle reti. In alcune aree, l’interruzione è durata anche oltre 12 ore consecutive, rendendo evidente come l’impatto economico legato all’indisponibilità dei sistemi IT possa essere stato disastroso per molte aziende.
Perché le aziende sono vulnerabili alle interruzioni di corrente
Le interruzioni di corrente possono colpire ogni tipo di contesto: dal lavoratore da remoto che opera da casa, fino all’attività di grandi uffici, punti vendita, stabilimenti produttivi, ospedali e, naturalmente, i grandi data center. Senza un’ alimentazione di backup stabile e resiliente per le apparecchiature IT critiche, la continuità operativa sarà inevitabilmente a rischio in caso di condizioni di alimentazione instabili.
Prendiamo ad esempio un supermercato. Nel settore retail, le interruzioni di corrente possono generare effetti immediati e a catena: bloccare le operazioni nei punti vendita, disattivare i sistemi di refrigerazione e di cassa, danneggiare la catena logistica e le piattaforme online. Le conseguenze dell’instabilità della rete elettrica possono tradursi in perdite economiche significative, danni all’infrastruttura IT, un’esperienza cliente negativa e un grave danno reputazionale.

UPS: Cos’è e come funziona per la tua azienda
Fortunatamente, è possibile mitigare questi rischi. L’installazione di sistemi di alimentazione elettrica senza interruzioni (UPS – Uninterruptible Power Supply) consente alle aziende, indipendentemente da dimensioni e settore, di proteggere le apparecchiature critiche, ridurre i disservizi operativi e scongiurare costosi fermi. Per una spiegazione rapida, guarda il nostro video: “Che cos’è un UPS in 60 secondi“.
Soluzioni UPS APC: garanzia di continuità operativa
Le soluzioni UPS APC garantiscono un’alimentazione di backup affidabile per ogni tipo di azienda, offrendo:
- operatività ininterrotta: erogazione istantanea di energia durante i blackout per mantenere attivi i sistemi IT critici;
- protezione delle apparecchiature: difesa efficace contro picchi di tensione e fluttuazioni potenzialmente dannose per dispositivi costosi;
- sicurezza dei dati: tempo sufficiente per uno shutdown ordinato o il passaggio a gruppi elettrogeni, a tutela dell’integrità dei dati;
- gestione intelligente: monitoraggio e gestione remota dell’alimentazione, ideale per ottimizzare servizi e risorse.
In oltre 40 anni, la tecnologia UPS si è evoluta diventando un elemento fondamentale in ogni progetto IT. Oltre 120 milioni di UPS APC installati nel mondo testimoniano l’affidabilità e la robustezza delle nostre soluzioni.
Un’Offerta completa di UPS APC per ogni esigenza aziendale
Oggi APC offre alle aziende:
- un’offerta completa: soluzioni su misura, dai piccoli uffici ai grandi data center;
- intelligenza integrata: strumenti come PowerChute™ ed EcoStruxure™ IT per un controllo completo dell’infrastruttura IT e la massima continuità operativa.
Soluzioni UPS APC per ogni applicazione:
🏢 Aziende e Data Center
- Smart-UPS Ultra: alta densità di potenza, design compatto, batterie al litio e opzioni di autonomia scalabile.
- Smart-UPS On-Line: protezione in doppia conversione, alta densità e capacità fino a 20 kVA.
- Smart-UPS: ampia gamma di modelli adattabili a diverse esigenze e budget, rinomati per affidabilità ed efficienza.
🏬 Piccole e medie imprese
- Easy-UPS: soluzione versatile ed economica, facile da installare e mantenere.
🏠 Abitazioni e piccoli uffici
- Back-UPS: alimentazione di backup in caso di blackout e protezione contro le sovratensioni.
🌄 Soluzioni portatili e off-grid
- Schneider OffGrid: design robusto e portatile per fornire energia continua e affidabile ovunque ti trovi.

👉 Scarica la brochure per scoprire tutte le soluzioni UPS APC adatte a ogni esigenza.
La prossima volta che condizioni di alimentazione instabili o un blackout minacceranno la tua casa o la tua attività, potrai contare sulle soluzioni UPS APC per proteggere le tue apparecchiature IT critiche. In questo modo, eviterai costosi fermi e garantirai la piena continuità di servizio, affinché il tuo business possa continuare a funzionare senza interruzioni.
Questo post blog è stato originariamente pubblicato sul blog internazionale di Schneider Electric.
Aggiungi un commento