Conto Termico 3.0: accelerare l’efficienza energetica nelle aziende e pubbliche amministrazioni italiane

Perché è un’opportunità strategica

Il nuovo Conto Termico 3.0 introduce incentivi mirati per le Pubbliche Amministrazione, privati e imprese che investono in efficienza energetica e fonti rinnovabili, con un approccio più selettivo e orientato ai risultati.

Chi può accedere

  • Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore (ETS)
  • Privati per edifici residenziali
  • Imprese per edifici del terziario

In particolare, per imprese del terziario – uffici, hotel, retail, sanità – il ritorno dell’investimento è rapido: gli interventi incidono direttamente sui costi operativi e migliorano la gestione energetica. Questo è cruciale in un contesto in cui i criteri ESG influenzano l’accesso a capitali agevolati, bandi e strumenti di finanza sostenibile.

Investire in efficienza energetica significa:

  • Ridurre le spese operative.
  • Rafforzare la reputazione ESG.
  • Aumentare la capacità di attrarre investimenti.

Principali interventi incentivabili con il Conto Termico 3.0:

1. Efficienza energetica (Art. 5)

  • Isolamento dell’involucro edilizio.
  • Sostituzione di chiusure trasparenti e serramenti.
  • Schermature solari e sistemi di ombreggiamento.
  • Illuminazione efficiente per interni e per pertinenze esterne.
  • Sistemi di gestione e controllo automatico degli impianti (termici ed elettrici) – building automation – inclusi sistemi di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.
  • Trasformazione di edifici esistenti in edifici nZEB – edifici a energia quasi zero

Solo se installate contestualmente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con pompe di calore ad alta efficienza o sistemi ibridi, si aggiungono:

  • Infrastrutture di ricarica privata per veicoli elettrici (colonnine EV).
  • Impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e/o opere di allacciamento alla rete.

2. Produzione di energia da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza (Art. 8)

  • Sostituzione impianti con pompe di calore (contabilizzazione >200 kW)
  • Sostituzione con sistemi ibridi o pompe “add-on” (>200 kW contabilizzazione)
  • Sostituzione con generatori a biomassa o ibridi per serre/fabbricati rurali (>200 kW contabilizzazione)
  • Solare termico per ACS (contabilizzazione >100 m²)
  • Sostituzione scaldacqua elettrici con pompe di calore
  • Allaccio a teleriscaldamento efficiente
  • Sostituzione con microcogenerazione rinnovabile

Richiesta preliminare e certificazione energetica: perché contano

Il Decreto entrerà in vigore il 25 dicembre 2025, dopodiché il GSE avrà 60 giorni di tempo per pubblicare le regole applicative e aggiornare il portale per la presentazione delle domande per il Conto Termico 3.0.

Per le imprese è obbligatorio inviare la richiesta preliminare al GSE prima dell’avvio dei lavori e completare la domanda entro 90 giorni dalla conclusione dell’intervento.

Per accedere agli incentivi, le imprese dovranno dimostrare, tramite l’attestato di prestazione energetica – APE – rispetto la situazione ex-ante dell’intervento, un miglioramento delle performance: +10% di riduzione dell’energia primaria (20% per multi-intervento); per alcuni degli interventi previsti dalla misura del Conto Termico 3.0, si rende necessaria anche la diagnosi energetica.

SOGGETTO RICHIEDENTEInterventi di EFFICIENZA ENERGETICA ART. 5Interventi di PRODUZIONE ENERGIA TERMICA ART. 8MAGGIORAZIONICUMULABILITA’
Pubblica amministrazione ed ETSFino al 65%
100% per scuole, ospedali e comuni ≤15.000 abitanti
Non previsteCumulabile con altri incentivi fino al 100% delle spese ammissibili per edifici della PA e da essa utilizzati
Privati in ambito TerziarioFino al 65%Cumulabile con: Fondi di garanzia, Fondi di rotazione, Contributi in conto interesse incentivi per la condivisione dell’energia disciplinati dal Decreto CER 414/2023   NON cumulabile con altre tipologie di incentivi statali
Privati in ambito ResidenzialeInterventi non ammessiFino al 65%
ImpreseFino al 25% per mono-intervento Fino al 30% per multi-interventoFino al 45%20% piccole imprese 10% medie imprese 5%   zone 107 (c)TFUE 15% zone 107 (a)TFUE 15% se miglioramento ≥40% 10% per prodotti made in EU fino a 15% per pannelli FV made in EU

Perché conviene agire subito

Il Conto Termico 3.0 rappresenta una finestra di opportunità unica per le aziende che vogliono ridurre i costi energetici e migliorare la sostenibilità. Gli incentivi sono erogati direttamente dal GSE (a fondo perduto), non si tratta di una detrazione fiscale, ma di un contributo diretto a fondo perduto, con percentuali fino al 65%, e tempi di erogazione rapidi.

Il budget complessivo ammonta a 900 milioni di € l’anno (500 milioni per i privati, di cui 150 milioni per le imprese, e 400 milioni per la PA) e le richieste vengono gestite in ordine cronologico.

Agire rapidamente significa:

  • Bloccare l’accesso agli incentivi prima che le risorse si esauriscano
  • Ridurre i costi operativi in tempi brevi, con payback accelerato
  • Allinearsi agli obiettivi ESG e alle normative europee, evitando sanzioni (dove applicabili) e migliorando la reputazione aziendale
  • Aumentare la competitività: un’azienda più efficiente è più resiliente ai rincari energetici e più attrattiva per clienti e investitori

Come Schneider Electric ti supporta

Aiutiamo le imprese a massimizzare il valore degli investimenti con:

  • Building and Energy Management System per il controllo intelligente di climatizzazione e illuminazione
  • Infrastrutture di ricarica EV
  • Infrastrutture di distribuzione elettrica connesse, sicure ed efficienti, per la produzione di energia da Fonti Rinnovabili
  • Servizi di consulenza e supporto tecnico per integrare le tecnologie più adatte al tuo business

Lavoriamo con i partner e gli interlocutori che scegli, garantendo integrazione, scalabilità e continuità operativa.

Vuoi scoprire quanto puoi risparmiare?

Contattaci per una consulenza personalizzata e scopri come trasformare il Conto Termico 3.0 in un vantaggio competitivo per la tua azienda.

Aggiungi un commento

Tutti i campi sono richiesti.