Efficienza energetica: una sfida cruciale per il futuro del settore healthcare 

Il settore healthcare deve affrontare molte sfide che vanno dal garantire l’operatività alla sicurezza delle persone alla sicurezza ed efficienza energetica degli edifici. 

Le strutture sanitarie svolgono un ruolo vitale nel nostro quotidiano, affrontando sfide sempre più complesse. L’invecchiamento della popolazione e la carenza di personale mettono a dura prova la resilienza di tali servizi, rendendoli vulnerabili ad eventi sia locali che globali. 

Per proteggere e mantenere operativi i servizi sanitari, è essenziale investire in infrastrutture edili resilienti e in sistemi di gestione avanzati. In questo contesto, la potenza guidata dai dati e i sistemi IoT (Internet of Things) giocano un ruolo fondamentale. 

Verso l’efficienza energetica: la norma UNI ISO 52 120   

Digitalizzazione e sostenibilità sono temi sempre più attuali e devono essere pilastri portanti delle soluzioni di risparmio energetico. Uno strumento utile è la norma UNI EN ISO 52 120, una norma internazionale che definisce il contributo che i sistemi di automazione e di regolazione hanno sulla prestazione energetica degli edifici. 

La norma UNI EN ISO 52 120 si pone infatti come riferimento imprescindibile per garantire l’efficienza energetica degli edifici sanitari. Questa normativa promuove l’adozione di sistemi di automazione e regolazione, come BACS, BMS e BEMS (Building Energy Mangement System) per ottimizzare i consumi energetici. 

Nella nostra “Guida alla UNI EN ISO 52120”, abbiamo inserito delle schede tecniche complete di schema funzionale dell’impianto e di descrizioni di funzionamento, con l’obbiettivo di rendere più chiaro e semplice quanto descritto nella norma. 

Edifici sostenibili: l’Impatto della Direttiva EPBD IV sul settore 

Con l’approvazione della bozza EPBD IV, l’Europa ha fissato linee guida chiare per la transizione verso edifici più sostenibili. In Italia, l’adozione di sistemi BACS (Building Automation and Controls Systems) diventa obbligatoria per i nuovi edifici e quelli soggetti a ristrutturazioni profonde, mentre entro il 2027 gli edifici pubblici dovranno essere a zero emissioni.  

La UNI EN ISO 52 120 ha introdotto quattro classi energetiche di riferimento che identificano i tipi di sistemi BACS installati, nel caso di un impianto esistente, o installabili in nuovi impianti.  La classe più bassa è la D che identifica sistemi BAC non efficienti, nella classe C standard troviamo la maggior parte degli impianti esistenti, la Classe B con sistemi BAC e TBM avanzati per poi arrivare alla Classe A con sistemi BAC e TBM con elevate prestazioni. Gli impianti tecnici dell’edificio contemplati nella norma sono:   

  • Riscaldamento,   
  • Raffrescamento,   
  • Ventilazione,   
  • Condizionamento,   
  • Produzione acqua calda sanitaria,   
  • Illuminazione,  
  • Schermature solari,  
  • Gestione centralizzata degli impianti dell’edificio (TBM) 

Schneider Electric: partner per l’efficienza 

Schneider Electric si posiziona come leader nell’offerta di soluzioni digitali e sostenibili per il settore healthcare. Con una vasta gamma di servizi e strumenti, supportiamo le aziende sanitarie nell’adozione di pratiche innovative e resilienti. 

Schneider Electric, ad esempio, offre un servizio di consulenza e formazione sulla norma, organizzando incontri dedicati in cui si fornisce una panoramica della normativa, si spiega il suo funzionamento e illustra come interagire conformemente alle linee guida stabilite dalla norma.   

Un altro strumento utile e in continua evoluzione è il software I-Project utilizzato per la progettazione dei quadri elettrici e sistemi KNX. Nella sezione “HVAC” è possibile realizzare il sistema di regolazione partendo dagli ambienti, dalle centrali trattamento aria, Centrali termiche, Distribuzione fluidi. Saranno disponibili anche informazioni riconducibili alla norma, infatti le scelte dei sistemi di regolazione delle parti di impianto sopra menzionate, saranno classificate secondo quanto riportato nella norma. 

Soluzioni Integrative per l’Healthcare 

L’approccio di Schneider Electric si basa su quattro pilastri: sostenibilità, iper-efficienza, orientamento centrato sulla persona e promozione della resilienza. Grazie alla piattaforma EcoStruxure, l’azienda offre soluzioni integrate per il monitoraggio energetico, la sicurezza e la gestione delle infrastrutture sanitarie. EcoStruxure Building Operation, ad esempio, è il software per il Building Management,  Security Expert per la gestione dei sistemi di sicurezza e Power monitor Expert per il monitoraggio energetico. 

Ottimizzazione e Monitoraggio Continuo 

L’implementazione di soluzioni BACS e PMS consente un controllo preciso e una gestione ottimale delle risorse energetiche. Attraverso sistemi avanzati di monitoraggio, è possibile identificare e risolvere tempestivamente eventuali anomalie, garantendo la continuità e la sicurezza delle operazioni. 

Conclusioni 

Investire nella resilienza delle infrastrutture sanitarie è cruciale per affrontare le sfide future. Con soluzioni innovative e un approccio orientato al cliente, Schneider Electric si pone come partner affidabile per guidare il settore healthcare verso un futuro più sostenibile e sicuro. 

Per ulteriori informazioni su come migliorare la resilienza delle vostre strutture sanitarie, contatta Schneider Electric oggi stesso. 

Aggiungi un commento

Tutti i campi sono richiesti.