La nouvelle version de la norme NFC 15-100 devient obligatoire : ce que cela change pour vos projets résidentiels
La nouvelle version de la norme NFC 15-100, qui encadre les installations électriques basse tension dans les bâtiments, entre en vigueur à la rentrée 2025. Pour les professionnels du logement — promoteurs, constructeurs, installateurs — cette évolution marque un tournant important. Elle vise à renforcer la sécurité, améliorer la performance énergétique, et faciliter l’intégration des nouveaux usages comme les bornes de recharge de véhicules électriques, les panneaux solaires, les pompes à chaleurs ou les équipements connectés.
Pourquoi cette norme NFC 15-100 est essentielle pour le résidentiel
La NFC 15-100 ne se limite pas qu’à un cadre technique : elle constitue la colonne vertébrale de la sécurité et de la performance électrique dans les logements. Elle garantit que les installations sont :
- Sûres, en protégeant les personnes contre les risques électriques.
- Évolutives, en anticipant les nouveaux usages comme la recharge de véhicules ou la domotique.
- Conformes, en répondant aux exigences réglementaires et aux attentes des clients.
Elle s’applique aux constructions neuves, aux rénovations lourdes, et à toute modification significative d’une installation existante.
Pour les constructeurs, cela implique :
- Une révision des plans électriques pour intégrer les nouvelles exigences.
- Une sélection rigoureuse des équipements compatibles avec la norme.
- Une communication claire avec les clients sur les bénéfices, les obligations et les évolutions à venir.
Les principales évolutions de la norme NFC 15-100
La sécurité des personnes et des biens est au cœur de cette mise à jour.
Les disjoncteurs différentiels de type F deviennent obligatoires pour les circuits alimentant des équipements sensibles comme les pompes à chaleur ou les bornes de recharge. Ces dispositifs offrent une meilleure protection contre les défauts haute fréquence. Les détecteurs de défauts d’arc, quant à eux, sont recommandés dans les zones à risque pour prévenir les incendies liés aux arcs électriques invisibles.
La protection contre la foudre est également renforcée. Les parafoudres secondaires sont désormais requis dès que la distance au parafoudre principal dépasse 10 mètres. De plus, les réseaux de communication doivent être protégés si un parafoudre est installé sur le circuit de puissance.
Concernant la recharge des véhicules électriques, la norme impose un circuit dédié, un dispositif différentiel adapté, et l’utilisation de prises avec obturateurs jusqu’à 32 A. Ces exigences garantissent une recharge sécurisée et conforme aux usages modernes du logement.
Les installations intégrant des panneaux solaires ou des générateurs plug & play doivent être repensées. Le tableau électrique doit être dimensionné pour tenir compte de la puissance injectée, et un circuit spécialisé est requis pour éviter les surcharges.
Enfin, la norme impose un débit minimum de 1 Gbit/s pour les réseaux numériques résidentiels. Elle prévoit également des liens de déport pour faciliter le raccordement des équipements multimédias et une vérification obligatoire avant mise en service.
Ce que les constructeurs de logements doivent anticiper
La mise en vigueur de la nouvelle version de la NFC 15-100 ne se limite pas à une mise à jour des plans ou des équipements : elle appelle à une réflexion globale sur la gestion de l’énergie dans le logement. Avec l’essor de la production locale (panneaux solaires), des équipements à forte consommation (pompes à chaleur, bornes de recharge…), et des attentes croissantes en matière de connectivité, le tableau électrique devient un cœur stratégique de l’installation électrique.
C’est dans ce contexte que des solutions comme le RESI9 Energy Center prennent tout leur sens. Ce coffret nouvelle génération, conçu par Schneider Electric, permet de centraliser et sécuriser l’arrivée de l’énergie, qu’elle provienne du réseau ou des sources locales (solaire, PAC…). Il assure une distribution intelligente en fonction de la production, de la consommation, et des horaires, tout en respectant les exigences de la norme.
Associé à Wiser, notre solution de domotique pour le logement, il permet aux occupants un pilotage de leur consommation, une meilleure maîtrise de leur facture, et une adaptation aux usages modernes du logement. Une réponse concrète, fiable et évolutive aux défis posés par la NFC 15-100.
Respecter cette norme, c’est garantir la sécurité des occupants, préparer les logements aux usages futurs comme la mobilité électrique ou la domotique, valoriser le bien immobilier, et assurer une conformité réglementaire sans faille.
Schneider Electric vous accompagne
Nos équipes ont conçu des tableaux électriques, des solutions de pilotage et gestion de l’énergie, des solutions de recharge pour véhicules électriques et des appareillages 100 % conformes à la NFC 15-100, prêts à être intégrés dans vos projets dès la rentrée ! Nous mettons à votre disposition des fiches techniques simplifiées, des webinaires de formation, et un support dédié aux acteurs du logement.
Ajouter un commentaire