Au fil du temps et des évolutions réglementaires, la connectivité s’est révélée comme une solution incontournable pour faciliter la gestion de l’énergie chez les particuliers. Comment cette synergie se déploie-t-elle ? Quels en sont ses impacts ?
Une discussion sans filtres avec Aubert Filhol, gérant d’offre pour les tableaux électriques chez Schneider Electric.
Depuis votre position ultra opérationnelle, pourriez-vous nous dire en quoi la connectivité est aujourd’hui incontournable en matière de gestion de l’énergie ?
C’est un enjeu global auquel nous faisons face. L’augmentation du coût de l’énergie et la complexité des tarifs proposés, demandent aux utilisateurs de penser à changer leurs habitudes de consommation. Ce que nous ne faisons pas car c’est contraignant au quotidien ou nous n’y pensons pas toujours. La connectivité permet donc d’asservir les charges dans les logements de façon automatique et de pouvoir anticiper tous ces besoins-là. C’est la première facette.
Ensuite, nous sommes face au défi d’une augmentation de 50 % de la consommation d’électricité d’ici 2050, ce qui nécessite de nouvelles solutions pour limiter les factures des consommateurs. Cela passe par l’intelligence artificielle sous forme de connectivité dans nos coffrets électriques. Cela va permettre aux usagers un pilotage des charges facile, réaliste et efficace.
Pourriez-vous nous donner des exemples concrets de cette synergie connectivité / gestion de l’énergie ?
Chez Schneider Electric, nous avons développé une offre qui s’appelle Wiser Energy, qui facilite la vie des usagers qui sont, par exemple, détenteurs de panneaux photovoltaïques. Ils vont pouvoir ainsi optimiser la gestion de leurs charges.
Wiser Energy est aussi ultra efficace pour celles et ceux qui veulent bien maîtriser leur consommation électrique. Par exemple, pour celles et ceux qui ont un véhicule électrique et qui ont souscrit à un abonnement électrique chez EDF, la limite du contrat peut vite être atteinte. Grâce à Wiser Energy, ils vont pouvoir ajouter une alerte qui les avertira lorsqu’ils auront consommé 95 % de leur contrat. C’est une façon simple et efficace pour ne pas payer de suppléments et adapter ses usages.
La logique derrière Wiser Energy est un suivi de la consommation en temps réel qui permet une gestion optimale de l’énergie.
Dans l’architecture type de Wiser Energy, on retrouve un tableau électrique avec des capteurs qui vont venir mesurer les consommations, mais aussi la production d’énergie si vous avez des panneaux photovoltaïques. Vous avez la vision en temps réel de ce que vous consommez ou produisez à l’instant T via l’application sur smartphone Wiser Energy. Grâce à elle vous pouvez venir actionner un éclairage ou la charge de votre véhicule électrique et suivre vos dépenses d’énergies.
- Découvrez pourquoi Vincent Droussé, Meilleur ouvrier de France, recommande Wiser :
Pour les gens qui auraient un système de chauffage relié à un tableau électrique connecté, y-a-t-il un intérêt pour la gestion de leur énergie ?
Oui tout à fait, le chauffage est un gros pôle de dépense énergétique. Mais il faut toutefois prendre garde au fait que le chauffage est incontournable pour le confort au quotidien : on ne peut pas le couper totalement en plein hiver pour éviter un surcoût ! L’essentiel ici est de trouver un juste milieu entre confort et économie d’énergie, et il est certain que les solutions connectées sont idéales pour cela, grâce au suivi et à la programmation anticipée qu’elles permettent.
- Découvrez l’installation du chauffage connecté Wiser par Vincent Droussé :
Pourriez-vous nous parler des innovations en matière de connectivité et de gestion de l’énergie que l’on pourrait voir émerger dans les prochaines années ?
Chez Schneider Electric, nous travaillons sur l’évolution des tableaux électriques. Aujourd’hui, nous n’allons voir notre tableau électrique que lorsqu’un disjoncteur a sauté. Demain, nous aurons un mini-ordinateur dans le logement qui va venir tout piloter, comme on le fait avec un smartphone aujourd’hui. L’idée est de pouvoir interagir avec notre logement au travers de notre smartphone. Pour pouvoir faire ça, il faut qu’on ait une infrastructure adéquate dans le tableau électrique. Cela permettra d’optimiser les consommations. Nous avons tous et toutes chez nous plusieurs ordinateurs, téléphones, écrans, systèmes de son, en plus bien sûr du chauffage. C’est très énergivore. La réglementation environnementale, la RE2020, va entrer en vigueur au 1er janvier et accentuer ce phénomène en poussant à l’électrification (au détriment du gaz).
La tendance va donc être de consommer plus d’électricité, mais en limitant l’impact de cette consommation sur les factures d’électricité. Le seul moyen d’y arriver, c’est d’amener de l’intelligence dans le tableau électrique. C’est pour cela que les tableaux électriques intelligents sont appelés à avoir de l’avenir.
Comment la connectivité se décline-t-elle dans les projets à l’échelle des quartiers ? On en parle souvent de la connectivité à l’échelle de l’habitat individuel, mais comment peut-elle se penser à l’échelle d’un logement collectif ? Voir aussi peut-être à une échelle collective, qui permettrait de penser une mutualisation de la consommation électrique ?
Nous allons certainement voir se développer ce genre de propositions. La logique voudrait que, lorsque l’on conçoit les logements, on pense aux quartiers dans leur globalité. Nous le voyons déjà dans les pays en voie de développement, le solaire est énormément poussé pour pouvoir alimenter des groupements de maisons et je ne vois pas pourquoi nous ne le ferions pas à terme dans nos pays. Comme nous aurons une infrastructure déjà installée et pilotable à terme, nous pourrions très bien mettre en place ce type de structure.
Quel rôle peuvent avoir les installateurs sur cette question de la connectivité en lien avec la gestion de l’énergie ? Ont-ils un rôle de prescription et de vulgarisation auprès des particuliers ? Quels bénéfices peuvent-ils tirer à s’emparer de cette question ?
Il est certain que lorsqu’un artisan va venir faire une installation chez un particulier, il est force de prescription. Les particuliers ne sont pas toujours au courant des dernières innovations et les installateurs sont en première ligne pour leur en parler et vulgariser des solutions qui peuvent parfois sembler complexes. Je crois fermement au fait que l’artisan est un maillon essentiel pour pousser des innovations sur le marché s’il est appétant envers ce genre de technologies. On fait appel à l’humain, donc si la personne aime les nouvelles technologies, cela sera pour lui plus grisant de proposer un tableau électrique connecté qu’un tableau standard. Il aura aussi ainsi la possibilité d’offrir un service nouveau à ses clients, de leur proposer une expérience inédite. Au lieu de voir cela comme un coût, je pense qu’il faut voir cela comme une opportunité, pour les particuliers, de valoriser leurs logements et, pour les professionnels, de valoriser leurs compétences et leur expertise vis-à-vis de leurs clients actuels et futurs ! En présentant des innovations connectées à ses clients, l’artisan valorise son savoir-faire de façon percutante. Cela lui permet également de faire un delta supplémentaire sur son chiffre d’affaires, l’installation étant plus chère.
Quelle est la place que veut donner Schneider Electric au tableau électrique dans le futur de la gestion connectée de l’énergie ?
La connectivité dans les tableaux électriques est pour nous l’un des piliers incontournables dans le marché du résidentiel. Cela fait partie de nos objectifs en tant que groupe de pouvoir aider nos clients à faire face à l’augmentation du coût de l’énergie. C’est un paramètre qui est complètement pris en compte dans notre division et Schneider Electric a une offre qui va être amenée à évoluer, à s’étendre, à s’enrichir pour répondre à ce besoin.
Schneider Electric est aujourd’hui un partenaire pour les installateurs et il le restera demain, car nous avons à cœur de prendre en compte toutes les évolutions du marché, dont celle-ci notamment. Nous avons des projets d’évolution de produits qui vont être mises en place prochainement pour répondre à ces attentes.
Vous êtes intéressés par la connectivité et souhaitez recevoir une newsletter trimestrielle riche sur le sujet ? Devenez Installateur Wiser : en tant que spécialiste de la maison connectée, vous aurez de nombreux avantages exclusifs dont celui-ci ! Pour vous inscrire c’est par ici.
Ajouter un commentaire