Dans le domaine de la rénovation et des travaux d’électricité dans la maison, il faut dans un premier temps bien distinguer la mise en sécurité et la mise en conformité de l’appartement ou de la maison.
La mise en conformité consiste à remettre la totalité d’une installation à la norme en vigueur, soit la norme NF C 15 100.
La mise en sécurité d’un logement consiste à atteindre un seuil minimal de sécurité permettant d’assurer la protection de ses habitants et de leurs biens (défini par l’article R 134-11 du décret du 22 avril 2008).
Nous parlons ici de la mise en sécurité de l’habitat. Le Consuel vous recommande la lecture de deux guides pour retrouver l’ensemble des exigences citées dans le décret du 22 avril 2008 :
- le guide PROMOTELEC « Installations électriques des logements existants ».
- le guide du CNEE, « Travaux » .
Pour la mise aux normes de sécurité d’un appartement ou d’une maison, le Consuel liste cinq exigences minimales à respecter :
- Présence d’un appareil général de commande et de protection.
- Protection par dispositif différentiel à l’origine de l’installation, de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre.
- Respect des règles liées aux zones dans les salles d’eau et présence d’une liaison équipotentielle.
- Protection des conducteurs par fusibles à cartouche normalisés ou disjoncteurs.
- Elimination de tout risque de contact direct avec des pièces nues sous tension, avec la protection mécanique des conducteurs
Vous pouvez retrouver le descriptif détaillé de ces cinq points clés pour la mise en sécurité d’une installation électrique sur notre site.
Dossier Rénovation
Retrouver les pages de notre dossier Rénovation :
Conversation
Electricien Vandersmissen
10 ans ago
De préférence faire appel à un électricien agréé pour se charger de la mise en conformité
ngouania
9 ans ago
c est bien
ngouania
9 ans ago
tres bien meme
Electricien Sigean
9 ans ago
Une installation électrique doit être vérifiée tous les 10 ans. Le rapport du Consuel pour la mise en sécurité vaut DEO (diagnostic électrique obligatoire) pour 3 ans. Locataires, n’hésitez pas à le demander à votre propriétaire et propriétaire rassurer votre locataire en faisant effectuer une vérification de son installation électrique.
Terrain R+2 commercial à said hajji salé
8 ans ago
L’installation électrique dans les appartements doit être vérifiée régulièrement. II faut toujours faire appel à un professionnel pour entretenir l’état de vos installations.
Marc
8 ans ago
Faire appel à un artisan electricien qui certifié est la meilleure solutions.
marc
8 ans ago
Faites appel à un électricien , pour la mise en conformité.
José
8 ans ago
Demander conseil à un artisan pour éviter les surprises !