L’industrie connaît un changement systémique. Partout dans le monde, les entreprises industrielles se tournent vers des technologies comme l’intelligence artificielle, l’apprentissage machine et les architectures cloud/edge pour naviguer et prospérer dans un monde de plus en plus complexe et numérique.
Mais il y a un problème.
L’architecture actuelle des systèmes d’automatisation industrielle a bien fait progresser l’industrie jusqu’au point où nous en sommes aujourd’hui, mais une technologie propriétaire fermée rend difficile l’adoption rapide et efficace des technologies de pointe.
La non-application de normes d’automatisation industrielle ouvertes est coûteuse sur tous les fronts. Aujourd’hui, de nombreux fournisseurs de systèmes d’automatisation parlent d’ouverture, mais n’ont pas encore pleinement adopté les mises en œuvre avec portabilité du code et des fonctions. Par conséquent, les utilisateurs finaux doivent supporter des dépenses d’ingénierie inutiles et des retards dans le déploiement de conceptions d’usines de fabrication innovantes, ce qui peut signifier des opportunités commerciales perdues.
Il n’en est pas forcément ainsi.
L’adoption de la norme IEC 61499 pour l’automatisation industrielle peut libérer les efforts d’ingénierie et permettre aux utilisateurs finaux de gérer plus facilement la complexité du marché. Elle ouvre le monde de l’automatisation aux possibilités infinies de l’industrie 4.0.
Qu’est-ce que la norme IEC 61499 ?
La norme IEC 61499 définit un langage de conception de systèmes de haut niveau pour les systèmes d’information et de contrôle distribués. Voici cinq façons dont la IEC 61499 optimise la création et la gestion des systèmes d’automatisation modernes basés sur des données :
1. Composants logiciels de la boîte noire. Le bloc fonctionnel piloté par les événements est la composante de base de la IEC 61499 et encourage une approche par composants logiciels pour les applications d’automatisation. Les développeurs d’applications peuvent utiliser le langage de programmation de leur choix pour encapsuler et vendre leur propriété intellectuelle sous la forme de composants de boîte noire.
2. Portabilité du code d’application. En proposant un modèle d’application indépendant des dispositifs du système sous-jacent, la IEC 61499 permet la portabilité du code d’application sur des plateformes et des outils d’ingénierie multifournisseurs. Les applications d’automatisation conçues pour fonctionner sur le système d’un fournisseur peuvent également fonctionner sur le système d’un autre fournisseur. L’investissement de l’utilisateur dans la propriété intellectuelle des logiciels est protégé et rendu pérenne. Il est particulièrement important d’aller de l’avant car les cas d’utilisation de l’industrie 4.0 seront résolus avec des logiciels innovants, plutôt qu’avec du matériel.
3. En fonction des événements. La nature événementielle de la IEC 61499 est parfaite pour l’interfaçage avec des systèmes informatiques transactionnels. Les développeurs peuvent désormais combiner des fonctions OT en temps réel et des fonctions informatiques « au bon moment » dans une seule application, par exemple un bloc de commande de pompe qui peut lancer la création d’un ordre de travail de maintenance basé sur l’analyse prédictive intégrée.
4. Distribution de l’information et contrôle. L’IEC 61499 propose un modèle de système et de dispositif pour distribuer les applications d’automatisation sur des dispositifs hétérogènes, allant des instruments et actionneurs montés sur le terrain aux contrôleurs, et jusqu’aux puissants ordinateurs de pointe pour les applications à forte intensité de calcul comme l’intelligence artificielle/l’apprentissage machine, le tout avec une ingénierie zéro.
5. Plug and Produce. La combinaison des avantages 1 à 4 ci-dessus donne lieu à une approche « plug and produce » de l’automatisation où des composants logiciels éprouvés, combinant des fonctions en temps réel et au bon moment, sont branchés ensemble pour créer des applications de processus et de machines. Il en résulte une réduction par étapes des heures d’ingénierie, facilite grandement la mise en œuvre de cas d’utilisation complexes et simplifie le débogage et la maintenance pour un temps de fonctionnement accru.
Pour en savoir plus sur la façon dont la norme IEC 61499 libère l’automatisation industrielle, téléchargez le livre blanc de Schneider Electric.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre page EcoStruxure Automation Expert ou contactez notre expert. Rejoignez également Schneider Electric Exchange pour participer à notre forum dédié !
Ajouter un commentaire