Gestion intégrale des moteurs : la clé des avantages de la digitalisation dans l’industrie de l’eau et des eaux usées 

digitalisation dans l'industrie de l'eau et des eaux usées

La révolution numérique actuelle entraîne une profonde refonte des process industriels. Les plateformes digitales transforment les relations entre les fournisseurs, les salariés et les clients, tandis que la transformation digitale permet d’atteindre de nouveaux niveaux de productivité et de performance dans les usines. La digitalisation dans le secteur de l’eau et des eaux usées, y compris la gestion des moteurs, permet d’offrir aux consommateurs un service plus fiable et plus cohérent tout en réduisant l’empreinte carbone de l’infrastructure de l’eau. Les systèmes traditionnels ont été remplacés par des systèmes avancés qui suivent les données opérationnelles en temps réel. 

Prenons l’exemple de la numérisation de l’ensemble des pompes et des moteurs. Les moteurs consomment entre 60 et 95 % de l’énergie électrique d’une usine, de sorte que des moteurs entraînés de manière efficace peuvent contribuer de manière substantielle à la maîtrise des coûts et à la durabilité d’une installation. 

La connexion et la communication entre l’équipement de commande du moteur et le système d’automatisation sont essentielles pour minimiser les défaillances du moteur. La création d’une stratégie qui associe la commande des moteurs, l’automatisation et la gestion de l’énergie est essentielle pour aider les usines à réduire les coûts tout en augmentant les capacités de production et l’efficacité. Les coûts énergétiques globaux sont alors réduits, et l’énergie des moteurs est surveillée et contrôlée pour que la fonction soit mieux alignée sur la charge de travail. 

Aujourd’hui, la connectivité avancée et une approche intégrée rendent plus accessible et plus faisable la mise en œuvre d’une stratégie globale de gestion des moteurs

Les outils de productivité accompagnent désormais les technologies digitales de gestion des moteurs 

Les stratégies traditionnelles de gestion des moteurs ne parviennent souvent pas à optimiser les performances des moteurs. Dans certains cas, des solutions fragmentaires d’assistance, qui se concentrent uniquement sur les moteurs individuels, sont utilisées au lieu d’une perspective plus intégrée et holistique qui permet d’optimiser les opérations à l’échelle de l’usine. 

Les approches avancées de la conception des installations combinent désormais la gestion de l’énergie et des process. Dans le domaine de la gestion des moteurs, les solutions qui unifient numériquement les systèmes de gestion de l’énergie et de l’automatisation ont démontré sur le terrain les avantages suivants : 

● Amélioration de 20 % de la fiabilité du moteur 

● Réduction de 50 % des temps d’arrêt du moteur 

● Récupération 4x plus rapide après un arrêt imprévu. 

Les responsables des usines de traitement des eaux et des eaux usées disposent de plusieurs options pour exploiter efficacement leur base installée de moteurs et de variateurs. Les outils de conception et de configuration du démarreur progressif Altivar™ ATS480 en sont un excellent exemple : ils permettent de réduire les délais et les coûts d’ingénierie grâce à une sélection et une intégration simplifiées dans l’architecture de l’alimentation et de l’usine. 

Cependant, la multitude de choix technologiques et de conception pour les applications de moteurs d’infrastructures hydrauliques peut submerger les ingénieurs. Sélectionner et configurer la combinaison adéquate de moteur et de variateur peut prendre beaucoup de temps et comporter des risques d’erreur. Pour ces raisons, des entreprises comme Schneider Electric™, spécialiste du contrôle de moteurs basse et moyenne tension, avec une connaissance approfondie des démarreurs progressifs en ligne directe et des solutions de variateur de vitesse, ont développé des outils qui réduisent le temps de conception et le risque de défaillance. 

Les outils de conception EcoStruxure Motor Management Design et de configuration Ecostruxure Motor Control sont des exemples accessibles depuis n’importe quel navigateur web et gratuits pour les utilisateurs. 

L’outil de conception EcoStruxure Motor Management Design permet aux ingénieurs sur le terrain de l’usine de : 

  • Comparer facilement différentes solutions de contrôle de moteurs au sein d’un système d’alimentation et déterminer rapidement le compromis adéquat dans divers aspects interconnectés tels que le dimensionnement des transformateurs, le démarrage des moteurs et la puissance. 
  • Voir instantanément les économies d’énergie potentielles et la réduction de l’empreinte carbone, le cas échéant. 
  • Gagner un temps précieux en recherchant et en définissant les produits et équipements pertinents pour composer une architecture de gestion globale des moteurs. 

L’outil de conception EcoStruxure Motor Management Design aide à améliorer l’efficacité des spécificateurs, des fabricants d’armoires électriques et des entrepreneurs lors de la sélection d’un moteur, d’un démarreur de moteur et de solutions de variateur. Il combine des calculs complets d’ingénierie de système d’alimentation avec la sélection des composants, intégrant tous les aspects de conception de l’application du moteur en un seul endroit. Les utilisateurs ont économisé jusqu’à 80 % de leur temps lors de la réalisation des analyses « et si » nécessaires pour valider la bonne décision technologique à prendre. 

EcoStruxure Motor Control permet de complètement configurer la solution de contrôle de moteur, y compris les dispositifs électromécaniques tels que des disjoncteurs, des contacteurs, des démarreurs progressifs et des variateurs de vitesse, quel que soit le niveau de puissance. Cet outil est déployé mondialement sur les sites web locaux de Schneider Electric et prend en charge de nombreuses langues locales. Les utilisateurs peuvent configurer en toute transparence, créer une liste de matériel et passer commande de leur solution optimale grâce à ce configurateur. Au cours des deux dernières années, 70 000 configurations ont été réalisées à l’aide de cet outil. 

Pour plus d’informations 

Pour en savoir plus sur les nouvelles perspectives qui façonnent la durabilité, l’électricité 4.0 et l’automatisation de nouvelle génération, consultez notre site Schneider Electric Insights ou visitez notre site web dédié à l’industrie de l’eau et des eaux usées

Tags : , , , , , ,

Ajouter un commentaire

Tous les champs sont requis.

Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.