Dessalement et technologie numérique : Apporter de l’eau douce à un plus grand nombre de personnes dans le monde.

apporter de l'eau douce à un plus grand nombre de personnes dans le monde

La pénurie d’eau est l’un des principaux problèmes auxquels le monde est confronté. Saviez-vous que seulement 1 % de l’eau de la Terre nous est accessible ? Le problème réside dans notre dépendance à l’égard de l’eau, non seulement pour boire, mais aussi pour l’industrialisation, l’agriculture et la production alimentaire. Cela signifie qu’à mesure que la population mondiale augmente, la demande de recyclage de l’eau croît de manière exponentielle. Parallèlement, les effets du changement climatique se font sentir, entraînant des sécheresses plus longues et plus fréquentes et des réserves d’eau encore plus rares. 

À terme, ce 1 % d’eau accessible sera de plus en plus difficile à trouver. Selon Frost & Sullivan, 50 % des habitants de la planète pourraient vivre dans des régions confrontées à une pénurie d’eau d’ici 2025. D’ici 2040, environ 25 % des enfants du monde entier vivront dans des zones où le stress hydrique est extrêmement élevé. 

Pourquoi le dessalement est-il une solution importante pour lutter contre la pénurie d’eau ? 

Comment la numérisation peut-elle contribuer à relever ces défis ? Nombre de nos clients utilisent des solutions numériques pour faire face à la pénurie d’eau en augmentant l’efficacité des usines de traitement de l’eau et des eaux usées ou en recyclant l’eau. Par exemple, Aqua Novara.Vco S.P.A en Italie a réduit les pertes d’eau de 10 % et la consommation d’énergie de 15 % grâce à notre suite logicielle de gestion du cycle de l’eau, EcoStruxure Water Advisor. Cette offre couvre l’ensemble du cycle de l’eau pour les services publics et les sites industriels et inclut des technologies telles que le jumeau numérique pour exploiter l’analyse prédictive et l’analyse en temps réel. Un autre client s’est attaqué à la pénurie d’eau à Izmir, la troisième plus grande ville de Turquie, en recyclant l’eau pour l’utiliser dans l’agriculture. Il a profité de notre plateforme d’automatisation flexible EcoStruxure Automation Expert pour l’aider à atteindre cet objectif. 

Ces stratégies sont essentielles pour les pratiques globales de gestion de l’eau, mais en période de sécheresse ou dans les pays où il n’y a tout simplement pas d’eau douce disponible, le dessalement joue un rôle essentiel. Selon Research and Markets, le marché mondial du dessalement devrait atteindre plus de 32 milliards de dollars d’ici 2027, soit un taux de croissance annuel composé de 8,8 % par rapport à 2021. 

L’idée d’accéder à l’eau des vastes océans de la planète existe depuis longtemps. Mais dans le passé, le dessalement était réalisé au moyen d’un processus à forte consommation d’énergie, le dessalement thermique, qui utilise la chaleur pour évaporer l’eau. Aujourd’hui, ce procédé a été remplacé par l’osmose inverse, une méthode de filtration plus efficace, moins coûteuse et plus durable qui fait du dessalement une option beaucoup plus viable pour l’avenir. 

Comment améliorer les performances financières et la durabilité du dessalement ? 

Alors que la consommation d’énergie des installations d’osmose inverse a pu être optimisée à 2,5-3,5 kWh par m³ et que les taux de dessalement ont atteint moins de 0,50 $ par m³, la pression est encore forte pour augmenter l’efficacité énergétique et réduire les coûts de production. Cela nécessite également un processus ininterrompu et donc une grande disponibilité du système de contrôle.

Outre les besoins de contrôle très avancés, les usines de dessalement sont confrontées aux mêmes défis que les autres usines de traitement de l’eau et des eaux usées : objectifs de production, coûts de production élevés exacerbés par les inefficacités des processus et de l’énergie, et manque de visibilité pour aider les travailleurs à optimiser les opérations. 

Pour répondre à ces besoins spécifiques du dessalement, nous recommandons notre système de contrôle de nouvelle génération EcoStruxure Automation Expert. Il s’agit de la plateforme d’automatisation idéale pour ces applications car elle offre les avantages des systèmes d’automatisation traditionnels sans leurs limites habituelles. Elle est basée sur la norme d’automatisation ouverte IEC61499 et apporte de nombreux avantages au secteur de l’eau et des eaux usées : 

1. Agnostique sur le plan matériel : 

Il rompt la dépendance entre le logiciel d’application et la plate-forme matérielle sur laquelle il s’exécute, ce qui permet aux utilisateurs finaux – pour la toute première fois – de gérer leur base installée d’automatisation à leur propre rythme. De plus, il facilite l’intégration avec les systèmes d’automatisation existants, quel qu’en soit le fabricant. 

2. Facilite la convergence IT/OT : 

Les opérations industrielles et les usines de dessalement peuvent facilement relier les systèmes opérationnels aux systèmes informatiques et commerciaux, ce qui leur permet d’utiliser plus efficacement les données opérationnelles dans les décisions commerciales et les données commerciales dans les décisions opérationnelles. 

3. Facilite la continuité numérique tout au long du cycle de vie de l’usine : 

La « continuité numérique » est le flux ininterrompu d’informations numériques tout au long du cycle de vie d’une installation. Cela nécessite une gestion et une intégration efficaces des différentes technologies, des systèmes et des processus en tant qu’écosystème numérique complet à l’échelle de l’entreprise. La conception ouverte d’EcoStruxure Automation Expert lui permet de s’intégrer facilement dans les entreprises industrielles d’aujourd’hui, axées sur les données, et de renforcer l’efficacité à tous les niveaux, tout au long du cycle de vie de leurs processus. 

Nous faisons tous partie de l’histoire mondiale de l’eau et il est clair que nous devons relever ces défis collectivement en agissant sur le climat et en adoptant de meilleures solutions de gestion de l’eau. En ce qui concerne la technologie numérique, les caractéristiques de haute disponibilité d’EcoStruxure Automation Expert s’alignent parfaitement sur les besoins de la technologie moderne de dessalement par osmose inverse.

Schneider Electric est également très présent dans le domaine du dessalement, nos solutions équipant plus de 50 % des usines dans le monde. Nous sommes idéalement placés pour aider les gens à trouver de nouvelles sources d’eau, en apportant plus d’eau à plus d’endroits dans le monde. 

Pour en savoir plus sur nos solutions intelligentes, consultez ce livre blanc. 

Ajouter un commentaire

Tous les champs sont requis.