Pourquoi les cobots de nouvelle génération apportent une solution viable aux graves pénuries de main-d’œuvre industrielle

Pour répondre aux demandes des clients et de la concurrence, les entreprises industrielles modernes sont confrontées à des défis tels que l’augmentation des coûts de main-d’œuvre et la réduction des délais de livraison des produits. Selon le Département américain du travail, en 2022, les salaires ont augmenté aux États-Unis de 5,3 % (en glissement annuel), ce qui représente la plus forte hausse des coûts de main d’œuvre depuis 2001. En conséquence, de nombreuses entreprises adoptent des innovations technologiques telles que les cobots (robots collaboratifs) pour réduire le nombre de tâches manuelles et répétitives qui incombent aux travailleurs humains. Selon Statista, le marché mondial des solutions robotiques atteindra un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 26 % d’ici 2025.

Par rapport aux robots traditionnels, les cobots effectuent une gamme similaire d’activités, mais ils sont :

  • Plus petits
  • Plus légers
  • Capables de travailler en toute sécurité avec les humains
  • Plus souples

Il s’agit de systèmes robotiques avancés très efficaces, dotés de la technologie nécessaire pour effectuer des tâches complexes avec un effort minimal. Les cobots effectuent des tâches qui vont souvent de pair avec les travailleurs humains.

La collaboration entre humains et robots permet d’accélérer les processus de production et d’augmenter la productivité. Il existe un large éventail de tâches que les robots et les humains peuvent effectuer ensemble, comme la préparation des commandes ou le transport de produits dans les centres de distribution.

De nombreuses entreprises de production et de logistique sont soumises à des contraintes et l’ajout de personnel ne permettra pas de résoudre leurs problèmes de pénurie de production. Par exemple, les restrictions d’espace limitent parfois physiquement leur capacité de développement. Leur défi est d’équilibrer les coûts tout en atteignant les objectifs de ventes et de production prévus. Les solutions cobot peuvent fonctionner avec les équipes existantes pour permettre un débit plus élevé tout en occupant moins d’espace.

Les avantages des cobots incluent la sécurité et les environnements interactifs collaboratifs humains/robots

Les robots partagent tous les avantages des techniques avancées de robotique et d’automatisation, mais offrent des coûts de programmation, un temps de démarrage et une protection de sécurité réduits par rapport aux robots traditionnels.

Autres avantages importants du cobot.

  • Niveaux de sécurité accrus. Les cobots créent un environnement de travail hybride qui améliore la sécurité dans divers secteurs et tâches. Les fonctions intégrées, telles que la détection des collisions, réduisent considérablement les risques lorsque des personnes et des robots travaillent ensemble. Des évaluations des risques doivent être effectuées pour optimiser la sécurité et les performances lors du déploiement de cobots dans des environnements industriels.
  • Meilleur retour sur investissement. L’efficacité des cobots aide les organisations industrielles à amortir plus rapidement leurs coûts d’investissement lorsqu’elles modernisent leurs installations pour devenir des usines intelligentes. La mise en œuvre nécessite généralement une modification minimale des schémas de production existants. L’encombrement limité, le temps de configuration réduit, la baisse des coûts d’exploitation et l’intégration facile dans le système existant que permettent les technologies cobots sont autant d’éléments qui contribuent à augmenter le retour sur investissement.
  • Opérations et maintenance simplifiées. De nouveaux outils logiciels de jumeaux numériques, tels que EcoStruxure Machine Expert Twin, permettent de concevoir et de tester virtuellement des solutions et des systèmes de cobots avant leur mise en œuvre réelle. Le modèle de jumeau numérique permet aux utilisateurs de tester la logique de commande dans un environnement virtuel de conception et de mise en service. Cette approche permet d’optimiser les conceptions et de minimiser les erreurs potentielles qui pourraient avoir un impact sur la sécurité et les performances globales lors d’un fonctionnement réel. Elle permet également d’identifier plus facilement les possibilités de gains d’efficacité, de valider les solutions et de rendre plus facile et moins coûteuse la maintenance des actifs des cobots.

Pour plus d’information

Pour en savoir plus sur la façon dont les cobots Lexium et la solution EcoStruxure Machine Expert Twin répondent aux exigences de la robotique moderne, regardez la vidéo.

Ajouter un commentaire

Tous les champs sont requis.