L’ingénierie reçoit un coup de pouce dans la nouvelle ère de l’automatisation – quels sont les avantages pour l’industrie ?

Au cours des 100 dernières années environ, la technologie a progressivement éliminé les parties ennuyeuses et fastidieuses de notre travail que la plupart d’entre nous ne veulent pas faire, les rendant ainsi plus efficaces. Ces progrès techniques ont même affecté l’ingénierie des systèmes de contrôle industriel, en réduisant un grand nombre de tâches sans valeur ajoutée afin que les concepteurs puissent se concentrer sur les parties les plus importantes (et les plus amusantes) de leur travail.

L’efficacité de l’ingénierie est l’un des avantages de l’EcoStruxure Automation Expert de Schneider Electric qui change la donne. Cette plate-forme d’automatisation radicalement nouvelle réduit considérablement le temps nécessaire à la conception et à la mise en œuvre des systèmes d’automatisation industrielle.

Pourquoi l’efficacité de l’ingénierie est importante pour l’automatisation industrielle

L’efficacité de l’ingénierie se résume à deux choses : la programmation et la mise en service. La plupart des systèmes d’automatisation impliquent des heures de codage répétitif et fastidieux. Je me hasarderais à dire que la plupart des ingénieurs ne considèrent pas cela comme l’une des parties les plus amusantes de leur travail. Et comme toute tâche humaine, elle est sujette à des erreurs. Souvent, les bogues ne sont découverts que lors de la mise en service sur site, un exercice également long et coûteux. Les ingénieurs ne peuvent pas passer à de nouveaux projets tant que le débogage et la mise en service ne sont pas terminés et qu’il y a des frais de déplacement à couvrir. Les clients ne peuvent pas commencer la production tant que tout ne fonctionne pas. Le moins que l’on puisse dire, c’est que c’est une période stressante pour tout le monde. EcoStruxure Automation Expert élimine une grande partie de ce travail sans valeur ajoutée et aide à atteindre une efficacité d’ingénierie de 100 %.

1. Construire un projet à partir de modèles : ce que les meubles en kit et les systèmes de contrôle par objets ont en commun

EcoStruxure Automation Expert est basé sur la norme IEC 61499. Ainsi, au lieu de programmer les systèmes d’automatisation, les ingénieurs les configurent à l’aide de bibliothèques éprouvées d’objets centrés sur les actifs, en utilisant une approche de type glisser-déposer. Pensez-y comme à des meubles en kit. Une fois que vous avez la conception, il ne vous reste plus qu’à assembler les différentes pièces. Certes, il vous faudra plus qu’une clé Allen pour un système d’automatisation. Mais le fait est que la construction de meubles à partir d’un modèle est beaucoup plus efficace, ce qui la rend finalement plus abordable et plus accessible pour les fabricants comme pour les consommateurs. L’automatisation universelle apporte ces mêmes avantages aux clients de l’automatisation industrielle de manière similaire.

2. La technologie de simulation fait du commissionnement virtuel une réalité

Grâce à la technologie de simulation native intégrée à EcoStruxure Automation Expert, l’ensemble de la conception peut être validé et testé virtuellement avant même d’arriver chez le client, ce qui réduit encore les erreurs et le temps de mise en service. C’est une bonne chose tant pour l’ingénieur que pour le client. Pour la société d’ingénierie, cela peut l’aider à prendre en charge davantage de projets et à accroître sa rentabilité. Pour l’utilisateur final, cela peut contribuer à réduire les délais de commercialisation, tout en offrant une plus grande souplesse lorsque des changements doivent être apportés pour répondre aux forces du marché.

L’efficacité de l’ingénierie dans la pratique – une histoire à succès

Master Systèmes a utilisé avec succès ces approches d’ingénierie dans un projet récent avec son client Sophim. Sophim est un fabricant d’ingrédients pour produits cosmétiques haut de gamme en France. Cette entreprise familiale connaît actuellement une forte croissance et a donc besoin de moderniser ses machines existantes de manière simple et rapide.

Master Systèmes est membre du réseau Alliance de Schneider Electric, qui regroupe des intégrateurs de systèmes reconnus et certifiés, experts de l’industrie connectée, de l’amélioration de la productivité et de la flexibilité des systèmes de production. Ils étaient à la recherche d’une plateforme d’ingénierie offrant la flexibilité et l’évolutivité qui leur permettraient de moderniser l’usine de leur client sans investir beaucoup de temps et d’argent.

Grâce à EcoStruxure Automation Expert, ils ont pu mettre en œuvre une solution qui répondait à toutes les exigences. En outre, ils ont pleinement utilisé le logiciel de simulation pour tester le nouveau système avant de l’installer sur le site. La solution facilite également l’accès aux données d’exploitation afin qu’elles puissent être utilisées pour gérer l’ensemble de l’écosystème Sophim. A l’avenir, l’exploitation de ces données leur donnera encore plus de possibilités d’optimisation, leur permettant par exemple d’effectuer plus facilement une maintenance prédictive.

La prochaine génération d’automatisation ne supprimera pas complètement le travail d’ingénierie. Ce qu’elle fera, c’est éliminer une grande partie des parties ennuyeuses, pour laisser plus de place aux parties amusantes. Ainsi, les ingénieurs pourront continuer à innover et à contribuer à la résolution de certains des plus grands défis du monde. Je pense que nous sommes tous d’accord pour dire que le monde en a besoin.

Regardez la success story de Master Systèmes

Explorez la démo interactive d’EcoStruxure Automation Expert

Article traduit de l’anglais : https://blog.se.com/machine-and-process-management/2022/08/23/engineering-gets-a-boost-in-the-new-era-of-automation-whats-in-it-for-industry/

Conversation

    • Bonjour, pour toute demande de chiffrage, veuillez-vous rendre sur l’espace de mySchneider où vous pourrez retrouver l’ensemble de nos configurateurs produits. Dans ce même espace, vous pourrez également faire des demandes de chiffrages via notre module de support commercial. Merci

Ajouter un commentaire

Tous les champs sont requis.