Y aura-t-il un magasin d’applications pour l’industrie ?

Y aura-t-il un magasin d'applications pour l'industrie ?

Les personnes extérieures à l’industrie pourraient être surprises d’apprendre que vous ne pouvez pas utiliser n’importe quel système d’automatisation avec n’importe quel logiciel de programmation. Ou que les applications de contrôle écrites pour la plate-forme d’une entreprise ne fonctionnent généralement pas sur la plate-forme d’une autre entreprise sans au moins quelques « ajustements ». Dans notre vie quotidienne, nous considérons comme acquis le fait de pouvoir visiter le magasin d’applications de notre choix et de télécharger n’importe quelle application sans nous soucier de sa compatibilité avec notre téléphone ou notre appareil. Imaginez que nous puissions faire de même dans le contexte industriel. Un jour, bientôt, espérons-le, nous le ferons.

J’ai récemment plaidé en faveur de la normalisation et expliqué comment Schneider Electric ouvre la voie de « l’Universal Automation ». Cet article de Forbes donne également un excellent aperçu des raisons pour lesquelles elle est si importante pour l’industrie.

En résumé, la technologie doit collaborer avec les gens pour leur faciliter la vie. Si ce n’est pas le cas, elle constitue en fait une entrave. Si nous revenons en 1968, le contrôleur logique programmable Modicon a été inventé pour faciliter et rendre moins coûteux la construction, la reconfiguration et l’exploitation d’une usine. C’est ainsi qu’est née notre tradition de systèmes d’automatisation permettant de réaliser des bénéfices. Il a alimenté l’innovation, l’avancement et des niveaux plus élevés de rentabilité de la fabrication pour les 50 années suivantes.

Mais en termes de technologie des systèmes de contrôle, peu de choses ont changé au cours de cette période. Comment continuons-nous à jouer le rôle de facilitateur de profit dans l’industrie manufacturière ? Il est temps d’abandonner notre dépendance aux systèmes propriétaires et de laisser la place à la prochaine vague d’innovation.

À quoi ressemble l’avenir de l’industrie avec les normes ouvertes ?

L’un des résultats inévitables des normes ouvertes est la création d’une boutique d’applications industrielles. Il s’agira d’une excellente chose pour les clients et les fournisseurs industriels, car cela permettra de

  • Améliorer la qualité des applications – les clients et les intégrateurs peuvent choisir dans une bibliothèque des meilleures applications de leur catégorie qui ont été testées et dont le fonctionnement a été prouvé, ce qui maximise les performances et réduit les pertes de temps dues aux erreurs.
  • Réduire le coût de l’ingénierie – avec plus d’applications « glisser-déposer », les ingénieurs n’auront pas à créer toutes les applications à partir de zéro, ils pourront se concentrer davantage sur l’innovation.
  • Accroître la vitesse d’innovation – les entreprises peuvent plus facilement investir dans les nouvelles technologies, car elles sont moins coûteuses et leur retour sur investissement est plus rapide.

Le statu quo étouffe l’innovation dans l’industrie et la fabrication

Aujourd’hui, les entreprises industrielles sont confrontées à des obstacles à l’innovation technologique au niveau le plus simple. Nous avons plus que jamais accès aux données opérationnelles, mais où et comment trouver la bonne application logicielle adaptée à vos besoins ? Avec la technologie actuelle, vous pouvez soit trouver une application écrite pour votre système d’automatisation, soit en construire une de toutes pièces.

Un investissement aussi important conduit rapidement à des questions difficiles :

  • Quelle quantité d’ingénierie serait nécessaire pour intégrer vos changements opérationnels dans la technologie de votre système actuel ?
  • Dans quelle mesure cela perturberait-il la production ou les opérations ?

Dans un monde aux normes ouvertes et aux systèmes non propriétaires, où tout est fait pour s’intégrer automatiquement, beaucoup de ces coûts potentiels seraient évités. Il vous suffirait de vous rendre dans la boutique d’applications pour obtenir ce dont vous avez besoin.

Comment nous contribuons à une nouvelle ère de l’automatisation industrielle

Nous intégrons déjà ces capacités dans notre technologie d’automatisation. Par exemple, avec notre système d’automatisation ouvert de nouvelle génération EcoStruxure Automation Expert, si un magasin d’applications existait déjà, plusieurs entreprises pourraient développer et partager le code pour des applications spécifiques (par exemple pour contrôler une pompe ou un convoyeur). Ces applications fonctionneraient sur la plateforme d’automatisation de n’importe qui, ce qui vous permettrait de choisir parmi les meilleures technologies de leur catégorie, même si elles ont été conçues à l’origine pour EcoStruxure Automation Expert. Il en résulterait un plus grand choix et une meilleure qualité de logiciels, pour une gamme de secteurs et d’applications différents.

Livre Blanc EcoStruxure Automation Expert

Les entreprises peuvent choisir parmi un certain nombre d’applications spécifiques à l’industrie avec notre plateforme IIoT ouverte EcoStruxure Plant Advisor. Si elles ne trouvent pas celle qui correspond parfaitement à leurs besoins, elles peuvent utiliser EcoStruxure Plant Advisor – Apps Builder pour créer une application personnalisée relativement rapidement et facilement. L’application peut ensuite être partagée avec d’autres entreprises – actuellement, cette transaction peut avoir lieu sur Schneider Electric Exchange, notre écosystème de plateforme pour les partenaires, les clients et les personnes dans l’industrie.

En fin de compte, tout comme nous l’avons fait avec le contrôleur programmable Modicon, nous devons faire en sorte qu’il soit plus facile et moins risqué pour les entreprises d’investir dans les nouvelles technologies. Les entreprises seraient plus promptes à innover et à apporter des améliorations radicales en termes d’efficacité, de durabilité et de rentabilité. Cette évolution se répercuterait sur l’ensemble de l’industrie, ce qui se traduirait par une augmentation des activités des fournisseurs de systèmes de contrôle !

Êtes-vous prêt à rejoindre la nouvelle vague d’innovation ?

Découvrez nos nouvelles solutions technologiques ouvertes :

Ajouter un commentaire

Tous les champs sont requis.