Avez-vous entendu ? De nouveaux véhicules autonomes prendront la route en 2021. Ces véhicules de niveau 3 sont capables de conduire automatiquement d’un point A à un point B si certaines conditions sont remplies. Toutefois, en cas d’urgence, le conducteur doit prendre le contrôle. Ce n’est pas vraiment ce que l’on peut appeler un véhicule autonome. Aucun constructeur n’est encore prêt pour la conduite autonome de niveau 5 – une voiture capable de se rendre d’un point A à un point B quelles que soient les conditions météorologiques, la vitesse, la circulation, les piétons et sans qu’un conducteur soit nécessaire. Les véhicules de ce niveau sont encore loin de la réalité !
Contrairement aux voitures autonomes qui circulent sur des routes où des situations imprévisibles présentent constamment des dangers, saviez-vous que les ponts roulants autonomes existent déjà depuis 10 ans ?
Schneider Electric a mis au point une solution totalement unique spécialement pour l’industrie sidérurgique, appelée Integrated Autonomous Crane System (IACS). Ce système améliore les performances des grues et l’efficacité des entrepôts en automatisant entièrement le mouvement des matériaux de la ligne de production à la cour, de l’entrepôt et à l’expédition. Il permet d’obtenir des avantages, notamment en matière de sécurité et en améliorations opérationnelles.
Les grues automatisées semblent assez simples. Le déplacement de bobines ou de brames d’un point A à un point B peut être effectué par la plupart des entreprises ayant une expérience de l’automatisation industrielle. Cependant, automatiser un nombre x de ponts dans un laminoir à chaud en production continue pour améliorer la fiabilité, la disponibilité et atteindre les performances attendues n’est pas aussi facile qu’il n’y paraît. Les ponts n’effectuent pas seulement des mouvements simples et répétitifs avec des cycles prédéfinis. Le système tient compte de la production en temps réel et de la chaîne d’approvisionnement pour optimiser l’organisation, la logistique d’expédition et l’activité des grues.
Si l’un des avantages les plus importants est de réduire les coûts opérationnels en parvenant à réaffecter les ressources humaines à d’autres domaines, les principaux objectifs de toute installation de production sont de maintenir des niveaux élevés de productivité et d’améliorer la qualité et l’efficacité sans compromettre les politiques de santé et de sécurité de l’entreprise.
L’introduction des robots dans l’industrie automobile en est un bon exemple. Aujourd’hui, les robots sont un élément essentiel de la compétitivité des usines automobiles. Alors que de plus en plus d’industries s’orientent vers la technologie des grues autonomes, le temps, les investissements et le bon partenaire seront la recette du succès.
Pour réaliser des opérations aussi complexes et autonomes dans ces chantiers, Schneider Electric a introduit la toute dernière technologie dans ce secteur. Cette innovation brevetée est liée à la méthode de corrélation des mesures de position et de profil d’un objet à manipuler par une grue pendant son déplacement en temps réel.
Cette innovation est intégrée dans une unité de commande centralisée et configurée pour contrôler la grue. Les données sont envoyées par au moins un capteur de position configuré pour mesurer avec précision la position dans la zone de levage. La vérification de la vitesse et de la position exacte de la grue pendant la décélération permet de détecter l’objet à manipuler sur la base des données reçues du capteur de position. Cette méthode met en corrélation la position identifiée avec les données de profil et calcule les dimensions de l’objet pour positionner précisément la grue.
Le système est compatible avec plus de 80 % des applications fonctionnant en manuel aujourd’hui et permet d’obtenir des mouvements jusqu’à 50 % plus rapides. Cette technologie brevetée garantit des performances et une efficacité maximale, pour aller vers une industrie sidérurgique durable et numérique.
Schneider Electric dispose d’une équipe dédiée d’experts en levage qui peuvent vous aider dans votre parcours numérique pour atteindre les plus hauts niveaux d’efficacité dans vos opérations. Apprenez-en plus sur nous sur notre page dédiée aux solutions ou téléchargez la brochure dédiée aux solutions de Levage.
Télécharger la brochure
Revoir le webinar
Ajouter un commentaire