L’Internet industriel des objets (IIoT) a un impact sur toutes les applications industrielles, et le CVC ne fait pas exception. C’est un sujet nouveau, vaste et complexe pour les équipementiers. La technologie arrive très rapidement et remet en question notre façon de concevoir la cybersécurité, la connectivité, les applications, les analyses et les services. Mais elle offre également un large éventail d’avantages. Elle offre aux utilisateurs une meilleure communication, un contrôle et une surveillance à distance, ainsi que des outils de maintenance prédictive.
Les utilisateurs finaux et les gestionnaires d’installations verront également les avantages de l’IIoT dans les bâtiments résidentiels et commerciaux. Par exemple, ils feront des économies en étant capables de réagir rapidement aux dérives de la consommation d’énergie ou profiteront d’un meilleur confort grâce à la capacité d’ajuster à distance la température des pièces.

Les constructeurs de machines devront gérer cette évolution en mettant en place une connectivité entre les machines et le cloud, en améliorant leurs services web avec des applications en temps réel et en fournissant davantage de contenu en ligne. En fin de compte, cependant, ils seront en mesure de fournir de meilleurs services et des machines plus intelligentes à leurs clients.
Qu’est-ce qu’une machine HVAC intelligente ?
Dans le contexte des machines HVAC, « intelligent » signifie plus flexible, connecté, efficace et plus sûr que les machines HVAC traditionnelles. Intelligent signifie que les utilisateurs peuvent se connecter à leur machine où qu’ils soient en utilisant des appareils mobiles standard et des systèmes sans fil pour l’accès à distance. Vous avez oublié d’éteindre (ou d’allumer) la climatisation ? Pas de problème…

L’intelligence vous fait gagner des affaires
Le segment du HVAC intelligent croît plus rapidement que le marché global du HVAC, en partie parce que la technologie intelligente – comme les capacités de surveillance et d’analyse – permet aux constructeurs de machines et aux utilisateurs finaux de se conformer plus facilement aux réglementations relatives à l’efficacité énergétique avérée et aux bâtiments écologiques.
Le coût total de possession est également réduit grâce aux outils de maintenance prédictive intégrés qui aident les équipes de service ou de maintenance à être plus efficaces. Plus d’envois inutiles pour vérifier les machines. Désormais, ils n’interviennent qu’en cas de besoin.
Bon pour la planète, bon pour les résultats financiers
Au niveau mondial, les applications de HVAC et de réfrigération sont responsables d’environ 15 % de la consommation d’électricité – ce qui est énorme ! – L’amélioration de l’efficacité énergétique du HVAC grâce à des fonctionnalités intelligentes aura donc un effet direct sur le réchauffement climatique. De plus, les équipements de chauffage, de ventilation et de climatisation représentent environ 40 % de la consommation totale d’énergie d’un bâtiment, ce qui explique la forte demande de machines efficaces.
Et demain ?
Je pense que nous n’avons aujourd’hui qu’une fraction de ce que nous aurons dans 10 ans en termes de technologie et de capacités intelligentes. La numérisation n’en est qu’à ses balbutiements et continuera de générer d’importants nouveaux services et capacités. Au fil du temps, les machines HVAC intelligentes continueront à devenir plus intelligentes, pour notre bénéfice à tous.
Aimeriez-vous que les machines HVAC intelligentes soient capables de faire ? Laissez-nous un commentaire ci-dessous…
Inscrivez-vous pour recevoir nos dernières communications sur l’efficacité énergétique dans le HVAC !
Cliquez ici pour recevoir les essentiels de l’automatisme
Ajouter un commentaire