L’efficacité énergétique associée au traitement de l’air dans les bâtiments

urgence-énergétique

Efficacité énergétique – reprenez le contrôle !

Trouvez les économies d’énergie qui vous permettront de passer l’hiver et de préparer un avenir moins carboné. Cliquez pour découvrir toutes nos solutions face à la crise énergétique.

Quelle économie d’énergie pour les CVC des bâtiments ?

Il est désormais possible d’économiser 40 % – voire même 50 % – sur les consommations d’énergie des systèmes de Chauffage-Ventilation-Climatisation CVC. Cette économie d’énergie exceptionnelle dans les bâtiments est le résultat de l’association entre les performances d’un variateur de vitesse et d’un contrôleur logique.

Pourquoi s’intéresser particulièrement aux systèmes de Chauffage-Ventilation-Climatisation des bâtiments ?

Nous nous y intéressons parce que les bâtiments représentent plus de 75 % des surfaces climatisées en France. En particulier les locaux collectifs ! On constate une progression régulière du taux de climatisation des immeubles d’entreprise depuis la canicule en 2003, mais les exigences suite à la pandémie de la COVID 19 imposent des règles de renouvellement et de qualité de l’air plus drastiques.

L’énergie constitue le troisième poste de dépenses des bâtiments de bureaux et le système de CVC compte pour 60 % des dépenses énergétiques : Des consommations d’énergie qui pèsent lourd sur la RE2020. À la lumière de ces données chiffrées, on mesure bien tous les efforts qui restent à accomplir en matière de CVC, d’autant plus qu’une baisse de 30 % de la consommation énergétique du parc immobilier est attendue d’ici 2024 dans le cadre du Grenelle de l’environnement.

Quelle solution est donc indiquée pour réduire les dépenses des CVC énergivores ?

Certificats d’Economie d’Energie (CEE),

Nous préconisons d’utiliser un variateur de vitesses pour commander le moteur de la CVC. Plutôt que tourner en permanence à une vitesse constante, le moteur fonctionne au débit le mieux adapté aux besoins. Le variateur Altivar 212 est dédié à la gestion des fluides dans les bâtiments tertiaires. Parce qu’il permet d’ajuster au mieux la vitesse du moteur, il prolonge la vie des équipements… Et plus le débit est ajusté, plus les économies d’énergies sont importantes. En effet, si l’on diminue le débit du ventilateur par 2, on divise par 8 la puissance qu’il consomme.

Les capacités d’économies d’énergie de la solution Altivar 212 lui permettent d’entrer dans le dispositif national des Certificats d’Economie d’Energie (CEE), l’un des principaux instruments de la politique de maîtrise Energétique en France.

Autres atouts de l’Altivar 212 ?

L’ATV212 est l’un des rares Variateur de Vitesse à avoir été conçu pour diminuer drastiquement la production d’harmoniques. Les harmoniques sont connus pour générer des effets néfastes : saturation des transformateurs, pollution électrique, diminution du rendement de la distribution électrique. Réduire les harmoniques, c’est encore une manière complémentaire d’abaisser la consommation d’énergie.

Mais la variation de vitesse n’est pas un système nouveau ?

Non, c’est vrai. La réelle nouveauté, c’est d’associer le variateur de vitesse avec un automate.

Altivar 212 est une solution ouverte, compatible avec les protocoles de communication utilisés dans les bâtiments : LonWorks, BACnet, ou Modbus. Cela lui permet de s’intégrer dans un système de Gestion Technique du Bâtiment (GTB) et de pouvoir se connecter au contrôleur logique programmable M172. Conçu pour les applications CVC, ce petit automate est un véritable chef d’orchestre qui adapte les flux d’air de la CVC en fonction de paramètres extérieurs : météo, occupation des lieux, humidité, luminosité… Grâce à ces ajustements continus, le confort est optimal pour les occupants des bâtiments tertiaires et les économies d’énergies peuvent être énormes ! Les données de CVC recueillies passent par les réseaux, remontent à travers le contrôleur M172 et sont concentrées sur une interface de supervision EcoStruxure Facility Advisor Service, consultable par l’exploitant ou le responsable de maintenance. L’architecture ainsi déployée fait partie de la technologie EcoStruxure, qui permet d’exploiter au mieux le potentiel de l’Internet des Objets. C’est de cette manière que l’automate M172 pilote le variateur de vitesse Altivar 212, contrôlant ainsi les dépenses énergétiques de la CVC.

Une nouveauté pour une mise en œuvre plus conviviale de l’ATV212 ?

Effectivement un Module ‘BlueFer’ est commercialisé depuis janvier 2021, permet une configuration très conviviale des ATV212 via un smartphone. Muni du ‘BlueFer’ en association avec l’APPS « Industrial Device », les Configurations, Mémorisations et Duplications des paramètres se font maintenant en qq secondes à partir de n’importe quel téléphone connecté.

Pour avoir plus d’informations, les vendeurs ont quels outils à leur disposition ?

Documents à disposition :

Un dernier mot pour conclure ?

Avec le couple Variateur de Vitesse ATV212 + Contrôleur M172, la gestion du système de Chauffage-Ventilation-Climatisation sera encore plus performante et plus précise, et les économies d’énergie réalisées seront plus importantes. De plus cette solution CVC est éligible au plan France Relance au travers des fiches CEE pour le bâtiment, l’industrie et aussi l’agriculture.

Aimeriez-vous que les machines HVAC intelligentes soient capables de faire ? Laissez-nous un commentaire ci-dessous…

Inscrivez-vous pour recevoir nos dernières communications sur l’efficacité énergétique dans le HVAC !

Cliquez ici pour recevoir les essentiels de l’automatisme

Ajouter un commentaire

Tous les champs sont requis.