La Standardisation et « l’Universal Automation » sont la voie à suivre pour l’industrie

Des ingénieurs hommes et femmes discutent devant le panneau de contrôle. Le directeur et l'ouvrier font des gestes dans une usine automobile. Ils tiennent des documents et une tablette numérique dans l'industrie.

Vous n’avez probablement pas beaucoup pensé aux filetages des vis ces derniers temps, mais ils font leur apparition dans notre vie quotidienne, des bouchons de bouteilles aux meubles en kit et à peu près toutes les machines utilisées dans la fabrication.

Nous considérons cela comme allant de soi aujourd’hui, mais la normalisation des filetages a révolutionné la fabrication car elle a permis de fabriquer des machines en utilisant n’importe quelle vis standard, plutôt que de laisser chaque constructeur de machines utiliser ses propres vis personnalisées avec un filetage unique. De plus, ce fut l’un des premiers grands exploits de la normalisation industrielle, sur lequel le monde moderne s’est appuyé.

Sans la standardisation, nous n’aurions pas l’industrie informatique que nous connaissons aujourd’hui, où vous pouvez faire tourner Windows ou Linux sur n’importe quel ordinateur, ce qui permet aux écosystèmes de connaissances et d’innovation de s’épanouir autour d’eux.

Comment la standardisation va améliorer l’automatisation industrielle ?

Dans les années 1800, lorsque les machines constituaient l’infrastructure qui stimulait l’innovation dans le monde de la fabrication, la standardisation des filetages permettait de fabriquer des biens et des machines plus rapidement, plus efficacement et à moindre coût que jamais auparavant. Aujourd’hui, la technologie de l’automatisation est également un élément essentiel de l’infrastructure qui fait tourner une grande partie de l’industrie. Quel rôle la standardisation peut-elle donc jouer dans l’automatisation industrielle ?

L’automatisation industrielle a suivi une voie différente de celle du monde informatique. Elle n’a pas beaucoup changé au cours des 50 dernières années et, d’une certaine manière, nous vivons dans une économie numérique qui est toujours soumise aux contraintes d’une époque révolue. Cela est dû en partie à la dépendance excessive à l’égard des systèmes propriétaires et ils constituent les obstacles suivants à l’innovation :

  • Il n’est pas facile d’exécuter des applications d’automatisation écrites pour un système sur un autre. Cela signifie que les changements sont lents et qu’il est coûteux d’innover ou d’adopter de nouvelles approches.
  • Il n’y a pas d’objets standard parmi lesquels choisir, il faut donc beaucoup d’ingénierie pour créer une architecture d’usine holistique, ce qui conduit à des îlots de contrôle et à des inefficacités.
  • Les systèmes propriétaires sont difficiles à entretenir et coûteux à mettre à niveau. Contrairement à notre téléphone ou à notre ordinateur personnel, ils ne sont pas conçus pour tirer parti des dernières avancées de la technologie numérique, si bien que les entreprises ne réalisent souvent pas toutes les promesses de la numérisation.

Ces contraintes font qu’il est plus difficile pour les entreprises de s’adapter rapidement à l’évolution de la demande. La récente pandémie a mis en lumière ce problème, car nous avons tous été contraints de pivoter d’une manière ou d’une autre. Les entreprises industrielles qui avaient pleinement adopté la transformation numérique avaient déjà la flexibilité nécessaire pour s’adapter. Nous avons récemment lancé une approche radicalement nouvelle appelée « Universal Automation« , qui permettra d’améliorer encore l’agilité et l’efficacité opérationnelle.

Introduction de « l’Universal Automation »

Nous pensons qu’il est temps que l’industrie s’éloigne des systèmes propriétaires pour se tourner vers des systèmes standardisés – ce que nous appelons « l’Universal Automation ». « L’Universal Automation » est rendue possible par la norme IEC61499 et elle est importante pour le progrès de l’automatisation car elle nous permet de le faire :

  • Créer des applications à l’aide de composants logiciels « portables » et faciles à installer sur n’importe quel matériel d’automatisation
  • Déployer ces applications sur différents types de matériel, d’architecture ou de composants de systèmes avec un effort de programmation minimal, qu’ils soient hautement distribués, centralisés ou les deux. Le « edge-computing » peut être incorporée pour les applications à forte intensité de calcul et la charge de traitement peut être partagée entre toutes les ressources matérielles disponibles.

Que pouvons-nous attendre de « l’Universal Automation » maintenant ?

Il ne fait aucun doute qu’il y a eu une certaine résistance aux normes de filetage dans les années 1800 – il y a toujours une résistance aux nouvelles technologies perturbatrices. Après tout, cela aurait été un choc pour les modèles économiques des constructeurs de machines de l’époque. Mais ceux qui ont saisi l’occasion d’innover sont ceux qui vivent pour raconter l’histoire.

Chez Schneider Electric, nous ne perdons pas de temps. Nous avons déjà profité des principes de « l’Universal Automation » pour créer un système d’automatisation de nouvelle génération, EcoStruxure Automation Expert. Basé sur la norme IEC61499, ce système de plateforme ouverte fait partie d’une nouvelle catégorie d’outils d’automatisation qui permettent à nos clients de profiter pleinement des avantages de la quatrième révolution industrielle.

EcoStruxure Automation Expert vous aide à travailler dans ce sens :

  • Vers une ingénierie 100% efficace

En automatisant les tâches de faible valeur et en éliminant la duplication des tâches entre les outils, vous pouvez mettre les choses en place plus rapidement et les ingénieurs ont plus de temps pour se concentrer sur l’innovation.

  • Prêt pour une efficacité opérationnelle à 100%

Grâce à la maintenance prédictive, au jumeau numérique et à d’autres technologies avancées, vous pouvez améliorer progressivement l’efficacité des actifs et de la main-d’œuvre.

  • 100% prêt pour le futur 

Vous pouvez facilement mettre à jour votre système et profiter pleinement des dernières avancées de la technologie numérique, ce qui réduit le coût total de possession et préserve vos investissements en ingénierie.

Êtes-vous prêt à nous rejoindre et à montrer la voie de l’innovation ?

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre page EcoStruxure Automation Expert ou contactez notre expert. Rejoignez également Schneider Electric Exchange pour participer à notre forum dédié !

Tags : , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ajouter un commentaire

Tous les champs sont requis.

Ce site utilise Akismet pour réduire le spam. Découvrez comment les données de vos commentaires sont traitées.

Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.