Un appel au changement

L'heure du changement

Un appel au changement

Nous vivons aujourd’hui dans une véritable économie numérique. Les innovations technologiques et l’internet ont changé à jamais la façon dont les affaires du monde se font. Dans le même temps, la récente pandémie et les perturbations économiques mondiales qui en ont résulté ont servi de « signal d’alarme » aux entreprises industrielles pour qu’elles ne retardent plus les progrès opérationnels indispensables en matière d’automatisation et de digitalisation. Même les entreprises établies qui étaient autrefois perçues comme étant à l’abri des fluctuations du marché se retrouvent confrontées à une dynamique mondiale sans précédent et à de nouveaux venus qui adoptent les technologies numériques pour créer des entreprises agiles qui servent mieux le monde moderne.

Aucune entreprise ne peut faire face seule à ces conditions. Pour réussir, il faut un écosystème étendu de partenaires qui collaborent pour persévérer dans ce nouveau monde. Chez Schneider Electric, nous pensons que le moment est venu de prendre une initiative audacieuse en matière d’automatisation industrielle. Nous l’appelons l‘Universal automation et elle changera à jamais la façon dont nous automatisons les opérations.

Universal Automation

L’Universal automation est le monde des composants logiciels d’automatisation « plug-and-produce » (comme un app store) rendus possibles par la norme CEI 61499. Chez Schneider Electric :

  • Nous pensons que l' »automatisation ouverte » telle qu’elle existe aujourd’hui n’est pas assez ouverte.
  • Nous pensons que les logiciels d’application interopérables et portables sont un outil essentiel pour les industries de la prochaine génération.
  • Nous pensons que l’adoption généralisée de l’Universal automation déclenchera une vague d’innovation sans limite et ouvrira une nouvelle ère d’automatisation à la carte où le rapport coût/performance sera optimisé par l’intégration des meilleurs composants sans tenir compte du fournisseur.
  • Nous sommes convaincus que les entreprises industrielles adopteront ce marché d’applications d’automatisation en constante évolution pour réaliser des améliorations radicales en matière d’efficacité et de durabilité dont nous ne pouvions que rêver il y a dix ans.

Il ne s’agit pas d’une situation habituelle.

L’automatisation industrielle de la « Next-Generation »

Les principes fondamentaux de la conception, de la mise en œuvre et du fonctionnement des systèmes d’automatisation industrielle n’ont guère changé au cours des 50 dernières années. L’architecture actuelle des systèmes d’automatisation industrielle a permis de faire progresser l’industrie jusqu’à la situation actuelle, mais pour réaliser pleinement la promesse de la quatrième révolution industrielle, nous devons modifier fondamentalement notre modèle technologique.

Les systèmes de propriété font qu’il est difficile pour les entreprises de relever les défis de l’ère numérique et limitent l’innovation numérique car :

  • Les applications d’automatisation écrites pour un système ne fonctionneront pas facilement sur un autre. Il est donc coûteux et difficile pour les organisations industrielles d’innover, ce qui entraîne des changements lents et limite la capacité à intégrer des approches révolutionnaires.
  • L’absence de mise en œuvre de référence pour les normes crée des défis architecturaux qui conduisent à des îlots de contrôle isolés et à des inefficacités.
  • Les systèmes propriétaires ne sont pas conçus pour tirer profit des changements récents et rapides dans le domaine de l’IT.
  • Les systèmes propriétaires et programmés sur mesure sont coûteux à entretenir et difficiles à mettre à niveau.

CEI 61499

Dans un précédent blog, j’ai identifié la norme CEI 61499 comme un langage de conception de système de haut niveau pour les systèmes d’information et de contrôle distribués. La norme CEI 61499 est le fondement technique de l’automatisation universelle car :

  • Elle permet de construire des applications d’automatisation à l’aide de composants logiciels portables et éprouvés, indépendamment du matériel d’automatisation sous-jacent.
  • Elle permet à l’utilisateur de distribuer l’application à n’importe quelle architecture matérielle de système de son choix – hautement distribuée, centralisée ou les deux – avec un faible effort de programmation.
  • Prend en charge les meilleures pratiques logicielles courantes, ce qui facilite la création d’applications d’automatisation qui interagissent avec les systèmes informatiques. La convergence informatique native et la portabilité aisée entraîneront un passage à long terme de la programmation à faible valeur des automates propriétaires à la production de systèmes d’automatisation plug-and-play de grande valeur utilisant des composants logiciels d’automatisation éprouvés.

L’avenir de l’automatisation est grand ouvert

Nous pouvons créer des améliorations opérationnelles grâce à une architecture ouverte, basée sur des normes, et à un écosystème d’applications « plug-and-produce ». L’automatisation universelle permettra aux OEM, aux intégrateurs et aux utilisateurs finaux de créer des solutions d’automatisation en connectant les meilleures applications à l’aide d’outils graphiques à faible code. Des composants logiciels ayant fait leurs preuves rendront le système plus fiable, et plus facilement extensible et adapté aux besoins futurs.

Ce nouveau monde de l’Universal automation avec en son centre la digitalisation conforme à la norme IEC61499, surpassera le statu quo à plusieurs niveaux :

  • Les logiciels jouent un rôle de premier plan
  • Des changements progressifs sont apportés en matière d’efficacité, d’agilité et de durabilité
  • La nouvelle génération de personnel spécialisé dans l’automatisation est habilitée à utiliser le contrôle pour améliorer les résultats de l’entreprise, notamment la rentabilité
  • La convergence IT/OT est renforcée

Ferez-vous partie de l’avenir de l’automatisation universelle ?

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre page EcoStruxure Automation Expert ou contactez notre expert. Rejoignez également Schneider Electric Exchange pour participer à notre forum dédié !

Ajouter un commentaire

Tous les champs sont requis.