Remplacez vos filtres et sauvez votre budget et vos équipements

La grande majorité des appareils électroménagers qui fonctionnent avec de l’air, de l’eau ou tout autre fluide, comme une machine à laver ou un aspirateur, disposent d’un filtre qui empêche les particules de pénétrer à l’intérieur de l’appareil.  Cela permet d’éviter l’obturation des éléments internes de l’appareil, ainsi que le coût et les désagréments causés par leur remplacement. En plus de cela, le filtre garantit que l’appareil fonctionne comme il se doit.

Dans le cas des tableaux électriques, les solutions thermiques comprennent très souvent des filtres. Par exemple, les grilles de ventilation qui laissent entrer l’air peuvent avoir un filtre. Il en est de même pour les ventilateurs et climatiseurs qui nécessitent, dans les endroits où le niveau de pollution est élevé, des filtres pour protéger les mécanismes situés à l’intérieur.

L’objectif d’un filtre à air dans une grille ou un ventilateur est de garantir que :

  1. La qualité de l’air circulant dans l’enveloppe réponde aux exigences en matière de propreté.
  2. Les fonctions de refroidissement soient efficaces,grâce à la quantité d’air extérieur qui rentre dans le tableau, avec une température extérieur généralement inférieur ou égal à 30o

Les effets d’un filtre encrassé

Avec le temps et une utilisation prolongée, les filtres vont sans aucun doute s’encrasser et devoir être remplacés. Un programme de maintenance préventive des filtres permet de limiter leur niveau d’encrassement au-dessous des 60-70%, le seuil à partir duquel l’air circulant devient significativement affecté.

Si le niveau d’encrassement dépasse ce seuil,  votre installation s’expose alors aux risques suivants:

  1. Plus grand risque de surchauffe, si les filtres sont bloqués, la température à l’intérieur de l’enveloppe va augmenter rapidement. Si la température devient trop haute, elle peut atteindre le niveau maximum fixé pour les variateurs de vitesse, PLCs, contacteurs, UPS, condensateurs, batteries électriques et autres équipements installés. Ceux-ci peuvent alors rencontrer des difficultés pour fonctionner et tomber en panne.
  2. Les parties internes des équipements, tels que les ventilateurs secondaires d’un variateur de vitesse, peuvent être impactées parce qu’un filtre encrassé ne fonctionne pas aussi bien qu’un filtre entretenu. Par exemple, des petites particules peuvent entrer plus facilement ce qui peut provoquer le dysfonctionnement des ventilateurs ou causer leur panne.
  3. Davantage d’isolation sur les surfaces des équipements intérieurs, particulièrement pour les équipements électriques et électroniques avec des radiateurs aluminium à l’arrière. Cela peut produire une plus grande accumulation de chaleur par la création de cette isolation supplémentaire. Cela risque également d’affecter les zones difficiles d’accès et d’entretien.
  4. Si la poussière est conductrice, cela peut créer davantage de problèmes. Les gisements miniers, usines productrices d’acier et d’aluminium et les sites qui utilisent de la fibre de carbone ont potentiellement des poussières conductrices, ce qui entraîne un risque significatif de court-circuit ou autres dommages si les particules pénètrent à l’intérieur de l’installation.
  5. Dans des conditions de filtres encrassés, les ventilateurs ne vont pas assurer leur fonction de ventilation correctement car le flux circulant à travers le filtre sera drastiquement réduit. Ce flux d’air peut être réduit jusqu’à 50% pour des filtres atteignant un niveau d’encrassement de 80%-90%. Plus important encore, l’énergie consommée sera supérieure, le système de contrôle de température fonctionnera moins efficacement et le risque de panne va augmenter.
  6. La durée de vie de l’équipement dépend directement de l’état du filtre. Pour une enveloppe avec une température extérieure normale de 30°C, les températures intérieure et extérieure de l’enveloppe seront environ égales si le filtre est entretenu. D’autre part, avec un filtre encrassé, la température intérieure peut rapidement atteindre 50ºC. La durée de vie des équipements sera alors fortement réduite, parfois même de moitié.

En conclusion, il est essentiel de toujours avoir des filtres d’une qualité qui respecte les standards internationaux EN779 et ISO18600, y compris des propriétés anti-feu (comme M1). Les filtres doivent également être entretenus régulièrement avec un niveau d’encrassement maintenu sous les 50%.  En faisant cela, vous pouvez jusqu’à doubler la durée de vie des équipements installés à l’intérieur tout en évitant les problèmes de sécurité. Vous garantissez également une ventilation optimale par rapport aux conditions de votre environnement, avec des économies importantes d’Opex et Capex grâce à une maintenance réduite.

Pour en savoir plus, découvrez ClimaSys Smart Ventilation System, le premier système de ventilation connectée pour vos installations.

Définissez la solution thermique la plus adaptés à vos équipements électriques ou électroniques avec ProClima Web.

> Découvrir toutes nos solutions d’enveloppes universelles

Ajouter un commentaire

Tous les champs sont requis.