Se préparer à l’accélération de la corrosion hivernale

Comment le processus de condensation affecte-t-il les équipements électriques et électroniques en hiver ?

Les installations d’automatisme et de contrôle qui intègrent des fonctions et des process critiques sont souvent exposées à des environnements difficiles : changements de température, intempéries, etc. Avec des conditions hivernales encore plus difficiles, il peut y avoir une accélération du phénomène de corrosion.

Formation de condensation à l’intérieur d’un coffret.

 

Influences de l’ambiance sur le phénomène de corrosion

L’approche de l’hiver fait ainsi apparaître les deux variables qui ont le plus gros impact sur la corrosion :

– les températures basses ou très basses (< 5 °C),

– l’humidité relative élevée (> 70 %).

 

Quelle que soit la période de l’année, la condensation de surface intervient dans les zones où la température chute en-dessous du point de rosée. Ajoutez à cela un environnement industriel difficile, et vous obtenez des vitesses de corrosion qui augmentent jusqu’à s’approcher de la valeur maximale.

 

La vitesse de corrosion de l’acier dans les différentes atmosphères :

– rurale : 4…60 µm/an,

– urbaine : 30…70 µm/an,

– industrielle : 40…160 µm/an,

– marine : 60…170 µm/an.

 

Alors comment se forme le point de rosée ? Qu’est-ce qui déclenche la condensation ?

Techniquement, la condensation est due à la combinaison de deux caractéristiques physiques de l’air :

– la température ambiante (Ta),

– l’humidité relative (HR).

 

La condensation survient lorsque la vapeur d’eau dans l’air entre en contact avec une surface dont la température est inférieure à la température de rosée (Tr)

Cela se produit partout, mais en particulier sur le plafond des armoires électriques ou les surfaces métalliques comme les connecteurs, les jeux de barres, les bornes de jonctions, etc. Ces composants dissipent faiblement la chaleur lorsque l’humidité est élevée. En fonction des valeurs de Ta et HR, ces surfaces se retrouvent donc humides, car c’est là que se concentre l’eau qui est présente dans l’air.

 

Il n’est pas toujours possible d’identifier le problème de condensation car cette dernière n’est pas systématiquement observable (elle peut survenir pendant la nuit puis disparaître).

De nombreuses installations, intérieures comme extérieures, ne fonctionnent pas durant la nuit. Or, en cas de chute de la température et de forte concentration de vapeur d’eau, la condensation se forme, en particulier sur les parties métalliques et les parties basses des armoires et coffrets. Si tel est le cas, il y a un risque réel pour les équipements électriques et électroniques de rentrer en contact avec de l’eau.

Puisque ce phénomène est difficilement identifiable, sa détection par le personnel de maintenance est aléatoire. C’est pourquoi, les armoires et les coffrets peuvent être protégés en sélectionnant un matériau adapté à l’environnement dans lequel ils sont installés (enveloppes polyester, en acier traité, en acier inoxydable, etc.).

Par conséquent, il est très important de comprendre le processus ou de connaître le cycle de température et d’humidité à l’extérieur et à l’intérieur des tableaux électriques.

 

Les conséquences de la présence d’humidité dans les enveloppes.

 

Comment éviter le phénomène de condensation dans les enveloppes ?

La solution la plus efficace consiste à réduire effectivement et rapidement la valeur de l’humidité relative à l’intérieur du coffret ou de l’armoire. Cela peut être obtenu grâce à un élément de commande (hygrostat/hygrothermographe et/ou thermostat) combiné à une résistance chauffante. Ce dispositif permet de s’assurer que l’humidité relative est maintenue au-dessous de 60%.

Il est important de confiner correctement l’armoire ou le coffret afin de minimiser l’entrée d’humidité (par exemple en ajoutant des plaques équipées d’entrées de câbles au fond des armoires).

Différents systèmes de chauffage peuvent être proposés en fonction du type d’installation ou des besoins du client.

Un outil simple et pratique

Le logiciel de calcul thermique ProClima permet de déterminer la solution thermique la mieux adaptée à chaque configuration.

Pour plus d’informations sur les solutions proposées, vous pouvez télécharger le guide « Solutions pour protéger l’appareillage électrique de la condensation » :

Cliquez sur l’image pour télécharger le guide

> Découvrir toutes nos solutions d’enveloppes universelles

 

Sources : Living Steel et American Galvanizers Association. Josep Lopez

Ajouter un commentaire

Tous les champs sont requis.