Une force disruptive connue sous le nom de quatrième révolution industrielle est déjà en cours. Le phénomène – connu sous le nom d’Internet industriel des objets, l’entreprise numérique ou tout simplement la » fabrication intelligente » – crée des opportunités pour les fabricants du monde entier. Ce système interconnecté peut vous aider à réduire les coûts et le temps de mise sur le marché, à augmenter considérablement la productivité et à porter la fiabilité et les performances de votre machine d’emballage à de nouveaux niveaux – si vous avez la bonne solution globale !
Que devrais-je chercher ?
Lorsque vous voulez tirer le meilleur parti de la fabrication intelligente dans votre machine d’emballage, gardez à l’esprit que la solution optimale devrait pouvoir
Calculez l’empreinte énergétique de votre machine d’emballage
- Simuler les besoins énergétiques de chaque composant
- Calculer une empreinte énergétique dynamique, dépendante de la vitesse de la machine – le tout sans connecter un seul moteur ou autre composant
- Contrôler les résultats de mesure actuels avec des compteurs de puissance
Intégrer un service de conseil complet
- Identifier les « vampires de puissance » dans vos équipements, en travaillant avec des ingénieurs expérimentés équipés avec des technologies de mesure moderne
- Revoir les options de réduction de la consommation d’énergie en mode veille
Appliquer la technologie pour des machines économes en énergie
- Préparer le terrain pour une conception de mouvement optimisée en énergie
- Créer un potentiel d’optimisation supplémentaire grâce à une technologie spéciale
- Intégrer des servo-moteurs à haut rendement
Une solution d’automatisation complète pour les machines centrées sur le mouvement
L’automatisation peut aider votre machine d’emballage à réduire les temps d’arrêt, augmenter la productivité et améliorer la qualité. Pour ne citer qu’un exemple, PacDrive 3 est une solution qui unifie les fonctionnalités de contrôle des automates programmables, des mouvements et de la robotique sur une seule plate-forme matérielle. Des technologies automatisées à haut rendement énergétique comme celle-ci peuvent générer jusqu’ à 30 % d’économie d’énergie (en watts consommés par unité fabriquée) par rapport aux machines traditionnelles.
Traduction Laurent Maillot & Christelle Guest
Ajouter un commentaire