Etant donné l’impact de la gestion des déchets sur leurs comptes (en moyenne 0,5 % du chiffre d’affaires et environ 6 % de l’excédent brut d’exploitation), il est essentiel que les entreprises prennent des mesures pour gérer leurs déchets, qui leur permettent aussi de réduire la facture.
Pour cela, les entreprises doivent identifier les déchets résultant de leur activité, et connaître le contexte dans lequel ils sont produits, transportés, recyclés… :
- la quantité produite par type de déchet,
- les lieux de production et les volumes correspondants,
- les prestataires qui gèrent les déchets,
- les lieux où ils sont traités,
- le coût annuel de leur gestion des déchets (transport, traitement, etc.), avec un prix à la tonne pour avoir un indicateur de comparaison, voire de performance d’une année sur l’autre.
Grâce à cet « audit », les entreprises recueillent des données concrètes qui leur serviront de base pour la mise en place d’actions d’amélioration.
Gestion des déchets : quelles actions à mener ?
Peu efficace sur le long terme, l’enfouissement des déchets, qui pose en outre des questions d’ordre environnemental, doit rester une solution de dernier recours. Il apparaît désormais qu’il faut privilégier une démarche en trois points :
- réduire les achats de matières ou d’emballage,
- trier les déchets à la source en mettant en place, par exemple, des conteneurs adaptés aux différentes filières de recyclage sur le site de l’entreprise, en sensibilisant le personnel et en l’implication dans la démarche…
- valoriser les déchets (réutiliser en interne des emballages, recycler en externe des déchets pour en faire une source d’énergie calorifique ou électrique, etc.)
Une expérience édifiante : les « €ntreprises témoins » sur les déchets
L’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) a mené en 2011 l’opération « €ntreprises témoins » sur les déchets, en partenariat avec 50 entreprises témoins, de toutes tailles et toutes activités confondues : elles ont relevé le défi d’une meilleure gestion de leurs déchets, avec l’appui d’un expert.
Au bout d’un an, on constate qu’une économie totale de 1,5 M€ (dont 80 % proviennent de la réduction ou du recyclage des déchets à la source) a été réalisée grâce aux actions mises en place.
Dossier Gestion des déchets :
Retrouver les pages de notre dossier Gestion des déchets :
Conversation
Je crois que c’est nécessaire de mieux gérer nos déchets et faire le recyclage. Ce n’est pas toujours facile et la plupart des gens ne sont pas disposés à faire le tri de tous leurs poubelles. Je suis contente quand je vois des grands conteneurs qui facilitent le recyclage pour tout le monde. Petit à petit, nous pouvons voir un changement pour tout l’environnement.
Daelin | conteneursrouville
Ce sont des bons conseils pour mieux gérer les déchets. Je suis d’accord qu’il est très important que les entreprises prennent des mesures pour gérer leurs déchets. À mon avis, plus du monde devrait recycler. C’est une bonne façon de réutiliser les déchets. Je ne savais pas qu’une économie totale de 1,5 M€ a été réalisée grâce aux actions discutées dans cet article.
Merci d’avoir partagé votre point de vu sur la gestion des déchets. Je crois qu’il n’y a personne qui est contre le recyclage, mais pour certains c’est trop pénible. J’aime beaucoup le système du recyclage en Suisse, il est efficace et simple même si c’est un peu stricte. Pensez-vous que nous allons voir plus de pays que adoptent un système similaire?
Faire le recyclage devrait être obligatoire. Les gens ne le font pas par pure flemme ou par manque de prise de conscience, hélas.
L’état n’avait pas engagé une réflexion concernant l’utilisation des déchets ménager pour le chauffage urbain ?