Les bonnes pratiques pour les data centers Edge 

PwC estime que le marché mondial des data centers Edge va presque tripler, passant de 4 milliards de dollars en 2017 à 13,5 milliards de dollars en 2024. Cependant, la conception, le déploiement et la maintenance de plusieurs data centers Edge sont fondamentalement différents de la construction d’un data center centralisé. Cela représente plusieurs défis. Par conséquent, les opérateurs de télécommunications, de services cloud et de solutions de data centers en colocation ont besoin d’une infrastructure de pointe pour faire face à ces défis. 

data centers

Six étapes pour optimiser les data centers Edge (Network Edge) 

1. Améliorer l’alimentation et le refroidissement 

Sur les sites périphériques, il est essentiel d’éviter les temps d’arrêt de manière proactive, car le personnel IT n’est pas toujours sur place pour résoudre rapidement les problèmes. Les alimentations sans interruption (UPS) fournissent une alimentation de secours fiable et conditionnée aux charges informatiques Edge. Les batteries au lithium-ion, qui ont une durée de vie plus longue, des systèmes de surveillance intégrés et un impact environnemental plus faible, sont également à prendre en considération. Le refroidissement liquide peut aussi offrir plusieurs avantages, tels qu’une plus grande efficacité énergétique, un encombrement moindre, un coût total de possession plus bas, une réduction du bruit et une plus grande fiabilité du serveur. 

2. Choisir des armoires résistantes 

Si les entreprises peuvent choisir l’emplacement de leur data center centralisé, les data centers Edge doivent quant à eux être situés là où se trouvent les données, ce qui peut signifier un environnement difficile tel qu’un entrepôt, une usine ou encore en sous-sol. Des armoires robustes conçues spécialement à cet effet peuvent protéger les micro-datacenters de la poussière ou des températures extrêmes grâce à des éléments tels que des matériaux d’armoire très durables, une isolation thermique, des panneaux à double paroi et des serveurs informatiques renforcés. 

3. Renforcer la sécurité matérielle 

Une étude récente de l’Uptime Institute a révélé que 85 % des incidents liés à l’indisponibilité des data centers étaient dus à une erreur humaine. Par conséquent, la sécurité doit être intégrée dans la conception des data centers Edge afin de restreindre l’accès à l’infrastructure IT. Par exemple, les armoires informatiques devraient être verrouillées et envoyer une alerte lorsque les portes sont ouvertes sans autorisation. Par ailleurs, il convient d’envisager des verrouillages d’accès biométriques et des caméras de sécurité. Enfin, les entreprises doivent mettre en œuvre des bonnes pratiques en matière de cybersécurité périphérique, notamment en ce qui concerne le choix des appareils, la conception d’un réseau sécurisé, l’installation et la configuration des appareils., notamment en ce qui concerne le choix des appareils, la conception d’un réseau sécurisé, l’installation et la configuration des appareils., notamment en ce qui concerne le choix des appareils, la conception d’un réseau sécurisé, l’installation et la configuration des appareils. 

4. Miser sur les data centers modulaires préfabriqués 

L’une des principales exigences d’une stratégie de data center Edge est la capacité à déployer rapidement plusieurs datacenters et de faire en sorte que tous ces data centers partagent des systèmes normalisés. L’utilisation de data centers modulaires préfabriqués est un moyen de parvenir à cette homogénéité et à cette adaptabilité dans des délais raisonnables. Les data centers modulaires préfabriqués sont conçus, assemblés, intégrés et testés en usine afin de réduire le délai de déploiement et d’améliorer la prédiction des performances et des coûts. 

5. Instaurer une surveillance et une gestion à distance 

Étant donné que la plupart des data centers Edge n’ont pas de personnel sur place 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, les solutions de surveillance et de gestion à distance sont essentielles. Optez pour une solution de gestion de l’infrastructure du datacenter (DCIM) qui permet de surveiller, de gérer et de diagnostiquer les systèmes informatiques à partir d’un emplacement centralisé. 

data centers

6. Trouver un partenaire technique expérimenté 

N’essayez pas de vous lancer seul. Un écosystème de partenaires est essentiel pour réduire la complexité de la transition vers un système distribué de data centers Edge. Les partenaires peuvent aider à prendre des décisions en matière de technologie, d’installation, de surveillance, de maintenance et d’assistance. Cet écosystème d’experts peut également être sollicité pour des initiatives durables pour les data centers Edge. Un nouveau rapport spécial de 451 Research révèle que de nombreuses organisations sont confrontées à des difficultés pour mesurer et optimiser l’efficacité énergétique de leurs sites périphériques. Des partenaires peuvent fournir des informations et des ressources pour réduire la consommation d’énergie et les émissions. 

Télécharger le guide sur les data centers Edge 

Pour approfondir ces six recommandations, téléchargez notre guide : “Les bonnes pratiques pour déployer des data centers Edge durables et résilients à grande échelle”. Ce guide vous accompagnera à travers d’importants critères de décision et vous aidera à évaluer la meilleure approche pour le déploiement de votre datacenter en périphérie de réseau. 

Ajouter un commentaire

Tous les champs sont requis.