Une approche pratique de la modernisation des datacenters 

Le marché des datacenters se transforme et croît rapidement en raison de la digitalisation et de la forte demande dans ce secteur d’activité. Gartner prévoit que les dépenses mondiales sur ce marché atteindront 226 milliards de dollars en 2022, soit une hausse de 11 % par rapport à l’année précédente. Cependant, les exploitants de datacenters sont soumis à d’autres pressions, à savoir plus d’engagements en faveur du développement durable : les datacenters doivent devenir plus verts. Cet objectif semble plus difficile à atteindre dans les datacenters d’ancienne génération. Comment les exploitants de datacenters peuvent-ils moderniser leurs installations pour les rendre plus efficaces, durables et digitales ? 

modernisation des datacenters

Résoudre les problèmes courants des anciens datacenters 

Les entreprises qui possèdent d’anciens datacenters ont souvent des difficultés à faire grandir leurs installations au fil du temps, parce que le refroidissement n’est plus assez rentable, ou parce qu’elles manquent de place pour ajouter de la capacité, ou encore parce que l’infrastructure électrique n’est pas assez flexible pour s’adapter à cette croissance rapide. Il existe plusieurs façons de résoudre ces problèmes pour accroître la disponibilité et favoriser le développement durable. Augmenter la capacité, peut passer par l’ajout de modules préfabriqués composés d’une ou plusieurs rangées de racks avec leurs systèmes de refroidissement dédiés. Cette approche modulaire, adaptée au rythme de votre croissance, permet d’augmenter rapidement la capacité d’un datacenter en utilisant des systèmes innovants et économes en énergie. De plus, cela est généralement rentable et rapide à déployer. 

Une autre solution consiste à upgrader des composants de l’infrastructure physique existante, comme les onduleurs (UPS) et les systèmes de distribution d’énergie, en remplaçant d’anciens composants par des nouveaux. De nombreux onduleurs et systèmes de distribution d’énergie récents bénéficient de technologies innovantes, ce qui augmente leur durée de vie, réduit le coût total de possession et améliore la durabilité. 

Moderniser les logiciels et la maintenance dans les datacenters 

On peut aussi aller plus loin dans la modernisation d’un datacenter, en évaluant les solutions logicielles et la maintenance qui se sont perfectionnées grâce à la digitalisation. Les capteurs connectés offrent une visibilité et des informations permettant d’obtenir un système optimisé, adaptable et efficace. Bonne nouvelle : les datacenters plus anciens peuvent également bénéficier de cette technologie. 

Les entreprises peuvent mettre en place la digitalisation en modernisant leurs systèmes électriques avec des appareils intelligents combinés à une gestion de l’énergie et de l’alimentation. Les équipes de gestion des datacenters peuvent utiliser des logiciels de surveillance pour accéder aux données permettant d’optimiser les performances, de surveiller la consommation d’énergie et d’effectuer une maintenance conditionnelle. Cette approche permettra de prolonger la durée de vie du datacenter et de gagner du temps en supprimant les visites de maintenance inutiles. Grâce à cette approche, les entreprises peuvent upgrader les composants électriques existants, ce qui réduit le gaspillage de matériaux. 

modernisation des datacenters

Collaborer avec le bon partenaire 

Lorsque vous avez choisi la voie à suivre pour moderniser votre datacenter, il faut aussi trouver le bon partenaire. Collaborer avec un fournisseur expérimenté peut vous aider à avoir un datacenter durable, rentable et résilient. 

Recherchez une entreprise qui maîtrise les dernières technologies pour vous aider à tirer parti de la digitalisation et à intégrer des solutions durables. Ce partenaire devrait être capable de vous conseiller sur une stratégie plus large qui engloberait la modernisation, ou le reconditionnement ou le remplacement du système, pour répondre à vos besoins et contraintes budgétaires. Un fournisseur peut aussi identifier les zones vulnérables et mettre en œuvre les bonnes pratiques pour diminuer les pertes et s’adapter à l’avenir. Pour faciliter le processus de planification, ce partenaire doit également comprendre les besoins des utilisateurs finaux et des gestionnaires. 

Enfin, cherchez un partenaire capable de vous accompagner, même lorsque la modernisation sera terminée. Par exemple, Schneider Electric propose des plans de service qui combinent le potentiel de la plate-forme EcoStruxureTM avec une surveillance à distance et une maintenance sur site. Si une équipe choisit de surveiller et de gérer son datacenter en toute indépendance, elle peut bénéficier de ce logiciel pour obtenir les informations dont elle a besoin pour éviter les temps d’arrêt et augmenter la rentabilité. 

Recevez le livre blanc sur la modernisation des datacenters 

Pour rester compétitifs et répondre à la demande, les datacenters doivent évoluer pour devenir plus rentables, durables et digitaux. Pour découvrir la stratégie qui correspond le mieux à votre entreprise, découvrez le nouveau livre blanc « Moderniser l’infrastructure des datacenters vieillissants en faveur du développement durable ». Il met en évidence les problèmes que posent les anciennes infrastructures pour atteindre vos objectifs de développement durable et propose trois méthodologies pour moderniser les datacenters. 

Tags : , , , , ,

Conversation

  • buy datacenter proxies

    8 mois ago

    Hey there! This post couldn’t be written any better! Reading
    through this post reminds me of my good old room mate!

    He always kept talking about this. I will forward this write-up to
    him. Fairly certain he will have a good read. Thanks for sharing!

    Répondre

Ajouter un commentaire

Tous les champs sont requis.

Ce site utilise Akismet pour réduire le spam. Découvrez comment les données de vos commentaires sont traitées.