Réduire les risques physiques et les problèmes de cybersécurité

Comment réduire les risques physiques et les problèmes de cybersécurité sur les sites d’Edge computing ? 

Surveiller des environnements informatiques distribués et périphériques a toujours été un challenge, car bien souvent ces installations n’ont pas de personnel informatique sur place. Or dans le contexte actuel, où la plupart d’entre nous télétravaille et où l’accès aux bâtiments est fortement réduit, une surveillance à distance efficace n’a jamais été aussi importante. 

Les sites d’Edge computing sont les plus affectés par les temps d’arrêt, qui coûtent extrêmement chers. La facture de ces temps d’arrêt non planifiés pourrait s’élever à 100 000 dollars par heure pour les entreprises du « Fortune 1000 ». Une récente enquête de l’Uptime Institute a abouti à des conclusions similaires, les personnes interrogées pensent que 62 % de leurs pannes informatiques sont significatives, sérieuses ou graves et qu’elles coûtent plus de 100 000 dollars. 

Il existe aujourd’hui des solutions qui permettent aux entreprises de surveiller leurs infrastructures d’Edge computing en fonction des spécificités liées aux risques environnementaux, à l’accès physique et à la cybersécurité, afin de réduire les risques de temps d’arrêt. Où que vous soyez, avec une connexion Internet, vous pouvez être alerté de toute activité suspecte, dangereuse ou inhabituelle et prendre des mesures adaptées. Une surveillance à distance efficace vous permet de protéger non seulement vos équipements informatiques, mais aussi de vous défendre contre les cyberattaques lancées depuis ces équipements Edge. 

Le mot clé est la recherche de « l’efficacité », car toutes les solutions de télésurveillance ne se valent pas. Dans cet article, nous allons voir quelles sont les principales propriétés à rechercher ou à considérer. 

Besoins de surveiller l’environnement 

Tout d’abord recherchez une plateforme flexible. Il se peut que vous souhaitiez l’installer dans un rack informatique, mais parfois, un modèle mural pourrait être plus adapté. Le système doit pouvoir évoluer en fonction de vos besoins, avec l’ajout de capteurs, de matériel de surveillance et des capacités supplémentaires. 

Le premier niveau consiste à surveiller les facteurs environnementaux, notamment la température, l’humidité, les fuites d’eau, les particules de fumée et la poussière. Tous ces éléments constituent des menaces pour les équipements informatiques, et donc pour les applications associées. 

Une bonne solution de surveillance doit être fournie avec des capteurs qui surveilleront ces paramètres mais elle doit aussi permettre d’intégrer d’autres capteurs pour pouvoir ajouter des options. De même, elle doit pouvoir alimenter d’autres plateformes de gestion, comme un système de gestion technique de bâtiments (BMS) ou une solution de gestion de l’infrastructure informatique, grâce à l’utilisation des services Web ou des protocoles SNMP. 

Renforcer la sécurité des sites d’Edge computing 

Un bon outil de surveillance doit également aborder les différentes facettes des risques liés à la sécurité de sites d’Edge computing

Le premier risque est la sécurité physique, vous devez être assuré qu’aucun utilisateur non autorisé ne puisse accéder à votre équipement informatique. Cela implique l’utilisation de caméras pour surveiller en permanence l’environnement Edge. L’idée est de se protéger à la fois contre les accès accidentels (par des agents de nettoyage bien intentionnés, par exemple) et contre les personnes malveillantes. 

Pour de nombreuses entreprises, cette surveillance est également relative à la politique de management qui préconise la mise en place d’un d’audit, afin de savoir qui a touché un rack informatique et à quel moment. C’est une aide précieuse si vous avez besoin d’annuler une modification et d’identifier toute personne ayant effectué un changement non autorisé, peut-être de façon mal intentionnée. 

Il est également important de considérer que tout appareil connecté à Internet constitue un point d’entrée pour un intrus, y compris tout ce qui est surveillé à distance, de l’onduleur jusqu’au serveur. Les intrus n’ont pas nécessairement besoin d’être sur place pour faire des dégâts. 

Une approche globale de la surveillance 

C’est pourquoi la solution d’une surveillance à distance connectée à une plateforme plus large est primordiale. Nous vous recommandons d’utiliser une plateforme basée sur le cloud qui peut effectuer des audits de sécurité sur les appareils connectés à internet et s’assurer que les firmwares et les protocoles de sécurité à jour sont bien existants. Cela vous assure que ces appareils ne seront pas des points d’entrées faciles pour les pirates. Pour diminuer les risques, les entreprises qui gèrent des sites d’Edge computing ont besoin d’une approche holistique et complète de la surveillance. 

Par exemple, NetBotzTM d’APC de Schneider Electric, la solution de sécurité et de surveillance de l’environnement, s’interface avec la plateforme de gestion sur le cloud, EcoStruxureTM et peut répondre à de nombreux besoins en matière de surveillance. Découvrez les solutions offertes par le logiciel de surveillance EcoStruxure IT pour la gestion de la sécurité physique et de la cybersécurité. Profitez d’un essai gratuit pendant trois mois dans le cadre d’une offre à durée limitée. Vous pourrez surveiller votre infrastructure informatique depuis n’importe quel endroit où vous travaillez, ce qui est appréciable en cette période.

Ajouter un commentaire

Tous les champs sont requis.