Les micro datacenters se diversifient

Les applications périphériques Edge computing se diversifient, tout comme les micro datacenters qui les prennent en charge. 

Le Big Data et l’Internet des objets font partie des tendances du marché et des technologies qui ont modifié le paysage de l’informatique distribuée. Alors que, par le passé, les armoires réseau des immeubles de bureaux abritaient des switchs de communication, ces espaces sont désormais occupés par des micro datacenters plus puissants et compacts. Ils font également leur apparition dans les magasins, les usines, les entrepôts, les administrations publiques et les établissements de santé. 

À mesure que les domaines d’application se diversifient, de nouveaux choix et formats de micro datacenters font leur apparition sur le marché. Le dernier est le 6U à fixation murale de Schneider Electric, qui vient d’être présenté au salon de l’innovation de Barcelone. Conçu pour un environnement Edge computing où l’espace est restreint et où la résilience est indispensable, cet EcoStruxure™ Micro Data Center Série C 6U à fixation murale, a la forme et la taille d’un grand panneau électrique (0.9 m de large, 0.6 m de long et 0.3 m de profondeur). Il est conçu pour économiser de l’espace au sol car il permet d’installer en toute sécurité sur un mur les serveurs Edge computing, les équipements réseau et l’onduleur (UPS). 

Les défis qui accompagnent le passage à l’Edge computing 

Pour les utilisateurs finaux, ces nouvelles solutions d’informatique périphérique répondent à des problèmes tels que le besoin d’informatique critique sur des sites distants, des niveaux plus élevés de sécurité physique et des gains de place dans des endroits déjà encombrés par des appareils, du personnel ou des fournitures. 

Les fast-foods sont un bon exemple pour comprendre le besoin d’avoir des capacités Edge computing plus puissantes. Des bornes numériques commencent à faire leur apparition dans ces restaurants. Les clients y passent leur commande, sans attendre qu’un caissier soit disponible. Si cette innovation apporte plus de confort aux clients, il ne faut pas que l’ordinateur local qui exécute le logiciel de la borne tombe en panne ainsi que tout autre processus associé, car l’activité serait au point mort. Pour continuer à fonctionner normalement les applications périphériques Edge Computing des fast-foods devront être protégées de la même manière que les applications des datacenters critiques

Le déploiement de matériel informatique critique dans des endroits n’ayant jamais reçu de serveurs, de dispositifs de stockage et des équipements réseaux peut être problématique. Les environnements poussiéreux, le personnel présent et le manque d’expertise technique sur place peuvent entraîner des arrêts imprévus de l’activité.  Les propriétaires de micro datacenters doivent donc renforcer à la fois la sécurité physique et la visibilité à distance de ces systèmes. 

Une résilience comparable à n’importe quel datacenter est désormais nécessaire sur certains de ces sites, c’est-à-dire mise en place de batteries de secours, protection de l’alimentation, surveillance à distance, conceptions standardisées, redondance et refroidissement.  Ces éléments de résilience, qui n’étaient jusqu’ici pas d’actualité,  commencent à devenir très importants car un arrêt de fonctionnement de ces nouveaux système Edge computing n’est pas envisageable. 

Des solutions diversifiées pour prendre en charge une multitude d’applications de niche

Au cours des deux dernières années, les modèles de micro datacenters se sont diversifiés pour répondre aux nouvelles applications Edge Computing, afin de répondre aux besoins des utilisateurs finaux. De ce fait,  la définition d’un micro datacenter est très différente, selon la personne à laquelle vous parlez. 

Un système très basique peut être constitué d’un simple rack (sécurité physique) avec un onduleur pour fournir une protection de l’alimentation et une alimentation de secours sur batterie. L’ajout d’un simple commutateur et d’un serveur suffit à collecter et partager les données. D’autre part, certains micro datacenters peuvent intégrer des conceptions modulaires, comprenant des solutions scellées équipées de systèmes informatiques hyperconvergés, de composants robustes qui résistent à la poussière et à l’humidité dans les environnements difficiles, ainsi que de technologies intégrées d’extinction des incendies et de refroidissement. 

La taille et la complexité d’un micro datacenter dépendent de la technologie informatique requise pour répondre aux besoins de l’activité commerciale, l’objectif de productivité et/ou l’application locale qui doit être prise en charge. 

Le nouveau micro datacenter 6U à fixation murale répond à bon nombre de ces critères, car son format compact et son faible encombrement le rendent moins visible et moins intrusif que les solutions en racks classiques posés au sol. Les paramètres de conception contribuent à réduire les temps d’arrêt causés par des erreurs humaines, offrant ainsi aux opérateurs système une belle tranquillité d’esprit. L’emballage antichoc permet aux partenaires et aux intégrateurs de préinstaller les équipements informatiques et de procéder aux déploiements rapides et standardisés. Son filtre à poussière et sa ventilation intégrés le rendent parfait pour les environnements de l’industrie légère. Le 6U à fixation murale permet la prise en charge d’opérations critiques dans des environnements non informatiques. 

L’assistance technique à distance : un facteur clé de réussite  

Dans la plupart des sites Edge compuntig, aucune expertise technique sur site n’est disponible pour gérer le micro datacenter en local. Dans ce cas, le propriétaire du micro datacenter peut surveiller son site de trois manières : 

  • Gérer vous-même – Si vous disposez d’un personnel capable d’assumer cette responsabilité supplémentaire, utilisez un logiciel de surveillance pour un contrôle sur tout, à tout moment et depuis n’importe où. 
  • Gestion par le fournisseur local – Il existe un vaste réseau de fournisseurs de services gérés (MSP) et d’informaticiens en local qui sont formés pour gérer les nouveaux environnements Edge compunting. 
  • Gestion par le fabricant de l’équipement informatique pour les déploiements les plus importants – Par exemple, le département Service de Schneider Electric peut surveiller à distance votre infrastructure informatique physique dans le monde entier, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les techniciens du département Service ou ses partenaires peuvent être automatiquement envoyés sur site en cas de réparation ou de maintenance programmée. Cela permettra de répondre plus rapidement et de manière proactive, tout en améliorant la disponibilité globale des systèmes. 

Téléchargez le livre blanc sur l’Edge computing 

Pour en savoir plus sur la façon dont les micro datacenters peuvent répondre aux besoins des entreprises en matière d’Edge computing et obtenir la certitude d’un monde connecté, téléchargez le nouveau livre blanc « Practical Guide to Ensuring Availability at Edge Computing Sites ».  

Pour plus d’informations sur l’unité murale et ses avantages, consultez notre communiqué de presse. Si vous êtes à Barcelone pour l’Innovation Summit, découvrez la dernière unité murale de Schneider Electric. Et si vous n’y êtes pas, je vous invite à suivre l’événement en direct en cliquant ici. 

Ajouter un commentaire

Tous les champs sont requis.