Des onduleurs plus petits et plus puissants

Il est temps d’adopter des onduleurs plus petits et plus puissants pour les sites d’edge computing 

À mesure que les besoins de calcul, de stockage et d’analyse augmentent dans les datacenters, l’espace entre les racks devient de plus en plus étroit, ce qui laisse très peu de place pour un onduleur (UPS). Mais plus la capacité du rack augmente, plus l’onduleur doit être puissant. Or dans les sites d’Edge Computing, l’informatique est souvent déployée dans des espaces réduits comme des placards, des salles de repos ou même sous des bureaux. 

Trop souvent, les responsables informatiques sous-estiment l’encombrement et le poids des onduleurs. Au moment de l’installer, ils se rendent compte qu’ils n’ont pas prévu suffisamment d’espace, c’est le cas lorsqu’ils ont besoin d’un onduleur de 5kVA. Cela peut leur prendre la tête car ils savent bien que l’onduleur est essentiel pour protéger leur infrastructure d’edge computing. 

Heureusement, il existe une solution. De nouvelles technologies ; des semi-conducteurs à large bande et des batteries lithium-ion ; pour une densité beaucoup plus élevée dans des boîtiers plus petits. Les semi-conducteurs à large bande permettent des utilisations à haute température et à une plus grande puissance que les semi-conducteurs traditionnels. Cette technologie contribue à la réduction de la taille et du poids des appareils. Quant aux batteries lithium-ion, elles occupent jusqu’à 80 % d’espace en moins que les batteries plomb-acide, car elles ont une densité d’énergie beaucoup plus élevée. 

Calcul haute performance 

La densité moyenne par rack a presque triplé entre 2011 et 2020, ce qui augmente aussi les besoins.  Sont en cause, le calcul haute performance et d’autres avancées technologiques telles que l’intelligence artificielle (IA), l’apprentissage automatique (Machine Learning) et la réalité augmentée (RA). 

Ces avancées technologiques nécessitent une grande puissance de traitement des données, car les ordinateurs passent au crible de très grandes quantités de données non structurées et collectées sur des sources diverses, comme les objets intelligents IoT (internet des objets) et les systèmes basés sur le cloud. Lors du traitement et de l’analyse en temps réel, ces données sont traitées dans l’edge pour les rapprocher des utilisateurs et supprimer ainsi la latence. 

Le traitement des données en temps réel devient de plus en plus fréquent. Par exemple les débitmètres sur les pipelines qui mesurent le débit volumétrique ou encore les capteurs qui permettent de suivre la qualité et les rendements sur une chaîne de production. 

La reconnaissance faciale dans les magasins permet d’envoyer des offres personnalisées sur les smartphones des acheteurs via une application mobile. Une autre application de cette technologie est la reconnaissance faciale dans les stades. Elle permet aux détenteurs d’abonnements et aux VIP d’emprunter les accès rapides, tandis que les logiciels d’analyse des mouvements de foule associés à la technologie sans fil permettent de désengorger les files d’attente. 

Nouveaux modèles d’onduleurs pour l’edge computing 

Les nouveaux modèles d’onduleurs dotés de ces technologies sont parfaits pour des déploiements dans l’edge. Grâce aux semi-conducteurs à large bande et aux batteries lithium-ion, ils sont 30 % plus petits, 50 % plus légers et fournissent une fois et demie plus de puissance que les modèles précédents. De plus, un écran LCD rotatif vous permet d’installer les appareils à la verticale ou à l’horizontal, afin de pouvoir lire les chiffres et les lettres à l’endroit, ce qui vous offre plus de choix sur l’emplacement de l’onduleur. 

Grâce à ces caractéristiques, ce modèle d’onduleur facilite l’installation de solutions de gestion de l’alimentation dans les environnements d’edge computing où l’espace devient de plus en plus restreint. Les entreprises dont les environnements périphériques sont en expansion n’ont pas à faire de compromis sur la capacité de l’onduleur, sachant qu’elles disposent de la protection dont elles ont besoin au fur et à mesure que leurs besoins augmentent. Pour en savoir plus sur les innovations technologiques des onduleurs, nous vous invitons à lire le nouvel e-guide « Trois technologies pour relever les défis de l’onduleur dans l’edge ». 

Ajouter un commentaire

Tous les champs sont requis.