Des onduleurs plus performants et plus durables

De nouveaux onduleurs plus performants pour atteindre les objectifs de développement durable dans l’Edge. 

D’ici 2025, les datacenters devraient consommer environ un cinquième de l’électricité mondiale. Entre le fonctionnement de l’infrastructure informatique, le refroidissement, l’alimentation de secours et la maintenance, les datacenters sont énergivores. Cependant, en tant qu’administrateur, vous pouvez prendre des mesures pour augmenter les performances environnementales de l’infrastructure, d’autant plus que le nombre de petits datacenters se multiplie dans l’edge

L’une de ces mesures consiste à actualiser vos onduleurs (UPS) avec des appareils conçus pour être plus efficaces et nécessitant moins de maintenance. Une autre solution consiste à mettre en place une stratégie de surveillance de l’infrastructure, afin de minimiser la maintenance et le dépannage sur site. 

Des onduleurs plus performants 

L’énergie consommée par un seul UPS peut sembler négligeable. Cela représente environ 1 % de l’énergie totale consommée dans un datacenter ou un site d’edge computing. Mais imaginons que vous travaillez pour une banque qui dispose de 100 succursales ou pour un commerçant qui possède 1 000 magasins ou plus. Chacun de ces emplacements est connecté à un site edge qui possède un onduleur. Au total ce qui n’était que 1% représente finalement une somme considérable. 

Votre souhait est d’utiliser les onduleurs les plus performants du marché. Une nouvelle génération d’onduleurs dotés de technologies innovantes vous aide à atteindre vos objectifs et cela de plusieurs façons. Tout d’abord, ces appareils utilisent des semi-conducteurs à larges bandes qui permettent de fonctionner à des tensions et à des fréquences plus élevées que les semi-conducteurs classiques. Les pertes de puissance sont moins importantes, par conséquent les dispositifs sont plus puissants et plus économes en énergie. La facture d’électricité s’en trouve réduite. 

Autre avantage, les nouveaux UPS sont dotés de batteries lithium-ion dont la durée de vie peut atteindre 10 ans, contre trois à cinq ans pour les batteries plomb-acide régulées par soupapes (VRLA). Elles doivent donc être remplacées moins souvent. Par conséquent, il faut moins d’énergie pour la fabrication et moins de carburant pour le transport de ces batteries, qui sont plus petites et plus légères et qui prennent moins de place dans les camions. Les coûts d’élimination des batteries en fin de vie sont également réduits. Tout ce qui peut contribuer à diminuer les émissions de carbone est positif. Pour mieux comprendre les différences entre les cycles de vie des batteries VRLA et lithium-ion ainsi que leur impact sur le développement durable, vous pouvez consulter cet article de blog. 

Surveillance et gestion en temps réel des sites d’edge computing 

Les onduleurs les plus récents permettent également d’atteindre les objectifs de pérennité environnementale des sites edges grâce à la surveillance et à la gestion à distance. La connectivité permet de recevoir des données afin de les surveiller et les gérer en temps réel, ces systèmes sont compatibles avec les systèmes de gestion d’entreprise. Les informations sur les onduleurs sont disponibles sur une plateforme pour être utilisées par vous-même ou un prestataire. Les déplacements dans le cadre de la maintenance et des dépannages sont ainsi moins fréquents. 

D’une part vous pouvez réamorcer les charges, ce n’est pas la peine d’envoyer quelqu’un sur un site car vous pouvez surveiller à distance l’état de fonctionnement et les performances de la batterie. D’autre part, les données recueillies vous permettent d’estimer avec précision le moment où une batterie devra être remplacée, sans avoir à vous rendre sur place pour contrôler. 

Lorsque vous exploitez des centaines ou des milliers de sites, cela se traduit par une réduction considérable des dépenses en carburant et des frais de déplacement. Et lorsqu’un technicien se présente avec une batterie de rechange, vous pouvez être sûr que c’est le bon moment pour la remplacer. 

Découvrez des onduleurs plus durables 

Dans une entreprise, chacun doit travailler en pensant au respect de l’environnement. Réduire la consommation d’énergie dans les datacenters et dans l’edge n’est pas toujours facile, mais c’est possible. Et l’un des moyens pour y parvenir est d’utiliser des onduleurs performants. 

Vous souhaitez en savoir plus ? Retrouvez un nouvel e-guide intitulé « Trois technologies pour relever les défis des onduleurs dans l’edge », qui vous permettra d’en savoir plus sur les technologies permettant d’atteindre vos objectifs de développement durable. 

Ajouter un commentaire

Tous les champs sont requis.