L’hiver énergétique européen sera incertain. Ce scénario plutôt inquiétant est le résultat de la géopolitique actuelle, de la maintenance de certaines unités de production d’énergie, d’une reprise après le ralentissement économique dû au COVID-19, et de la prise de décision sur le long terme de nombreux pays européens visant à réduire leur dépendance aux énergies fossiles, tout en migrant lentement vers de sources d’énergies renouvelables. S’il est vrai qu’en Europe chaque pays présente un profil et un mix énergétique uniques avec des niveaux d’approvisionnements énergétiques très différents, l’Europe dans son ensemble est confrontée à un défi de taille : s’assurer qu’elle pourra disposer d’assez d’énergie cet hiver.
Le mois dernier, le groupe d’information Bloomberg Europe a déclaré que les pannes d’électricité étaient « la prochaine menace pour le continent ». Les pays expriment déjà leurs inquiétudes quant à leurs réserves de gaz pour les mois à venir. Le Premier ministre français met en garde contre d’éventuelles coupures de courant dans les foyers cet hiver. Le réseau de transport d’électricité du Royaume Uni « UK National Grid » parle de coupures de courant de trois heures, tandis que la Norvège est prête à réduire ses exportations d’électricité. Aux approvisionnements déjà tendus s’ajoutent beaucoup d’incertitudes dans le secteur de l’énergie, ce qui annonce des mois instables.
Qu’est-ce que cela signifie pour le secteur résidentiel en Europe ?
Les désagréments que pouvaient causer une coupure d’électricité dans les secteurs domestiques et résidentiels, il y a encore 20 ans, n’étaient pas négligeables. Cependant, aujourd’hui, avec l’apparition de la maison intelligente et de notre dépendance aux appareils électroniques connectés, les répercussions d’une fluctuation du courant ou d’une panne totale dans nos maisons sont impensables. Un courant instable pourrait causer des dégâts irréversibles aux appareils électroniques sensibles, tandis qu’une panne totale pourrait endommager votre système d’éclairage ou de chauffage, par exemple. Et, comme nous l’avons vu ces dernières années, en grande partie en réponse à la pandémie COVID-19 de 2020, nous sommes désormais nombreux à télétravailler ou à suivre des cours à distance. Nous sommes donc devenus beaucoup plus dépendants d’une alimentation électrique stable et résiliente pour faire fonctionner nos équipements informatiques et le WIFI de nos logements. La bonne nouvelle est que les foyers peuvent protéger leurs appareils électriques contre les fluctuations et les coupures de courant en installant un onduleur (UPS).
Quels impacts la crise énergétique pourrait-elle avoir sur les entreprises ?
Bien sûr les PME comptent sur une alimentation électrique stable et résiliente pour faire fonctionner leurs machines et réaliser leurs tâches quotidiennes. Une expérience client réussie dépend de la capacité d’une entreprise à pouvoir fonctionner sans interruption. Un dysfonctionnement des équipements ou une fluctuation de tension électrique pourrait avoir des conséquences sur les activités de l’entreprise. Quant à une panne totale de courant, les répercussions pourraient être désastreuses, non seulement au niveau des temps d’arrêt, mais aussi de la réputation de l’entreprise. Pensez simplement aux conséquences financières et logistiques que pourrait avoir une panne de courant sur les systèmes de réfrigération d’un supermarché, les fours d’une boulangerie ou le distributeur automatique de votre banque. Les fluctuations et les coupures de courant peuvent entraîner des conséquences importantes, causer des perturbations et des temps d’arrêt. En installant des systèmes d’alimentation sans coupure, les entreprises peuvent éviter les problèmes sur les appareils électriques critiques, supprimer les perturbations électriques et les temps d’arrêt en cas de fluctuations ou de pannes de courant.
Comment la crise pourrait-elle désorganiser l’industrie européenne ?
L’industrie est dépendante d’un réseau électrique stable, car une qualité irrégulière de fourniture d’électricité ou des variations soudaines de tension pourraient gravement endommager les appareils électriques – ce qui pourrait entraîner des problèmes opérationnels majeurs. Prenons l’exemple d’une usine de transformation du lait qui produit 5000 litres de lait par jour. La qualité et l’hygiène sont impératifs. Chaque bouteille suit un process de production automatisé avec le chauffage pour la pasteurisation, le refroidissement et la réfrigération afin de détruire toute bactérie et garantir un stockage sûr. Ce type de process repose sur des mesures et des tests très précis, qui dépendent à leur tour d’une source d’énergie stable. Toute interruption ou panne de courant peut avoir pour conséquence un lot de lait contaminé qui doit être immédiatement détruit.
Les fluctuations du courant entrainant des pannes électriques peuvent aussi causer des accidents du travail. De plus, une panne de courant totale met à l’arrêt une usine de production – ce qui entraîne une perte de productivité et de revenus. Selon une étude de Forbes, un constructeur automobile risque de perdre 23 000 € par minute à chaque arrêt de sa chaîne de production. Dans l’ensemble, les temps d’arrêt non planifiés coûtent aux industriels plus de 50 milliards d’euros par an ! En installant des onduleurs, les industriels sécurisent la qualité et la disponibilité énergétiques sur leurs sites, ils suppriment les temps d’arrêt coûteux et ne mettent pas en danger leurs salariés.
Qu’est-ce qu’un système d’alimentation sans coupure (UPS) ?
Un onduleur est un dispositif qui isole l’installation électrique et fournit une alimentation de secours en cas de problème ou de panne sur le réseau. Cela grâce à de l’énergie stockée dans des batteries. Un UPS est généralement utilisé pour protéger des appareils critiques et des équipements électriques dans les habitations, mais aussi dans les PME ou les grandes entreprises comme les supermarchés, les centres commerciaux, les usines chimiques et les sites de production où une interruption soudaine de l’alimentation peut avoir des conséquences importantes sur l’activité et même entrainer des accidents du travail.
Schneider Electric – vous garde sous tension 24 heures sur 24
Schneider Electric, leader dans la fabrication d’onduleurs a un rôle clé à jouer cet hiver, en protégeant les appareils électriques des foyers, des entreprises et des sites industriels à travers l’Europe. Si nous traversons des périodes perturbées avec des fluctuations et des coupures de courant dans les prochains mois, nous pouvons vous permettre de maintenir vos appareils sous tension et en fonctionnement. La plupart de nos UPS sont associés au cadre de transparence Environmental Data Program, un label qui garantit le respect des normes environnementales en vigueur, en toute transparence.
Consultez notre outil interactif de sélection de produits pour identifier l’onduleur qu’il vous faut.
Ajouter un commentaire